業界初 みがいている部位を認識し、最適な毛先の動きに自動切り替え
オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:山田義仁)は、業界で初めて(*1)、みがいている部位を認識し、それぞれの部位に最適な毛先の動きに自動切り替えをする「オムロン音波式電動歯ブラシ メディクリーンHT-B551」を、6月1日から発売します。
厚生労働省が2005年に行った統計調査(*2)によると、歯周ポケットができたり、歯石の沈着が見られるといった、歯ぐきに問題を抱えている人は日本人の4人に3人にのぼります。なかでも、35%以上の人に4mm以上の歯周ポケットができています。歯周病は重症化すると動脈硬化の促進因子にもなるといわれ、生活習慣病との関連も指摘されており、健康維持と生活習慣病予防の観点からも、毎日の口腔ケアの重要性が高まっています。
歯ぐきをいためず、効果的に歯垢除去するには、ブラシの毛先を軽く歯にあて細かく動かす「毛先みがき」と、部位にあわせた「みがきわけ」が有効であると歯科医が推奨しており、力に頼らず毛先の微細な動きで歯垢を除去する電動歯ブラシが求められています。
このたび発売する「HT-B551」は、歯科医が推奨する「毛先みがき」と「みがきわけ」が誰でも簡単にできるように、みがいている部位を認識し、それぞれの部位に最適な毛先の動きに自動切り替えをする、充電式の音波式電動歯ブラシです。
「オートスウィングモード」を選択すると、本体に内蔵した3D加速度センサー(歯みがき「おまかセンサー」)がブラッシング中の歯ブラシの角度を検知して、みがいている部位を認識。奥歯のかみ合わせ面などみがきにくい場所には、1分間に約32,500回の高い振動数で毛先が縦方向に大きく振動する「ポイントスウィング」、奥歯の側面や前歯の表面、裏面には1分間に約20,000回の低い振動で毛先が横方向に大きく振動する「ワイドスウィング」、歯周ポケットには1分間に約27,000回の中速の振動数で、毛先が歯周ポケットに入りやすい縦方向に振動する「ポケットスウィング」と、それぞれの部位にあった毛先の動きに自動で切り替わり、部位ごとの「みがきわけ」を実現します。
また、歯周ポケットのケアに医師が推奨している「45度みがき」(*3)をナビゲートする、「45度親指ポイント」と「45度お知らせランプ」の2つの機能を新搭載。グリップ部に4ヶ所付いている「45度親指ポイント」のいずれかに親指をおくと、ブラシが自然に約45度の角度になります。さらに、ブラシが約45度に傾いて「45度みがき」の状態になると、「45度お知らせランプ」が点灯し、正しいみがき方ができているかどうかをお知らせします。
本体デザインは、みがきにくい奥歯や前歯の裏側にもブラシが届きやすい「S字デザイン」を新採用。S字に湾曲した独自のデザインが、毎日のみがき残しのないブラッシングをサポートします。
なお、機能や付属ブラシを限定した、お求めやすい「HT-B550」も同時に新発売いたします。
- *1 2009年 オムロン ヘルスケア調べ
- *2 2005年度「歯科疾患実態調査」より
- *3 歯と歯ぐきの境目の溝である「歯周ポケット」の入り口に、約45度の角度でブラシをあて、効果的に歯垢をかき出すブラッシング
主な特長
1. 業界初 みがいている部位を認識し、最適な毛先の動きに自動切り替え
「オートスウィングモード」を選択すると、本体に内蔵した3D加速度センサー(歯みがき「おまかセンサー」)が、ブラッシング中の歯ブラシの角度を検知して、みがいている部位を認識。それぞれの部位に最適な毛先の動きに自動切り替えします。
奥歯のかみ合わせ面や歯並びの悪いところなどみがきにくい場所には、1分間に約32,500回の高い振動数で毛先が縦方向に大きく振動する「ポイントスウィング」、奥歯の側面や前歯の表面、裏面には1分間に約20,000回の低い振動で毛先が横方向に大きく振動する「ワイドスウィング」、歯周ポケットには1分間に約27,000回の中速の振動数で、毛先がやさしく歯周ポケットに入りやすい縦方向に振動する「ポケットスウィング」と、それぞれの部位にあった毛先の動きを実現する「毛先スウィング」に自動で切り替わり、部位ごとの「みがきわけ」を実現します。
※「毛先スウィング」の自動切り替えを使用しない場合は、お好みにより「ポケットスウィングモード」と「ポイントスウィングモード」(HT-B551のみ)を、個別選択できます。
2. 歯周ポケットケアをサポートする「45度親指ポイント」と「45度お知らせランプ」
歯周ポケットの入り口にたまっている歯垢を効果的に除去するためには、歯周ポケットの入り口に約45度の角度でブラシをあて、やさしく歯垢をかき出す「45度みがき」を行うことが歯科医から推奨されています。
グリップ部に4ヶ所付いている「親指ポイント」のいずれかに親指をおくと、ブラシが自然に約45度の角度になります。さらに、ブラシが約45度に傾いて「45度みがき」の状態になると、「45度お知らせランプ」が点灯し、正しいみがき方ができているかどうかをお知らせ。2つの新機能で、毎日の歯周ポケットケアをサポートします。
3. みがきにくい奥歯までブラシが届きやすい、独自の「S字デザイン」
みがきにくい奥歯や前歯の裏側にもブラシが届きやすい、「S字デザイン」を新採用。S字に湾曲した独自のデザインが、みがき残しのないブラッシングをサポートします。
4. 歯みがきの経過時間をお知らせする、「2分みがきナビタイマー」(HT-B551のみ)
20秒ごとに充電器のランプが点灯して、歯みがきの経過時間を光でお知らせする「2分みがきナビタイマー」を新搭載。充電器から歯ブラシ本体を取り出すと、「2分みがきナビタイマー」が開始し、充電器を縁取る形で付いている、6つに区切られたインジケータランプが20秒ごとに順に点灯して、歯みがきの経過時間を光でお知らせします。
歯みがきの経過時間を意識することにより、みがく場所ごとに生じるみがきムラやみがき残しのない、効果的なブラッシングが可能です。
点灯部分が充電器を半周すると1分経過、1周すると2分経過というように、光で経過時間をお知らせします(左の写真は、1分20秒の経過を示しています)。
主な仕様
名称/型式 | オムロン音波式電動歯ブラシ HT-B551/HT-B550 |
---|---|
電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz |
消費電力 | 約2.5W(充電時) |
充電方式 | 電磁誘導方式 |
使用電池 | ニッケル水素電池(Ni-MH2.4V) |
充電時間 | 約16時間(室温23℃にて) |
連続使用時間 | 約30分*(室温23℃にて満充電後100g負荷・ポケットスウィングモード時)、オートパワーオフ約3分 |
スウィングモード | オートスウィング、ポケットスウィング、ポイントスウィング(HT-B551のみ) |
振動数 | オートスウィング 約20,000~32,500回/分(無負荷時) ポケットスウィング 約27,000回/分(無負荷時) ポイントスウィング 約32,500回/分(無負荷時) |
使用環境温湿度 | +5~+35℃、30~85%RH |
保管環境温湿度 | -20~+60℃、10~95%RH |
質量 | 本体:約100g(ブラシ含む) 充電器:<HT-B551>約210g、<HT-B550>約145g(それぞれ電源コード、ACアダプタ、ブラシスタンド含む) |
外形寸法 | 本体:全長約246mm(ブラシ含む)、最大経約30mm 充電器:<HT-B551>幅約58×高さ約40×奥行き約103mm、<HT-B550>幅約53×高さ約33×奥行き約83mm(それぞれブラシスタンド含む) |
付属品 | トリプルクリアブラシスリム(1本)、極細マイルドブラシスリム(1本、HT-B551のみ)、ロングすき間みがきブラシ(1本、HT-B551のみ)、充電器(1台)、ブラシスタンド(1台)、取扱説明書(品質保証書付き) |
JANコードNO. | HT-B551:4975479406232 HT-B550:4975479406225 |
*充電池の特性として、充電を繰り返すたびに満充電での使用時間は次第に短くなります。
■販売価格:オープン価格
■販売目標:2機種合計 5万台(発売後1年間)
別売品
トリプルクリアブラシスリム SB-071 オープン価格
極細マイルドブラシスリム SB-081 オープン価格
ロングすき間みがきブラシ SB-091 オープン価格
オムロン音波式電動歯ブラシ『メディクリーン』HT-B550
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先