大きな文字で、測定結果が確認しやすい
オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:山田 義仁)は、大きな文字で、測定結果が見やすくなった「オムロン体重体組成計 HBF-202」(以下、HBF-202)を、9月1日から発売します。
メタボリックシンドロームの予防・改善に人々の関心が高まる中、日々の健康管理のために体重体組成計を活用する方が増えており、毎日の家族の健康管理ツールとして、操作が簡単で文字が見やすいなど、使いやすさなどのニーズが増加して来ています。
このたび発売するHBF-202は、大型表示画面に、当社最大の文字高27mmで測定結果を表示します。測定結果は、体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、骨格筋率、基礎代謝、体年齢、BMIの順に自動で切り替わり、当社従来機種のように測定後にボタン操作の必要がないので、立ったままでも見やすく、簡単に測定結果を確認できます。
本体には、4人分の個人データ(測定に必要な、年齢・性別・身長)が登録できるので、ご家族の健康管理に最適です。体脂肪率、内臓脂肪レベル、骨格筋率とそれぞれの判定機能を搭載した、乗るだけで簡単に体組成が確認できる、両足測定方式のベーシックモデルです。
カラーは、ホワイトとダークブラウンの2色をご用意しています。
主な特長
1. 当社最大の文字高27mmで、測定結果を表示
大型表示画面に、当社最大の文字高27mmで測定結果を表示します。測定結果は、体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、骨格筋率、基礎代謝、体年齢、 BMIの順に自動で切り替わり、当社従来機種のように測定後にボタン操作の必要がないので、立ったままでも見やすく、簡単に測定結果を確認できます。
2. 4人分の個人データを登録
体組成の測定に必要な「年齢・性別・身長」の個人データをあらかじめ4人分登録できます。
登録していない方は、ゲストモードを使って測定が可能です。
3. 「前回値」メモリ付き
「ゲスト/前回値」ボタンを押すと、前回の測定結果が表示されるので、測定結果を比較することができます。
主な仕様
名称/型式 | オムロン体重体組成計 HBF-202 |
---|---|
電源 | 単3形マンガン乾電池(R6)4個 (単3アルカリ乾電池(LR6)も可) |
電池寿命 | 約1年(単3形マンガン電池(黒)使用、室温23℃、1日4回測定時) |
表示 |
●体重 0~100kgまで :100g単位 100~135kgまで :200g単位 ●体脂肪率 5.0~50.0% :0.1%単位 ●体脂肪率判定 低い/標準/やや高い/高い ●内臓脂肪レベル 1~30 :1レベル単位 ●内臓脂肪レベル判定 標準/やや高い/高い ●骨格筋率 5.0~60.0% :0.1%単位 ●骨格筋率判定 低い/標準/やや高い/高い ●基礎代謝 385~3999Kcal :1kcal単位 ●体年齢 18~80才 :1才単位 ●BMI 2.5~90.0 :0.1単位 ●メモリ 前回値表示 |
体重計精度 | 0kgを超え67.5kgまで :±200g 67.5kgを超え100.0kgまで :±300g 100.0kgを超え135.0kgまで :±600g |
質量 | 約1.7kg(電池含む) |
外形寸法 | 幅 約290 × 高さ 約44 × 奥行き 約280mm |
付属品 | お試し用電池(単3形マンガン乾電池4個) 取扱説明書(品質保証書付き) |
JANコードNO. | HBF-202-W 4975479407574(ホワイト) HBF-202-T 4975479407567(ダークブラウン) |
■メーカー希望小売価格:オープン価格
■販売目標:192,000台(発売後1年間)
オムロン体重体組成計 HBF-202
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先