日本初 太陽エネルギーで駆動する、環境に配慮した血圧計
オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:山田 義仁)は、日本初、太陽エネルギーで駆動する、環境に配慮した血圧計『オムロン上腕式手動ソーラー自動血圧計 HEM-4500-SOL』(以下HEM- 4500-SOL)を1月25日より発売します。なおウェブサイトにての先行販売予約を、オムロンヘルスケアマーケティング株式会社のサイトにて12月 21日から開始します。
近年、世界中で環境に関する意識は高まっており、オムロンヘルスケアも社会の一員として、事業活動を通じ、環境問題への貢献をするために、環境にやさしい商品の創出に取り組んでいます。
このたび発売するHEM-4500-SOLは、日本で初めて、ソーラーパネルを搭載した手動式血圧計です。背面にあるソーラーパネルに日光をあてることで充電し、血圧を測ることができます。この血圧計をソーラー駆動で使用すると、乾電池が不要となり廃棄物が削減できるほか、太陽エネルギーの利用によるCO2排出量の削減が期待できます。
当社は2004年から他の血圧計メーカーに先駆けて、血圧計には義務化されていない(*1)欧州の有害物質の使用規制であるRoHS指令(*2)に100%対応するための取り組みを開始しています。また2008年からは、ソーラー電源を備えた低価格血圧計の開発を行うなど、環境問題への取り組みを進めています。電気が通っていない地域や、乾電池の入手困難な地域でも、ソーラー駆動で使えるため、血圧測定の実施可能地域の広がりが期待できます。
今後は、早期に血圧計でのRoHS対応100%を実現するとともに、ソーラー血圧計のような、環境対応商品の創出を通じて、環境にやさしい企業としての活動をグローバルに展開していきます。
- *1 2009年11月現在
- *2 欧州RoHS指令とはRestriction on Hazardous Substances(電子・電気機器に含まれる特定有害物質の使用制限指令)の略で、有害物質による環境や人の健康への負荷を最小限に抑えることを目的とした欧州連合(EU)の有害物質規制のこと。鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール類、ポリ臭化ジフェニルエーテル類の6つの有害物質の使用が禁止されています。
主な特長
1. 日本初、ソーラーパネルを搭載
ソーラー(太陽)エネルギーで駆動します。
4時間の充電で約40回の測定が可能です。
※測定可能回数は実際の充電環境によって異なります。
2. 紫外線に強いAES樹脂を採用
充電時の環境を配慮して、紫外線に強いAES樹脂を採用しています。
※AES樹脂(アクリロニトリル/エチレン-プロピレン-ジエン/スチレン[AES]プラスチック)は一般的なABS樹脂と比較して対候性が高い樹脂です。
主な仕様
販売名 | オムロン上腕式手動ソーラー血圧計 HEM-4500-SOL |
---|---|
表示方式 | デジタル表示方式 |
測定方式 | オシロメトリック法 |
測定範囲 | 圧力/0~299mmHg、脈拍数/40~180拍毎分 |
測定精度 | 圧力/±3mmHg以内、脈拍数/読み取り数値の±5%以内 |
電源 | 専用充電式電池使用時:約280回(室温23℃、腕周 25cm、170mmHg加圧の場合)、専用充電式電池充電回数:約300回(室温23℃、湿度65%RHの場合)、単4形アルカリ乾電池使用時:約 1500回(室温23℃、腕周 25cm、170mmHg加圧の場合) |
使用環境温室度 | +10~+40℃・30~85%RH |
保管環境温湿度 | -20~+60℃・10~95%RH |
対象腕周 | 22~32cm |
付属品 | 腕帯(型式HEM-CUFF-S、対象腕周 22~32cm)ゴム球、専用充電式電池、お試用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 |
JANコードNo. | 4975479408083 |
医療機器認証番号 | 221AGBZX00272000 |
■メーカー希望小売価格:オープン価格
■販売目標: 1000台(発売後1年間)
オムロン上腕式手動ソーラー血圧計 HEM-4500-SOL
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先