OMRON All for Healthcare

2010.10.28

さまざまな生活活動をとらえ、1日の総消費カロリーを正確に測定 オムロン活動量計 カロリスキャン HJA-306 ポケットに入れるだけ。カラフルな6色展開 11月1日発売

LINEで送る 年度別一覧に戻る
オムロン活動量計 カロリスキャン HJA-306
オムロン活動量計 カロリスキャン HJA-306

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:宮田 喜一郎)は、さまざまな生活活動をとらえ、一日の消費カロリーを正確に測るポケットインタイプの活動量計「オムロン活動量計 カロリスキャン HJA-306」(以下HJA-306)を、11月1日から発売します。

生活習慣病予防や健康増進のためにウォーキングなどの運動に取り組みたいと思っても、時間がないなどを理由に、なかなか実行できないという方が多い中、家事やオフィスワークなどの生活活動も含めた1日の総消費カロリーを把握し、健康管理に役立てている方が増えています。

今回発売する「HJA-306」は、3軸の加速度センサがとらえた信号から、当社独自のフィルタリング処理技術で電車のゆれや振動などのノイズを取り除き、ウォーキングやジョギングなどの運動、掃除やデスクワークといった日常的な動きを識別し、1日のさまざまな生活活動の消費エネルギーを正確にとらえ、1日の総消費カロリーを表示する活動量計です。
これらの動き識別技術と動きに応じた消費カロリー計算は、当社が医療・研究機関向けに、国立健康・栄養研究所と共同開発した活動量計(HJA-350IT)のアルゴリズムを家庭向けに応用したものです。
人は、基礎代謝や日常のさまざまな動きで消費される活動カロリーよりも、飲食による摂取カロリーが多いと太る原因になります。1日の総消費カロリーを知ることで、食事量の目安がわかり、健康的なダイエットに役立ちます。

総消費カロリーのほか、活動カロリー(総消費カロリーから基礎代謝分を引いたもの)、脂肪燃焼量、歩数、距離、エクササイズ歩数*、週間累計エクササイズ量を計測。7日間のメモリ機能も付いています。

本体は、ゴールド、レッド、ピンク、ミントグリーン、ホワイト、ブラウンの6色展開。厚さも約10mmと活動量計の中では最薄なので、ポケットに入れてもかさばらず、女性や若い方にも、ファッション感覚でお使いいただけます。

*エクササイズとは、身体活動の量を表す単位。身体活動の強度(メッツ)に身体活動の実施時間(時)を掛けたもの。たとえば、3メッツの身体活動を20分間行った場合は、「3メッツ×1/3時間=1エクササイズ」となります。
エクササイズ歩数とは、3メッツ以上の強度で歩いた時の歩数です。
詳細は次のとおりです。

主な特長

1.1日の総消費カロリーを正確に計測

3軸の加速度センサがとらえた信号から、弊社独自のフィルタリング処理技術で電車のゆれや振動などのノイズを取り除き、ウォーキングやジョギングなどの運動、掃除やデスクワークといった日常的な動きを識別。生活活動による消費エネルギーを正確にとらえ、1日の総消費カロリーを表示します。

2.本体は6色展開。活動量計では最薄の約10mmで、ポケットでもかさばらない

本体は、ゴールド、レッド、ピンク、ミントグリーン、ホワイト、ブラウンの6色展開。厚さも約10mmと活動量計の中では最薄なので、ポケットに入れてもかさばりません。

3.7日間分のメモリ機能

メモリ機能により、1~7日前の総消費カロリー、活動カロリー、脂肪燃焼量、歩数、距離、エクササイズ(Ex)歩数、週間累計エクササイズ(Ex)量を確認することができます。

■メーカー希望小売価格:オープン価格
■販売目標:18万台(発売後1年間)

主な仕様

名称/型式 オムロン活動量計 HJA-306 カロリスキャン
電源電圧 DC3V(リチウム電池CR2032×1個)
電池寿命 約6ヶ月(1日12時間装着時、新品電池使用、当社試験条件による)
表示 ●歩数
0~999,999歩
●歩行距離
0.0~999.9km
●総消費カロリー
0~59,999kcal
●週間累計Ex量
0.0~999.9Ex
●Ex歩数
0~999,999歩
●脂肪燃焼量
0.0~999.9g
●活動カロリー
0~59,999kcal
●トリップ歩数
0~999,999歩
●トリップ経過日数
0~9,999日
●時刻
0:00~23:59
●メモリ
1~7日前
設定 ●日付
2010年1月1日~2040年12月31日
●時刻
0:00~23:59(24時間表示)
●生年月日
1900年1月1日~2040年12月31日
●性別
男/女
●体重
30~136kg(1kg単位)
●身長
100~199cm(1cm単位)
●歩幅
30~120cm(1cm単位)
質量 約25g(電池含む)
外形寸法 幅約78.0×高さ約33.0×奥行き10.0mm(ボタン部約11.0mm)
付属品 落下防止ストラップ、ストラップ用クリップ、簡易ドライバー、お試し用電池(リチウム電池CR2032×1個、内蔵)、取扱説明書(品質保証書付き)
JANコードNO. HJA-306-GD(ゴールド) 4975479405884
HJA-306-R (レッド) 4975479405877
HJA-306-PK(ピンク) 975479405891
HJA-306-G (ミントグリーン) 4975479409028
HJA-306-W (ホワイト) 4975479405860
HJA-306-BW(ブラウン) 4975479409011

オムロン活動量計 カロリスキャン HJA-306
オムロン活動量計 カロリスキャン HJA-306

このページの先頭へ戻る