ニュースリリース

パソコンやAndroidスマートフォンアプリで体温管理やリズム管理が可能

オムロン 婦人用電子体温計 MC-642L
婦人用体温計として日本初、約10秒のスピード検温で毎朝の負担を軽減
4月10日発売
商品
オムロン 婦人用電子体温計 MC-642L

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:宮田喜一郎)は、婦人用電子体温計として日本で初めてとなる*1、10秒検温(予測式*2)を実現した「オムロン 婦人用電子体温計 MC-642L」(以下MC-642L)を、4月10日から発売します。

ここ数十年の急激な社会環境の変化とともに、女性のライフスタイルは大きく変化しました。晩婚化やそれにともなう出産の高齢化が進む中、月経困難症や子宮筋腫などの女性特有の健康トラブル、月経開始前の「月経前症候群(PMS)」などに悩む女性が増え、自分の体調を把握し、リズムに合わせた健康管理を行う重要性が高まっています。
基礎体温を毎朝測定して自分の周期パターンを知り、変化に気付くことは女性の健康管理に役立ちますが、忙しい朝に測定を行うことから継続が難しく、婦人用電子体温計には「短時間測定」が求められています*3。また、基礎体温の変化のリズムから自分の体のリズムを知るには、長期的な検温値の記録が必要のため、検温結果を記録用紙やノートに記入している人が多く、「検温値の記録のしやすさ」へのニーズも高まっています。

 このたび発売する「MC-642L」は、平均10秒ですばやく検温することができる婦人用電子体温計です。感温部(先端部)が検知した舌下での体温の変化データを、当社独自の分析・演算技術で高速演算処理することで、約5分後の体温(平衡温)を平均10秒で予測して表示するスピード検温を実現。忙しい朝の検温の負担を減らし、毎朝の継続的な検温の習慣化に役立ちます。
 また、近距離無線通信技術NFC*4を搭載しているので、検温データを簡単に転送し、当社の健康管理サービス「ウェルネスリンク」を活用してパソコンやAndroidスマートフォンでデータの管理・確認を行うことができます。検温データは、おサイフケータイ機能付きのAndroidスマートフォンや携帯電話から簡単に自動転送できるほか*5、別売品の通信トレイを使ってUSBケーブルでパソコンに転送することも可能です。
Androidスマートフォンでは、当社独自の無料アプリ「リズムノート」も同時にサービスを開始します。「リズムノート」では、検温値をグラフで確認できるほか、体調や症状などを入力することもできます。月経開始日を登録すると、過去の月経周期データをもとに、グラフやカレンダー上で次回の排卵推定日や月経開始推定日を表示するので、リズム管理に役立てられます。今後、検温データをもとにした基礎体温分類や、月経前後の症状パターンの把握に役立つ機能など、サービスを順次拡大していきます。

 色は、ピンク、ホワイト、ブラックの3色をご用意しました。ケース付きなので清潔に使っていただけるほか、化粧ポーチにも収まるコンパクトデザインなので、旅行や出張にも気軽に持って行くことができます。

 なお、MC-642Lは「健康で美しくありたい」という思いをサポートする「オムロン式美人*6」の第三弾商品です。今後も、女性が自分の体のリズムを知り、上手に付き合うことで健やかで美しい生活を送ることができるような商品・サービスの開発に取り組んでいきます。

  • *1 2012年2月 当社調べ
  • *2 検温開始からの温度上昇の様々なパターンをリアルタイムに解析し、5分後の平衡温
    (もうこれ以上、体温計の表示が上がらない状況)を予測する方法
  • *3 2011年6月~7月 当社調べ(婦人用電子体温計ユーザー調査 回答者:10代~40代の女性134名)
  • *4 NFC(Near Field Communication):近距離無線通信技術の国際規格のひとつ
  • *5 対応機種
    スマートフォン:Android OS 2.3でおサイフケータイもしくはNFCに対応する機種(一部機種除く)
    携帯電話:NTTドコモ903i/703iシリーズ以降のおサイフケータイ(iモードFeliCa対応携帯電話)対応機種(一部機種除く)
  • *6 オムロン式美人:オムロンでは、"美も健康もちょうどよく"をコンセプトに、無理をしないで自分のペースで健やかで美しい毎日を過ごすすべての女性=「オムロン式美人」をサポートする商品やサービスをお届けしています

詳細は次のとおりです。

婦人用電子体温計 MC-642L 主な特長

1.婦人用電子体温計として日本初、平均10秒の予測検温

感温部(検温を行う先端部)と内部の高速応答センサが、舌下での体温をすばやく 検知します。さらに、検知した体温の変化データを、当社独自の分析・演算技術で 高速演算処理することで、約5分後の体温(平衡温)を平均10秒で予測して表示。忙しい朝の検温の負担を減らし、毎朝の継続的な検温の習慣化に役立ちます。
なお、予測検温終了後にそのままくわえ続けると、実測検温が始まります。

2.検温データを簡単転送

近距離無線通信技術NFCを搭載しているので、検温データを簡単に転送し、健康管理サービス「ウェルネスリンク」を活用してパソコンやAndroidスマートフォンでデータの管理・確認を行うことができます。検温データは、おサイフケータイ機能付きのAndroidスマートフォンや携帯電話から簡単に自動転送できるほか、別売品の通信トレイを使ってUSBケーブルでパソコンに転送することも可能です。

3.Androidスマートフォン用アプリ「リズムノート」で、簡単体調管理・リズム管理

Androidスマートフォン用の当社独自の無料アプリ「リズムノート」とつなぐと、検温値をグラフで確認できるほか、体調や症状などを登録することもできます。月経開始日を登録すると、過去の月経周期データをもとに、グラフやカレンダー上で次回の排卵推定日や月経開始推定日も表示するので、リズム管理に役立てられます。

【アプリ「リズムノート」プログラム例】

【ウェルネスリンク(PC版)画面例】
<マイグラフ>

4.ケースからの出し入れで電源オンオフが可能

ケースから本体を取り出すと自動的に電源が入り、戻すと電源が切れる「自動電源オンオフ機能」を搭載。電源操作の手間が不要なので、すぐに検温を始められます。

5.くわえやすく、ずれにくい独自のフラット感温部

先端が平らになった、当社独自のフラット形状を感温部に採用。くわえやすく、舌下にしっかりフィットしてずれにくいので、毎朝の検温を簡単に行えます。

6.暗いところでも検温結果が見やすいバックライト

朝、暗い部屋でも検温値がわかるように、バックライト機能を搭載。検温が終了して検温結果が表示されるのと同時にバックライトが30秒間自動点灯します。

7.コンパクト&スマートなデザイン

ケース付きなので清潔に使っていただけるほか、化粧ポーチにも収まるコンパクトデザインなので、旅行や出張にも気軽に、スマートに持って行くことができます。
色は、ピンク、ホワイト、ブラックの3色をご用意しました。

■メーカー希望小売価格: オープン価格
■販売目標 : 10万台(発売後1年間)
■主な仕様 :

名称/型式 オムロン 婦人用電子体温計 MC-642L
電源電圧 DC3.0V(リチウム電池CR2032×1個)
電池寿命 約9ヶ月(室温23℃、1日1回/5分検温、1日1回データ転送を行った場合)
感温部 サーミスタ
測定方式 予測式/実測式(ピークホールド方式)
体温表示 4桁+℃表示、0.01℃ごと
測定精度 ±0.05℃(35.00~38.00℃)
±0.10℃(32.00~34.99℃ および 38.01~42.00℃)
(標準室温23℃にて、恒温水槽で実測測定した場合)
測温範囲 32.00~42.00℃
使用環境温湿度 温度:+10~+40℃ 湿度:30~85%RH
保管環境温湿度 温度:-20~+60℃ 湿度:30~95%RH
測定標準時間 予測検温時間:約10秒 実測検温時間:約5分
通信方式 NFC-F(ISO/IEC 18092準拠)
本体質量 約33g(収納ケース、電池含む)
外形寸法 幅39×高さ103×奥行き16mm
付属品 お試し用電池(リチウム電池CR2032×1個)、スタートアップガイド、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書・EMC技術資料
別売品 USB通信トレイ(型式:HHX-IT3、オープン価格)
医療機器認証番号 223AGBZX00261000
JANコードNO. MC-642L-PK(ピンク)  :4975479425677
MC-642L-W(ホワイト) :4975479425653
MC-642L-BK(ブラック) :4975479425660

オムロン 婦人用電子体温計 MC-642L
オムロン 婦人用電子体温計 MC-642L