小さくて軽い、コンパクトなクッションマッサージャ
オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:宮田喜一郎)は、マッサージャの新商品として、小さくて軽い、コンパクトなクッションタイプの「オムロン クッションマッサージャ HM-341」(以下HM-341)を4月10日から発売します。
◇
生活習慣の変化などにより、肩のこりや慢性の腰痛などの症状を持つ人が増えています。厚生労働省が行った「平成22年度国民生活基礎調査」によると、日本人が訴える自覚症状の第1位は男性が「腰痛」で女性は「肩こり」、同2位は男性が「肩こり」で女性が「腰痛」という調査結果が出ています。
このたび発売するHM-341は、スイッチを押すだけの簡単操作でマッサージを行うことができる、コンパクトなクッションマッサージャです。スイッチを押すと、内蔵の4つのもみ玉が回転し、こりや痛みをほぐします。もう一度スイッチを押すと、もみ玉に内蔵したヒーターが作動し、人の手のようなあたたかなもみ感でマッサージを行います。マッサージ開始後15分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」を搭載しているので、電源の切り忘れによる必要以上の刺激を防ぎます*1。
小さくて軽いので、椅子に置いて腰や背中にあてたり、床に置いてふくらはぎや太ももにあてるなど、どこでも気軽にマッサージを行えます。厚みは約105mmなので、椅子に座って腰や背中にあてて使用しても前のめりにならず、楽な姿勢で使うことができます。
カバーは、柔らかく、肌触りのよい生地を使用しています。簡単に取り外して洗濯することができるので、いつでも清潔にお使いいただけます。色は、ブラウン、ピンク、ベージュの3色をご用意しました。
*1 スイッチを押し、手動で電源を切ることもできます
詳細は次のとおりです。
クッションマッサージャ HM-341主な特長
1. スイッチを押すだけの簡単操作
スイッチを押すと内蔵の4つのもみ玉が回転し、こりや痛みをほぐします。もう一度スイッチを押すと、もみ玉に内蔵したヒーターが作動し、人の手のようなあたたかなもみ感でマッサージを行います。また、マッサージ開始後15分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」を搭載しているので、電源の切り忘れによる必要以上の刺激を防ぎます。
2. 小さくて軽い、コンパクト設計
小さくて軽い、コンパクトなクッションタイプなので、椅子に置いて腰や背中にあてたり、床に置いてふくらはぎや太ももにあてるなど、どこでも気軽にマッサージを行えます。厚みは約105mmなので、椅子に座って腰や背中にあてて使用しても前のめりにならず、楽な姿勢で使うことができます。
3. カバーは簡単に取り外して、洗濯が可能
カバーは、柔らかく、肌触りのよい生地を使用。簡単に取り外して洗濯することができるので、いつでも清潔にお使いいただけます。色は、ブラウン、ピンク、ベージュの3色をご用意しました。
■ 販売価格 : オープン価格
■ 販売目標 : 5万台(発売後1年間)
■ 主な仕様 :
販売名 | オムロン クッションマッサージャ HM-341 |
---|---|
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 30W(ヒーター時2.5W含む) |
回転数 | 約30回/分 |
使用環境温湿度 | +10~+40℃、30~85%RH |
保管環境温湿度 | -20~+60℃、10~95%RH |
質量 | 約1.6kg |
外形寸法 | 幅約390×奥行き約265×高さ約105mm(本体カバーあり) |
付属品 | 専用ACアダプタ、本体カバー、取扱説明書(品質保証書付き) |
別売品 | 本体カバー、専用ACアダプタ |
JANコードNo. | HM-341-BW(ブラウン) :4975479408540 HM-341-PK(ピンク) :4975479408557 HM-341-BG(ベージュ) :4975479408564 |
医療機器認証番号 | 224AABZX00036000 |
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先