階段上りや早歩きの歩数を測定
オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:宮田喜一郎)は、階段上りや早歩きの歩数を測定し、表示する活動量計「オムロン 活動量計HJA-401F」(以下HJA-401F)を9月2日から発売します。
◇
「体力・スポーツに関する世論調査」*1によると、働き盛りの30代~50代男性の約80%が、運動不足と感じています。しかし、意識的に運動している方は約30%と少なく、過去1年間にまったく運動をしなかったという回答者のうち、半数以上が「仕事が忙しくて時間がない」を理由にあげています。
このたび発売するHJA-401Fは、気圧センサーを新たに搭載し、気圧センサーが測定した気圧変動から上下の移動を認識。さらに、加速度センサーが測定した身体活動の加速度信号から歩行とそれ以外の身体活動を認識します。これにより、平地での歩行と階段歩行を識別し、階段上りの歩数*2を測定します。さらに、加速度センサーが4Mets*3以上の歩行を早歩きとして測定。これにより、通勤途中や日常生活でのちょっとした努力の成果が「階段上り歩数」「早歩き歩数」として確認できます。
さらに、4週間で減らしたい体重を設定すると、減量目標を達成するために必要な1日の目標活動カロリーを自動算出。その目標活動カロリーを達成するために必要な活動時間を、階段上りならあと何分、早歩きならあと何分とわかりやすく表示するとともに、1日の活動カロリーの進捗状況を、インジケータでお知らせするので、達成度がひと目でわかります。1日の目標活動カロリーを達成するとバンザイマーク、さらに150%に達したら♪マークが表示されるので、モチベーションが高まります。
近距離無線通信技術NFCを搭載しているので、歩数や活動カロリーなどの測定データを転送し、健康サポートサービス「ウェルネスリンク」*4を活用してパソコンやAndroidスマートフォンでデータ管理・確認を行うことができます。測定データは、おサイフケータイ機能付きのAndroidスマートフォンや携帯電話から簡単に自動転送できるほか*5、別売品の通信トレイ(HHX-IT3)を使ってUSBケーブルでパソコンに転送することも可能です。
ホワイト、レッド、ブラック、グリーンの4色をご用意しました。
通信機未搭載のHJA-400も、ホワイト、レッド、ダークブルー、ブルーの4色で同時発売します。
*1 「体力・スポーツに関する世論調査」(平成21年9月内閣府大臣官房政府広報室)
*2 階段歩数は10歩単位で表示。階段下りは普通歩行としてカウントします。
*3 Metsは、身体活動の強さを、安静時の何倍に相当するかで表す単位。普通歩行は、 3Mets、早歩き(約93m/分)は4.3Mets、階段上りは8.8Metsが目安です。
*4 サービスの利用には、NTTドコモとオムロンヘルスケアが共同出資するドコモ・ヘルスケアの健康サービス「わたしムーヴ」への会員登録が必要です。
*5 対応機種は以下の通りです。
スマートフォン:Android OS 2.3以上でおサイフケータイもしくはNFCに対応する機種(一部機種除く)
携帯電話:NTTドコモ903iシリーズ以降のおサイフケータイ(iモードFeliCa対応携帯電話)対応機種(一部機種除く)
詳細は次のとおりです。
<活動量計 HJA-401F 主な特長>
1.気圧センサーと加速度センサーを併用し、「階段上り歩数」と「早歩き歩数」を測定
新搭載の気圧センサーによる気圧変動と、加速度センサーによる歩行認識により、平地での歩行と階段歩行を識別。階段上りの歩数を測定し「階段上り歩数」*1として表示します。さらに、加速度センサーが4Mets*2以上の歩行を早歩きとして識別し「早歩き歩数」として表示します。
*1 階段上り歩数は10歩単位で表示。階段下りは普通歩行としてカウントします。
*2 Metsは、身体活動の強さを、安静時の何倍に相当するかで表す単位。普通歩行は、3.0Mets、早歩き(約93m/分)は4.3Mets、階段上りは8.8Metsが目安です。
2.1日の目標活動カロリーに対する達成度合いを分かりやすく表示
4週間で減らしたい体重を設定すると、減量目標を達成するために必要な1日の目標活動カロリーを自動算出。目標活動カロリーを達成するために必要な活動量を、階段上りならあと何分、早歩きならあと何分と分かりやすく表示するとともに、1日の活動カロリーの進捗状況を、インジケータでお知らせするので、達成度がひと目でわかります。
1日の目標活動カロリーを達成するとバンザイマーク、さらに150%に達したら♪マークが表示されるので、モチベーションが高まります。
目標達成までに必要な1日分の活動時間の目安を階段上りならあと何分、早歩きならあと何分と分かりやすく表示。
目標達成するとバンザイマーク、
目標を150%達成したら♪マークを表示
3.歩数や活動カロリーデータをパソコンやAndroidスマートフォンで管理
近距離無線通信技術NFCを搭載しているので、歩数や活動カロリーなどの測定データを転送し、健康サポートサービス「ウェルネスリンク」*1を活用してパソコンやAndroidスマートフォンでデータの管理・確認を行うことができます。
測定データは、おサイフケータイ機能付きのAndroidスマートフォンや携帯電話から簡単に自動転送できるほか*2、別売品の通信トレイ(HHX-IT3)を使ってUSBケーブルでパソコンに転送することも可能です。
*1 サービスの利用には、NTTドコモとオムロンヘルスケアが共同出資するドコモ・ヘルスケアの健康サービス「わたしムーヴ」への会員登録が必要です。
*2 対応機種は以下の通りです。
スマートフォン:Android OS 2.3以上でおサイフケータイもしくはNFCに対応する機種(一部機種除く)
携帯電話:NTTドコモ903iシリーズ以降のおサイフケータイ(iモードFeliCa対応携帯電話)対応機種(一部機種除く)
■販売価格 HJA-401F オープン価格/HJA-400 オープン価格
■販売目標 HJA-401F 5万台(発売後1年間)/HJA-400 5万台(発売後1年間)
■主な仕様 :
【HJA-401F】
販売名 | オムロン活動量計 HJA-401F カロリスキャン |
---|---|
電源電圧 | DC3V(リチウム電池 CR2032×1個) |
電池寿命 | 約3ヶ月(1日12時間装着時) 新品電池使用、当社試験条件による |
表示 | 活動カロリー:0~59,999kcal 総消費カロリー:0~59,999kcal 脂肪燃焼量:0~999.9g 歩数:0~99,999歩 階段上り歩数 0~99,990歩 早歩き歩数 0~99,999歩 階段上り目標時間:0~1440分 早歩き目標時間:0~1440分 距離:0.0~999.9km 目標達成度:0~100% 時刻:0:00~23:59 |
メモリ | 表示メモリ:7日分 本体記憶メモリ:最大14日分 |
通信方式 | NFC-F(ISO/IEC 18092準拠) |
設定 | 性別:男/女 年齢:6~99才 体重:10~136kg/1kg単位 身長:100~199cm/1cm単位 歩幅:30~120cm/1cm単位 減量目標値:0.0~(体重×0.04)kg/0.1kg単位 日付:2013年1月1日~2040年12月31日 時刻:0:00~23:59/24時間表示 |
外形寸法 | 縦 約33 × 横 約78 × 厚さ 約12mm |
質量 | 約27g(電池含む) |
付属品 | お試し用電池(CR2032×1個、内蔵) 落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、 クイックガイド(品質保証書付き) |
【HJA-400】
販売名 | オムロン活動量計 HJA-400 カロリスキャン |
---|---|
電源電圧 | DC3V(リチウム電池 CR2032×1個) |
電池寿命 | 約3ヶ月(1日12時間装着時) 新品電池使用、当社試験条件による |
表示 | 活動カロリー:0~59,999kcal 総消費カロリー:0~59,999kcal 脂肪燃焼量:0~999.9g 歩数:0~99,999歩 階段上り歩数:0~99,990歩 早歩き歩数:0~99,999歩 階段上り目標時間:0~1440分 早歩き目標時間:0~1440分 距離:0.0~999.9km 目標達成度:0~100% 時刻:0:00~23:59 |
メモリ | 1~7日前 |
設定 | 性別:男/女 年齢:6~99才 体重:10~136kg/1kg単位 身長:100~199cm/1cm単位 歩幅:30~120cm/1cm単位 減量目標値:0.0~(体重×0.04)kg/0.1kg単位 日付:2013年1月1日~2040年12月31日 時刻:0:00~23:59/24時間表示 |
外形寸法 | 縦 約33 × 横 約78 × 厚さ 約12 mm |
質量 | 約27g(電池含む) |
付属品 | お試し用電池(CR2032×1個、内蔵) 落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、 クイックガイド(品質保証書付き) |
(写真)=オムロン 活動量計 HJA-401F
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先