ウェルネスリンク HSL-101専用 睡眠手帳ソフトウェア(Windows版)Ver s.1.3
- ウェルネスリンク対応の一部機器でお使いいただけるソフトです。
- ウェルネスリンク機器はすべて販売終了しています。
- OMRON Connectとは異なるサービスのため、OMRON Connect機器ではお使いいただけません。
ソフトウェア概要
ウェルネスリンク HSL-101専用 睡眠手帳ソフトウェアでは、HSL-101の本体の睡眠計測データをパソコンへ取り込み、睡眠手帳を作成および印刷ができるソフトウェアです。
名称
ウェルネスリンク HSL-101専用 睡眠手帳ソフトウェア(Windows版)Ver s.1.3
最新バージョン
Ver s.1.3
バージョン履歴
ver S.1.0 | 2017年11月29日 公開 |
---|---|
ver S.1.1 |
2018年1月10日 改訂
特定のお客様環境で発生する以下の問題を修正しました。
|
Ver s.1.2 | 2018年3月29日 改訂 特定のお客様環境で発生するデータ取込エラーなどの不具合を修正しました。 |
Ver s.1.3 | 2020年7月1日 改訂 軽微な修正を行いました。 |
本ソフトウェアの使用対象製品
睡眠計 | HSL-101 |
---|---|
対応通信トレイ | USB通信トレイ(HHX-IT3、HHX-IT4) |
機器の測定記録データ取り込み方式 | USB通信トレイ、USB通信ケーブル、SDカード |
機能詳細
「ウェルネスリンク HSL-101専用 睡眠手帳ソフトウェア」でご利用いただける機能やウェルネスリンクパソコン向けサービスとの違いなどは以下サイトからご確認いただけます。
ウェルネスリンク パソコン向けサービスの測定記録データを本ソフトへ引き継ぐ方法について
ウェルネスリンクパソコン向けサービスの測定記録データのダウンロードは2018年5月31日をもちまして終了いたしました。
※測定記録データの取り込み方法がわからない方は「過去の測定記録データの引き継ぎについて」をご確認ください。
動作環境
パソコン | パソコン本体にUSBポートを装備したPC/AT互換機 |
---|---|
OS | Microsoft® Windows 10 (64/32bit) Microsoft® Windows 8.1 (64/32bit) Microsoft® Windows 7 (64/32bit) (OSをアップグレードしてご使用になる場合は、上記OSに該当しても動作保証外となりますのでご了承ください) |
CPU | Intel® Pentium® 互換プロセッサ 2.10GHz 以上 (推奨 Intel® Core(TM) i5 互換プロセッサ 2.70GHz 以上) |
メモリ | 2GB以上(推奨4GB以上) |
ハードディスクの空き容量 | 150MB以上の空き容量(推奨450MB以上) (Windowsやアプリケーションが必要とする作業用ファイルの容量は除く) |
画面サイズ | XGA(1024×768)以上 (上記未満の画面で使用すると、表示がずれたり一部が消えたりすることがあります) |
表示色 | HighColor(16ビット65535色)以上 |
インターフェース | USBプラグコネクタ(USB Revision1.1準拠) |
その他 |
|
- ※1インストーラーに同梱されています。
- ※2印刷機能などを利用するにはAcrobat Readerが必要です。
- ※3オンラインヘルプの閲覧や過去の測定記録ファイルをダウンロードする際に必要です。
【ご注意】本ソフトウェアをご利用する際の注意点
ウェルネスリンク HSL-101専用 睡眠手帳ソフトウェアは以下のソフト・アプリと同時使用ができません。
同時使用すると、測定記録が正しく保存されなくなります。

USB通信ソフト・SD通信ソフト
これまでウェルネスリンク パソコン向けサービスでお使いいただいていた「USB通信ソフト・SD通信ソフト」と同時使用できません。本ソフトをご利用いただく場合は、「USB通信ソフト・SD通信ソフト」をアンインストールしてください。

「WM(わたしムーヴ)」提供のスマートフォンアプリ
ドコモ・ヘルスケア社が提供する「WM(わたしムーヴ)」などのスマートフォンアプリと同時使用できません。
本ソフトもしくはアプリのどちらかをご利用ください。
インストール手順
- ソフトウェア使用許諾契約書を必ずご確認いただいたうえで、「同意してダウンロードする」をクリックしてソフトウェアをパソコンにダウンロードしてください。
- ダウンロードした「WLSleepDiarySetup_1_3.exe」ファイルをクリックし、インストールを実行します。
- インストール手順に従い、インストールを行ってください。
※上書きインストールを行った場合においても,ユーザーデータは保存されます。
ソフトウェア使用許諾書
本ソフトウェアをご使用になる前に、下記の使用条件をよくお読みください。
- 本ソフトウェアおよびその複製物に関する権利はその内容によりオムロン ヘルスケアに帰属します。
- オムロン ヘルスケアは、本ソフトウェアのユーザー(以下ユーザーといいます。)に対し、本ソフトウェアに対応するオムロン ヘルスケア製品を利用する目的で本ソフトウェアを使用する非独占的権利を許諾します。
- ユーザーは、本ソフトウェアの全部または一部を修正、改変、リバース・エンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル等することはできません。
- オムロン ヘルスケアは、本ソフトウエアがユーザーの特定の⽬的のために適当であること、もしくは有⽤であること、または本ソフトウエアに不具合がないこと、その他本ソフトウエアに関していかなる保証もいたしません。
- オムロン ヘルスケアは、本ソフトウエアのダウンロード・導⼊、使⽤に付随または関連して⽣ずる直接的または間接的な損失、損害等について、いかなる場合においても責任を負いません。なお、本ソフトウエアの利用に関する契約が、消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第3項の消費者契約に該当する場合、オムロンヘルスケアの故意または重過失により、本ソフトウェアに関しユーザが被った損害については、オムロン ヘルスケアは、その責任を負うものとします。
- ユーザーは、日本国政府または該当国の政府より必要な許可等を得ることなしに、本ソフトウェアの全部または一部を、直接または間接に輸出してはなりません。
- 本ソフトウェアは、予告せず改良、変更することがあります。