HCR-7800T

※画面はイメージです。仕様および外観を予告なく変更することがあります。

ABOUT

心電計付き上腕式血圧計(HCR-7800T)は、
ご家庭で心電図を記録できる上腕式血圧計です。

HCR-7800Tは、1台で血圧測定と心電図記録をおこなうことができます。日頃の血圧測定と同時に心電図も記録することで、血圧値の確認や管理に加え、心房細動の可能性も把握できます。

  • ※心電図記録にはスマートフォンが必要です。
  • ※ご使用には専用アプリのダウンロードが必要です。
専用アプリについて

心電図の記録には、対応するスマートフォンとスマートフォンアプリ「OMRON connect」(無料)のインストールが必要です。

健康管理アプリ「OMRON connect」

Google PlayまたはApp Storeからダウンロードし、お使いのスマートフォンにインストールしてください。

BLOOD PRESSURE MONITOR

上腕にカフを巻いて測定するタイプの血圧計です

本製品は正しい測定をサポートする機能を搭載しています

  • 体動マーク

    血圧測定中に体を動かすと表示されます。

  • カフゆる巻きマーク

    カフが適切な強さで巻かれていないときに表示されます。

以下の項目を測定できます

ELECTROCARDIOGRAPH

本体左右の電極に両手の指を接触させることで、心電図を記録できます。
(胸に貼り付けるような電極パッドは不要です。)
  • 1回の記録に必要な時間は、約30秒です。
心電図の記録には、対応するスマートフォンとスマートフォンアプリ「OMRON connect」(無料)のインストールが必要です。
  • スマートフォン内のアプリの画面が心電図記録のディスプレイになります。
  • 心電図記録後、スマートフォンアプリ「OMRON connect」が、心電図を解析します。

CHECK

測定/記録の方法
(血圧測定と心電図記録を同時におこなう場合)

STEP 01

腕をカフにとおす

STEP 02

アプリを準備する

01スマートフォンアプリ
「OMRON connect」を起動する

02血圧計本体の上にスマートフォンを置く

STEP 03

測定を開始する

01[START / STOP]ボタンを押す

02指を電極(4か所)に接触させる

親指を電極(右正面、左正面)に、他の指(2本以上)を電極(右側面、左側面)にそれぞれ接触させます。

STEP 04

約30秒後、血圧測定と心電図記録が完了します。

心電図を記録したあと、「OMRON connect」アプリは記録を解析し、その結果を画面に表示します。
解析結果は以下の6種類です。

  • ・正常な洞調律
  • ・徐脈
  • ・頻脈
  • ・心房細動の可能性
  • ・分類不可
  • ・解析不可

測定結果(血圧)の確認方法

測定結果は、血圧計本体とアプリで確認することができます。

01本体で確認

測定が完了すると、収縮期血圧値(最高血圧)、拡張期血圧値(最低血圧)、脈拍数が血圧計本体の液晶部に表示されます。

02アプリで確認

測定結果をBluetooth®でスマートフォンアプリ「OMRON connect」へ転送すると、データをグラフで簡単に確認できます。

記録(心電図)の確認方法

STEP 01

「OMRON connect」の心電図パネルをタップする

STEP 02

確認したい記録をタップする

※画面はイメージです。仕様および外観を予告なく変更することがあります。

CAUTION

お使いになる前に必ずお読みください。
ここに示した内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、
お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

警告・注意について

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負うことが想定される内容を示します。

注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットに関わる拡大損害を示します。

警告

  • けがや治療中の腕で測らない
  • 点滴、輸血をしている腕で測らない

症状悪化につながることがあります。

  • 可燃性ガスを使用する場所や高濃度酸素環境下
    など、 火災や爆発の恐れがある場所で使わない

火災や爆発の原因になります。

  • 乳幼児などの手の届くところに保管しない

エアプラグや電池など小さい部品を飲み込んだり、エアチューブで首が絡まったりし、窒息や傷害に至ることがあります。

  • ペースメーカーなど植込み型医療機器などを装着している場合は医師に相談することなく血圧を測定しない
  • ペースメーカーなど植込み型医療機器などを装着している場合は心電図を記録しない

心電図を正しく記録・解析できないことがあります。

  • 航空機内や病院など無線機器の使用が禁止された区域では、必ず本製品のBluetooth®通信をオフにする。
  • 測定結果の自己判断をしない
  • 治療を自己判断で行わない
  • 乳幼児など自分で意思表示できない人に使わない

症状の悪化や傷害の発生、誤動作の原因になります。

  • 電気メスなどの電気手術器やMRI、CTスキャナーなど他の医療機器がある場所で使わない

危険や誤動作の原因になります。

  • 湿気のある場所、水のかかる恐れのある場所では使用しない

故障、感電の原因になります。

注意

  • 耐用期間を超えて使わない
  • 医療機関や公共の場所において不特定多数で使わない

症状の悪化や傷害の発生、誤作動の原因になります。

  • 長期的な血流障害などを起こさないように腕の状態を確認し、異常の発生を感じたとき、カフを腕につけたままにしない
  • カフやエアチューブに折りじわが付いたまま測らない
  • エアチューブのねじれやもつれがある状態で測らない
  • 必要以上の頻度で測らない
  • 必要以上に加圧しない

傷害を負う原因になります。

  • 指定外のカフやエアプラグを使わない
  • エアプラグを抜くときにエアプラグを持たずにエアチューブを引っ張らない
  • 本体やカフなどを分解したり、改造したりしない

本体の故障や破損、傷害を負う原因になります。あるいは、正しく測定できないことがあります。

お客様からよくお問い合わせいただくご質問とその回答は、以下よりご覧ください。

このページは、医療関係者の方への情報提供を目的としております。申し訳ございませんが、一般の方はご遠慮くださいますよう、お願いいたします。

医療関係者の方は「はい」のボタンを、一般の方は「いいえ」のボタンをクリックしてください。