フレキシブルタイプ、コードレスタイプ共に、スポーツの分野でコンディショニングケアにも使われている「マイクロカレント」モードを搭載しています。
スポーツを実施されている方々に向けたシリーズです。
低周波治療は、電流の刺激によって、筋肉を縮めたり緩めたりするポンプ作用が働き、血液の循環が促されます。
マイクロカレントは、極めて弱い電流なのでほとんど刺激を感じません。人体組織が損傷した時に流れる損傷電流と似たような電流を流すことによって損傷部位の治癒を促すと言われており、痛みのある関節や治療したい筋肉部位を挟み込むようにパッドを貼り付けて使用します。
使用状況や環境によっても異なりますが、製品本体の標準的な使用期間は以下となります。
【フレキシブルタイプ】1日に30分、1週間に3日使用。1週間に1回充電で約5年。
【コードレスタイプ】1日に30分使用、6日に1回充電で約5年。
低周波治療は、電流の刺激によって、運動神経だけでなく感覚神経などにも働きかけ、筋肉疲労の回復や疼痛緩和を目的に用いられます。
EMSは電流の刺激によって筋収縮を起こすことで、筋力の増強を目的に用いられます。
※当社ではEMSの取り扱いはございません。
様々なスポーツで生じる筋肉疲労の回復にご使用いただけます。
医師とご相談の上ご使用ください。
ペースメーカーを使用している場合は、低周波治療器との併用は絶対しないでください。
また、ペースメーカー以外にも下記のような医用電気機器との併用は絶対しないでください。
医用電気機器の誤動作をまねき、生命に著しい障害をもたらす原因となります。
磁気ネックレスや他の治療器と併用はしないでください。体調不良をおこす恐れがあります。
全国の家電量販店、Amazon、楽天市場、Yahooショッピング、PayPayモール、弊社の「オムロンヘルスケアストア」にて購入可能です。
なお、別売パッドも上記店舗、オンラインショッピングサイトで購入可能です。
お近くの家電量販店などで、サンプル展示を行っている場合がございますので、お手数ですがご確認ください。
取扱説明書ダウンロードページよりダウンロードをしていただけます。
他の低周波治療器と併用はしないでください。体調不良を起こす恐れがあります。
©OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. All Rights Reserved.