手首式血圧計 HEM-9601T
よくあるご質問
-
夜間血圧を測定できる機器を教えてください。
以下の機器で夜間血圧を測定できます。
・HEM-9601T(手首式血圧計)
・HEM-9700T(上腕式血圧計) -
価格はいくらですか?
メーカー希望小売価格は、税込52,800円です。
-
どこで購入できますか?
ご購入はお取引のある医療機器代理店卸様または専用フォームからお問い合わせください。
-
対応している手首の太さを教えてください。
対応している手首周は13.5cm~21.5cmです。
-
夜中に目が覚めました。その場合、測定に影響はありますか?
夜間測定モードが解除されていない場合は、そのまま夜間測定が実施されるので問題ありません。夜間測定モードが解除されている場合は、再度夜間測定モードを開始すると、測定が実施されます。
-
夜間測定モードはどこで確認できますか?
夜間測定モードに設定されている場合は、[夜間測定]ボタンを押すと、[夜間測定]ボタンのランプが10秒間点灯します。
-
夜間測定モードに設定してから4時間が、午前2時や午前4時と重なった場合はどうなりますか?
その場合、測定回数が3回から2回になります。
※例)22時に夜間測定モードにした場合、測定時刻がAM2時と重なるため、測定回数はAM2時とAM4時の2回。 -
夜間の血圧測定はなぜ3回なのですか?
また測定タイミング(午前2時、午前4時、および夜間測定モードに設定してから4時間後)はどのように決めましたか?睡眠への影響を考慮した測定回数にしています。多くの人が入眠し血圧が下がる時間帯であるという研究結果にもとづき、夜間の測定開始から4時間後、午前2時、午前4時、に設定しています。
-
お手入れ方法を教えてください。
本体やカフの汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤をやわらかい布にしみこませ、よく絞ってから汚れをふき取ってください。汚れをふき取った後、乾いたやわらかい布でから拭きをしてください。
また、洗濯可能なリストカバー(別売)をご使用いただくことで、カフを清潔な状態に保ちやすくなります。 -
保険点数はつきますか?
保険点数はつきません。