電子体温計「けんおんくん」
MC-141W-HP
![]() |
院内での消毒を想定した防水&アルコール消毒対応の樹脂仕様です。本体を丸洗いできますので、清潔にご使用いただけます。 ※1 JIS基準に適合した防浸形です。 |
![]() |
いったん電源が切れても、前回測定した値はメモリされていますので、結果の確認に役立ちます。(もう一度電源を入れたときに前回値を表示します) |
検温が安定する※3とブザーで検温の終了をお知らせします。
※2 正しい検温にはわきで約10分、口中で約5分程度の時間が必要です。
※3 16秒間に0.04℃以上上昇しなくなったときにブザーが鳴ります。

クリップ付なので、ポケットの中でも安定して落ちにくい。
環境に配慮して電池交換ができる仕様となっています。電源は手動ON/OFFで、オートパワーオフ機能もあります。
温度は測り始めるとともに徐々に上りますが、上昇がほとんどなくなった時点を目安としてブザーでお知らせしています。例えば、わきの下では検温が安定した3~5分後にブザーが鳴ります。この場合は、まだ最高温度(平衡温)に達していないので、体温が低めに測定される可能性があります。