世界初 本体から簡単に取り外し、丸ごと消毒できる作用槽(水槽)を採用

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:荻野 勲)は、医療機関向けのネブライザの新商品として、本体から簡単に取り外し、丸ごと消毒できる世界初*1の新構造の作用槽を採用し、洗浄・消毒作業性を高めた「オムロン 超音波式ネブライザ NE-U780(以下NE-U780)」を11月2日から販売開始します。
販売は、当社の医療機器販売会社であるオムロン コーリン株式会社(本社所在地:東京都文京区、代表取締役社長:小林 洋)を通じて行います。
◇
メーカー希望小売価格 | 100,000円(税別) |
---|---|
販売目標 | 5,000台(発売後1年間) |
ネブライザは、薬液を細かい霧状に放出して、吸入治療するための機器で、ぜん息や大気汚染による慢性肺疾患の治療、外科手術後の上下気道感染予防などに使用されます。
住宅環境の変化や偏った食生活などの生活習慣、またストレスなどの要因により、日本国内の気管支ぜん息患者数は、小児・成人共にここ10年で約2~3倍に増加していると言われています。現在では800万人以上と推定されており*2、医療機関で吸入治療を行う患者の数も増加しています*3。
このたび発売するNE-U780は、洗浄・消毒の作業性を高めた医療機関向けの超音波式ネブライザです。超音波式ネブライザは、作用槽(水を入れる水槽)底部の振動子から、超音波振動エネルギーを水中に伝え、薬剤槽内の薬液に伝えることで薬液を霧化して外部に噴霧します。霧化量が多く、粒子径が均一になるので、多量の噴霧を必要とする医療機関での使用に適していますが、従来機種では作用槽の洗浄や消毒に手間がかかっていました。
NE-U780は、作用槽に本体から取り外すことができる新構造の「リムーバブルタンク」を新採用し、単独で洗浄、消毒することが可能になりました。本体から簡単に取り外し、丸ごと消毒できるので、院内感染リスクの低減に貢献します。
表示部に薄型のシートスイッチを採用するなど、本体は凹凸が少ないデザインなので、拭き取り消毒などのお手入れが簡単です。
本体上部の画面には、タイマー、風量、霧化量を大きく表示します。暗い場所でも見やすいバックライトを採用しているほか、操作時にエラーが発生した場合には、画面上にエラーが発生している箇所や、エアフィルタの点検が必要なタイミングを表示してお知らせする「エラー報知LED」を搭載しているので、素早い対応が可能です。
本体質量は約2.5kg。大きな取っ手が付いているので、持ち運びも簡単です。
- *12015年8月末時点、当社調べ(振動子含め作用槽が取り外せる技術に対して)
- *2「厚生科学審議会リウマチ・アレルギー対策委員会報告書」(2011年)
- *3「2008年患者調査」、「2011年患者調査」(厚生労働省)
詳細は次のとおりです。
NE-U780 主な特長
1. 世界初* 本体から取り外すことができる「リムーバブルタンク」を新採用
当社独自の技術により、本体からの取り外しを可能にした新構造の作用槽「リムーバブルタンク」を採用。作用槽を単独で洗浄、消毒することが可能になりました。本体から簡単に取り外し、丸ごと消毒できるので、院内感染リスクの低減に貢献します。
- *2015年8月末時点、当社調べ(振動子含め作用槽が取り外せる技術に対して)
2. 凹凸が少なく、お手入れしやすい本体デザイン
表示部に薄型のシートスイッチを採用するなど、本体は凹凸が少ないデザインなので、拭き取り消毒などのお手入れが簡単です。
3. 見やすく操作性に優れた、大きな画面表示
本体上部には、タイマー、風量、霧化量を大きく表示します。暗い場所でも見やすいバックライトを採用しているほか、操作時にエラーが発生した場合には、画面上にエラーが発生している箇所や、エアフィルタの点検が必要なタイミングを表示してお知らせする「エラー報知LED」を搭載しているので、素早い対応が可能です。
主な仕様 :
販売名 | オムロン 超音波式ネブライザ NE-U780 |
---|---|
電源 | AC 100V 50/60Hz |
噴霧能力 | 3mL/分(風量10、霧化量10設定時)* 0.5mL/分(風量1、霧化量1設定時)* |
噴霧粒子径 | MMAD 約6.0μm(EN13544-1に準拠) ** |
送風量 | 最大17L/分 |
薬剤槽容量 | 最大150mL |
噴霧可能容量 | 10mL~150mL(別売小容量霧化アダプタ使用時:2ml~12ml) |
外形寸法 | 幅 約295×高さ 約219×奥行き 約196mm |
本体質量 | 約2.5kg(本体のみ、作用槽含まず) |
付属品 | 作用槽、薬剤槽カバー、薬剤槽受け、耐熱吸気ホースM(70cm)カフス付、マウスピース、吸入マスク(大)、薬剤槽(2個)、専用電源コード、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、ユーザー登録カード、クイックガイドシール |
医療機器分類 | 一般医療機器 |
医療機器認証番号 | 26B1X10002000039 |
- *26℃の生理食塩水30mLを、室温23℃、作用槽の水温26℃で耐熱吸気ホースMのみ接続した状態で測定した社内データの代表値
- **Na F水溶液(30mL)を用いて測定した社内データの代表値
報道関係者からのお問い合わせ-
一般の方からのお問い合わせ
オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
ネブライザ専用窓口
フリーダイヤル:0120-84-6606