携帯型心電計
HCG-8060T
よくある質問 Q&A
-
本製品を使用することで何が分かりますか。
心電図波形、心拍数、解析結果が画面に表示されます。
測定したデータや解析結果の自己判断・治療は危険です。心電図波形や解析して表示されるメッセージはご自分で判断せず、医師にご相談ください。 -
ペースメーカーを使用していますが、本製品を使用できますか。
心電図を記録するとき、ペースメーカーを埋め込んだ患者様においては慎重に適用してください。
ペースメーカーの心拍リズムによって正しく解析できない可能性があります。 -
製品の対象年齢はありますか。
本製品は成人の心電図と心拍数の計測を目的としています。
対象年齢は18歳以上です。 -
記録した心電図を印刷することはできますか。
記録した心電図は、スマートフォンアプリOMRON connectからPDFファイルとして出力することができます。
出力したPDFファイルを印刷してください。 -
製品は電池/充電どちらで使用しますか。
本製品の電源はリチウム電池CR2016(1個)です。
※充電式のコイン電池は使用できません -
製品はどのようにお手入れできますか。
本体 乾いた柔らかい布でから拭きしてください。
汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤をしみこませた布で汚れを拭き取り、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。電極 汚れがひどいときは、アルコール消毒剤を柔らかい布に湿らせて拭き取ってください。 ※製品を水で丸洗いすることはできません。
-
製品の使用に必要なものはありますか。
対応するスマートフォンとスマートフォンアプリ「 OMRON connect」(無料)のインストールが必要です。
OMRON connect 対応端末の確認はこちら
健康管理アプリ「OMRON connect」
Google PlayまたはApp Storeからダウンロードし、お使いのスマートフォンにインストールしてください。