HCG-8060T

ABOUT

気になった時、すぐに心電図を記録できる携帯型心電計

脳・心血管疾患の発症リスクともいわれる「心房細動」。
発作時の心電図を記録することで、脳・心血管疾患の早期発見、再発防止に役立ちます。

  • ※心電図記録にはスマートフォンが必要です。
  • ※ご使用には専用アプリのダウンロードが必要です。
専用アプリについて

健康管理アプリ「OMRON connect」

Google PlayまたはApp Storeからダウンロードし、お使いのスマートフォンにインストールしてください。

アプリを起動し、電極に触れるだけ。
30秒で解析結果が表示されます。

記録した心電図はスマートフォンアプリ※で表示。
アプリを操作し、心電図を記録。記録した心電図をアプリが解析し、結果を表示します。
過去の記録もアプリから確認できます。

  • ※心電図記録にはスマートフォンが必要です。
  • ※ご使用には専用アプリのダウンロードが必要です。

2種類のモードで心電図を記録。
記録した心電図はスマートフォンアプリ※1で表示。

「OMRON connect」アプリを起動し、各電極に肌が触れると、自動で記録が始まります。
過去の記録もアプリから確認できます。

1誘導心電図の場合

平らな場所に本体を置き、「OMRON connect」アプリを起動します。
本体おもて面の電極に指をのせ、記録が終わるまで、会話をせず、安静にします。

本体おもて面 左手用電極 右手用電極 1誘導心電図を記録する

1誘導心電図の解析画面

6誘導※2心電図の場合

アプリを起動し、本体おもて面の電極に親指をあてて持ち、
左足(ひざ上または足首の内側)の肌と本体うら面の電極を下図のように密着させ、安静にします。

本体うら面 左手用電極/電池カバー 6誘導心電図を解析する

6誘導心電図の解析画面

※1 本製品を使用するには、対応するスマートフォンとスマートフォンアプリ「OMRON connect」(無料)のインストールが必要です。
※2 本製品は3電極から得られる信号から疑似的に6誘導心電図波形に相当する波形を算出しています。

6つのパターンの解析結果を表示します。

記録が終了すると、「OMRON connect」アプリが解析を開始します。
解析後、1誘導または6誘導※の心電図波形、心拍数、解析結果が画面に表示されます。
※ 6誘導の解析結果は、6つの波形のうちの1つの波形を解析した結果です。

正常な洞調律

正常な洞調律

徐脈

徐脈

頻脈

頻脈

心房細動の可能性

心房細動の可能性

分類できません

記録した心電図が「正常な洞調律」「頻脈」「徐脈」「心房細動の可能性」のいずれの分類にも該当しなかったときに表示。

解析できません

心電図を正しく読み取れなかったときに表示。

CAUTION

お使いになる前に必ずお読みください。
ここに示した内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、
お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

  • 本製品は成人の心電図と心拍数の計測を目的としています。対象年齢は18歳以上です。
  • 本製品の電源はリチウム電池CR2016(1個)です。
  • 本製品を使用するには、対応するスマートフォンとスマートフォンアプリ「OMRON connect」(無料)の
    インストールが必要です。
  • 本製品のお手入れは乾いた柔らかい布でから拭きしてください。
    本体の汚れがひどい場合は水または薄めた中性洗剤をしみこませた布で、
    電極の汚れがひどい場合はアルコール消毒液で湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。

警告・注意について

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負うことが想定される内容を示します。

注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットに関わる拡大損害を示します。

警告

  • 本製品は、心房細動の可能性の検出を行うものであり、従来の医師による診断に代わるものではありません。通知結果は1つの参考指標であり、実際の病態と異なる可能性があります。
  • 記録した心電図波形や解析結果の自己判断をしないでください。
  • 治療を自己判断で行わないでください。
  • 「 正常な洞調律」、「分類できません」と表示された場合も、症状のある場合は医師にご相談ください。
  • 使用中に皮膚炎など肌の異常を感じる場合は、医師の指導のもとでご使用ください。
  • 乳幼児など自分で意思表示できない人に使用しないでください。

症状の悪化や傷害を負う原因になります。

  • 乳幼児などの手の届くところに保管しないでください。

電池などの小さい部品を飲み込むと窒息や傷害の原因になります。

  • 脂肪や体毛が多い、皮膚が乾燥している部位には電極を当てないでください。
  • 指定外の場所や条件で保管したり、使用したりしないでください。
  • 電源に繋がった電化製品の近く(30 cm 以内)で心電図を記録しないでください。
  • 運転中や運動中に使用しないでください。
  • スマートフォンの充電中に使用しないでください。
  • 電極が汚れている場合は、汚れを拭き取ってから心電図を記録してください。

心電図を正しく記録できないことがあります。

  • 湿気のある場所、水のかかる恐れのある場所で使用しないでください。

故障、感電の原因になります。

  • 本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。
  • 電極が金属部や他の導電性のものに触れないようにしてください。

故障の原因になります。

  • MRI、CT スキャナーなど他の医療機器がある場所で使わないでください。
  • 他の医療機器と併用しないでください。
  • 心電図の記録中に本製品の近く(30 cm 以内)で、携帯電話や心電図記録に使用するスマートフォン以外の通信機器を使わないでください。

危険や誤動作の原因になります。

  • 心電図を記録するとき、ペースメーカーを埋め込んだ患者様においては慎重に適用してください。

ペースメーカーの心拍リズムによって正しく解析できない可能性があります。

  • 航空機内や病院など無線機器の使用が禁止された区域では使用しないでください。

注意

  • 心電図記録以外の目的で使わないでください。
  • 本体を分解したり、改造したりしないでください。

本体の故障や破損、傷害を負う原因になります。
あるいは、心電図を正しく記録できないことがあります。

  • 耐用期間を超えて使わないでください。
  • 本体の変形、損傷、電極の腐食があるときは使用しないでください。
  • 動いている乗り物の中で心電図を記録しないでください。
  • 本体に過度な力をかけないでください。
  • 持ち運ぶときに強い振動や衝撃を与えないでください。

事故やトラブル、誤診の原因になります。

  • 使用するところと保管場所に温度差があるときは、すぐに記録しないでください。
  • 不安定な場所に置いて記録しないでください。
  • 汚れた手で心電図を記録しないでください。
  • 心電図を記録するときは、記録しているスマートフォンで通話しないでください。
  • 本体の正しい向きを確認して心電図を記録してください。
  • 指定された部位以外は電極に当てないでください。
  • 心電図の記録中は体を動かしたり、会話をしたりしないでください。
  • 心電図を記録するときは電池カバーがしっかり取り付けられていることを確認してください。

心電図を正しく記録できないことがあります。

注意(電池について)

  • 指定外の電池を使わないでください。
  • 電池の液が目に入ったら放置しないでください。
    すぐに多量の水で洗い流し、医師の指導を受けてください。
  • 電池の液が皮膚に付着したら多量のぬるま湯で直ちに皮膚を洗ってください。刺激、けが、痛みが続く場合は、医師の指導を受けてください。
  • 電池を使い切ったときや長期間使用しないとき、電池を本体内に入れたままにしないでください。
  • 推奨期限の過ぎた電池を使わないでください。

けがの発生や本体故障の原因になります。

  • 本製品は日本国内専用です。製品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。
    Use only in Japan. Product warranty is valid only in Japan.
  • ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
  • 本製品は特定保守管理医療機器に該当するため、保守点検が必要です。
    購入後は取扱説明書内の「日常点検」の項をお読みいただき、異常が見られた場合は使用を中止してオムロンお客様サービスセンターにご相談ください。よくお読みのうえ正しくお使いください。
オムロンお客様サービスセンター
TEL . 0120-30-6606

本製品は医師が診察の参考にする医療機器であり、
個人が診断を行うものではありません。

  • 記録した心電図波形や、解析結果は自分で判断せず、医師にご相談ください。
    記録結果の自己診断は、病状の悪化につながることがあります。
  • 本製品で記録した心電図、解析結果は、記録時点での結果です。
    病状は急変することがありますので、本製品の記録結果にかかわらず、気になる症状がある場合は医師にご相談ください。
  • 心電図は、心臓の状態を調べる有効な検査ですが、心臓のすべての変化・病状を表現するものではありません。
    解析の結果「正常な洞調律」と表示されても、症状がある場合は医師にご相談ください。

※アプリの画面はイメージです。仕様および外観を予告なく変更することがあります。

健康管理アプリ「OMRON connect」

Google PlayまたはApp Storeからダウンロードし、お使いのスマートフォンにインストールしてください。

お客様からよくお問い合わせいただくご質問とその回答は、以下よりご覧ください。

このページは、医療関係者の方への情報提供を目的としております。申し訳ございませんが、一般の方はご遠慮くださいますよう、お願いいたします。

医療関係者の方は「はい」のボタンを、一般の方は「いいえ」のボタンをクリックしてください。