携帯型心電計
HCG-8060T
記録方法 RECORDING
スマートフォンとアプリの準備
無料アプリ「OMRON connect」をスマートフォンにインストールし、アプリに本製品を登録します。
心電図記録方法の選択
アプリ画面で心電図の記録方法を選択。
「1誘導」もしくは「6誘導」を選択できます。
心電図の記録
本製品には電源スイッチはありません。
平らな場所にスマートフォンを置き「OMRON connect」アプリを起動し、各電極に肌が触れると、自動で記録が始まります。
平らな場所に本体を置き、本体おもて面の電極に指を乗せます。記録が終わるまで、会話をせず、安静にします。


本体おもて面の電極に親指を当てて持ち、うら面の電極に左足(ひざ上または足首の内側)の肌を下図のように密着させます。


- 本製品は3電極から得られる信号から疑似的に6誘導心電図波形に相当する波形を算出しています。
注意
- スマートフォンは本体の近くに置いてください。
- スマートフォンの画面には、記録の残り時間、心電図波形、心拍数が表示されます。
- 心電図の記録データはスマートフォンに自動で保存されます。(心電計には保存されません)
記録できる2種類の心電図について
本製品には「1誘導心電図」と「6誘導心電図」の2つのモードがあります。目的に応じて選択してください。
どちらを選んでよいかわからないときは、医師に相談のうえご使用ください。
1誘導 =心臓の活動を1方向から記録します。
6誘導 =6つの異なる方向の心臓の活動を記録します。
6つのパターンの解析結果を表示します。
記録が終了すると、「OMRON connect」アプリが解析を開始します。
解析後、1誘導または6誘導※の心電図波形、心拍数、解析結果が画面に表示されます。
※ 6誘導の解析結果は、6つの波形のうちの1つの波形を解析した結果です。
正常な洞調律

異常な収縮リズムが検出されない場合に表示。
心拍数は毎分50拍以上100拍以下です。
徐脈

心房細動は検出されず、収縮リズムは正常範囲で、心拍は遅め(40拍以上50拍未満)の時に表示。
頻脈

心房細動は検出されず、収縮リズムは正常範囲で、心拍は速め(毎分101拍以上140拍未満)の時に表示。
心房細動の可能性

心臓の不規則な収縮リズムである心房細動が心電図で検出されたことを示します。
分類できません
記録した心電図が「正常な洞調律」、「頻脈」、「徐脈」、「心房細動の可能性」のいずれの分類にも該当しなかった時に表示。
解析できません
心電図記録時の環境や姿勢が適切でなく、心電図を正しく読み取れなかった時に表示。
- 本製品は心臓発作の兆候を検出できません。症状を感じる場合やご自身の体調に不安のある場合は、医師にご相談ください。
- 測定したデータや解析結果の自己判断・治療は危険です。心電図波形や、解析して表示されるメッセージはご自分で判断せず、医師にご相談ください。
※アプリの画面はイメージです。仕様および外観を予告なく変更することがあります。
健康管理アプリ「OMRON connect」
Google PlayまたはApp Storeからダウンロードし、お使いのスマートフォンにインストールしてください。
お客様からよくお問い合わせいただくご質問とその回答は、以下よりご覧ください。