新開発の3つの機能で、精度とユーザビリティーを追求
3月23日発売
オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:山田 義仁)は、家庭での正確な血圧測定をより確実におこなうために、独自に開発した3つの安心機能(総称「Sures(シュアーズ)」)を搭載した、上腕式血圧計『オムロン自動血圧計 HEM-7430』(以下HEM-7430)を3月23日から発売します。
高血圧症は日本人に最も患者数が多い生活習慣病といわれており、推定患者数は4000万人近くにのぼるといわれています。しかし、高血圧はサイレントキラーと呼ばれるように、自覚症状がほとんどないため、長く放置され、のちに重大な病気になることが少なくありません。高血圧の予防や治療には、まず日常の血圧を知っておくことが重要であるため、当社では家庭での血圧測定の啓発と、誰にでも簡単に正しく使える血圧計を提供することに努めてきました。
今回発売するHEM-7430は、ご家庭でも正確に血圧測定をしていただくために開発した、独自の3つの安心機能(総称「Sures(シュアーズ)」)を搭載しています。
1つ目としては、測定用と監視用の2つのセンサを搭載しています。これにより、機器が正常に機能しているかどうかを、測定のたびに監視してランプでお知らせします。
2つ目に、血圧を正確に測定するには重要なポイントであるカフ(腕帯)が適切な強さで腕に巻けているかどうかを確認して画面でお知らせします。
3つ目は、より正確で安心な血圧測定を実現させるオムロン独自の新しいアルゴリズム(計算式)「インテリセンス2.0」を採用しています。これにより、一人ひとりの血圧値に応じた加圧・減圧コントロールと、腕の太さや柔らかさに応じた減圧コントロールをおこない、センシングの精度を向上しています。
また、腕のしめつけによる痛みを軽減するための新構造と、巻きやすさを向上するためにやわらかい新素材を用いたカフを採用しました。
本体にカフ収納ができるHEM-7430と同時に、カフ収納のないHEM-7420も販売いたします。
主な特長
オムロン独自の3つの安心機能「Sures(シュアーズ)」を搭載
(下記1~3の機能の総称が「Sures(シュアーズ)」です。)
1. 測定用と監視用の2つのセンサ「デュアルチェックシステム」を搭載し、機器の機能を確認
<家庭用血圧計業界初>
測定用と監視用の2つのセンサを搭載しています。測定用センサが正常に機能しているかどうかを、測定のたびに監視して、ランプでお知らせします。

2. 「カフぴったり巻きチェック」機能付き
正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)をしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうか確認し、画面でお知らせします。OKの表示が出ない場合は、電源を切り、正しく巻きなおして測定する必要があります。

3. 一人ひとりの血圧値に応じた加圧・減圧コントロールを行うオムロン独自のアルゴリズム(計算式)、「インテリセンス2.0」を搭載
血圧の測定値は、腕の太さややわらかさなどの条件から影響を受けることがあります。
インテリセンス2.0は、一人ひとりの血圧値に応じた、加圧と減圧のコントロールをおこなうためのオムロン独自のアルゴリズムです。これにより腕の太さ・細さによって生じうる測定値への影響が削減され、より正確で安心な血圧測定をサポートします。
4. 新構造と新素材を採用した「e-フィットカフ」
加圧時のしめつけによる痛みを軽減するためにカフの構造を改良。また、巻きやすさを向上するために、やわらかい新素材を採用しました。さらに、対象腕周を当社従来カフより4cm拡大したので、太い腕にもフィットしてお使いいただけます。
(対象腕周 17~36cm)

5. 本体にカフを収納(HEM-7430のみ)
血圧計の本体にカフを収納することができます。
主な仕様
| 販売名 | オムロン自動血圧計 HEM-7430/7420 |
|---|---|
| 測定精度 | 圧力/±3mmHg以内、脈拍数/読み取り数値の±5%以内 |
| 電源 | 専用ACアダプタ(AC100V) 単3形アルカリ乾電池(4個)(別売) |
| 電池寿命 | 約300回(単3形アルカリ乾電池使用時、室温23℃、170mmHg加圧、腕周27cmの場合) |
| 対象腕周 | 17~36cm |
| 本体質量 | HEM-7430 約740g(電池、専用ACアダプタ含まず) HEM-7420 約430g(電池、専用ACアダプタ含まず) |
| 外形寸法 | HEM-7430 幅164×高さ112×奥行き234mm HEM-7420 幅124×高さ86×奥行き158mm |
| 付属品 | 腕帯、専用ACアダプタ、収納ソフトケース(HEM-7420のみ)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、クイックガイド |
| JANコードNo. | HEM-7430 4975479408014 HEM-7420 4975479408021 |
| 医療機器認証番号 | HEM-7430 221AGBZX00297000 HEM-7420 221AGBZX00296000 |
■メーカー希望小売価格:オープン価格
■販売目標:HEM-7430、7420 合計10万台(発売後1年間)

e-フィットカフ
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先