無理のないダイエットの目標値をお知らせする

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:宮田喜一郎)は、無理のないダイエットの目標値をお知らせし、目標値にナビゲートする朝晩ダイエット プログラム付きの新商品「オムロン体重体組成計 カラダスキャン HBF-207」 (以下HBF-207)を、11月1日から発売します。
美しいプロポーション作りやメタボリックシンドローム対策でダイエットを始める方は多く、さまざまなダイエット法も数多く紹介されています。
近年では、無理なダイエットは健康を損なう可能性が高い上、リバウンドしやすい体質になってしまうことから、健康的なダイエットにチャレンジする方が増えています。
一方で、ダイエットを始めても、甘いものの誘惑に負ける、効果がすぐにわからないとやる気がなくなる、といった理由で、途中で挫折する方も数多くいらっしゃいます。
この度発売するHBF-207は、30日間でダイエット開始時の体重の2%減量*1を目標に、無理のない減量をナビゲートする「朝晩ダイエット」プログラムを搭載しました*2。
朝晩ダイエットとは、「毎日朝と晩に体重を測って、1日の体重変化を管理するダイエット法」のことで、医療現場で実践され、その効果が実証されています。
体重は、通常1日のうちで朝起きたときが最も軽く、夕食後が最も重くなっています。夜間は、寝ている間の生命維持活動(基礎代謝)によって体重が減り、日中はエネルギー消費以上の飲食によって体重が増えるためです。この体重変化のメカニズムを活用しているのが朝晩ダイエットです。
HBF-207は、ダイエット開始日の朝に測定した体重から、30日後の目標体重を計算し、その目標体重になるために、毎日の晩(就寝前)の目標体重をお知らせします。
夜間の体重の減少量と日中の体重の増減量から、体重体組成計が晩の目標体重を算出*3。朝(起床後)の測定時にその日の晩の目標体重を表示し、晩の測定時にはその日の目標が達成できたかどうかを表示します。目標をクリアするとバンザイマークがお知らせするので、モチベーションが高まります。さらに、ダイエットの進捗状況によって、日々の目標を修正するので、無理のないダイエットを続けることができます。
メモリ機能により、1~7日前、そして30日前の朝と夜の体重値が表示されるので、変化を振り返ることができます。
体脂肪率、骨格筋率、内臓脂肪レベル、基礎代謝、体年齢も表示。体組成の測定に必要な「年齢・性別・身長」の個人データを4人分登録できます。
色は、ホワイトとピンクの2色をご用意しました。
詳細は次のとおりです。
- *1 日本肥満学会が、「ガイドライン」で無理のないダイエット目標として推奨しています。
- *2 BMI18.5以下の方は、体重維持の目標値を表示します。
- *3 スタート時は、開始日の朝の体重と基礎代謝から夜の目標体重を、2日目からは夜間の体重減少量と日中の体重の増減量から夜の目標体重を算出しています。
HBF-207の主な特長
1.無理のないダイエットをナビゲートする「朝晩ダイエット」プログラムを搭載
ダイエット開始日の朝に測定した体重から、30日後の目標体重を計算し、その目標体重になるために、毎日の晩(就寝前)の目標体重を体重体組成計が算出します。朝(起床後)の測定時には、その日の晩の目標体重を表示し、晩の測定時にはその日の目標が達成できたかどうかを表示します。目標をクリアするとバンザイマークがお知らせするので、モチベーションが高まります。さらに、ダイエットの進捗状況によって、日々の目標を修正するので、無理のないダイエットを続けることができます。
2.朝晩の体重変化が確認できるポイントメモリ機能(朝晩ダイエットプログラム使用時)
朝晩ダイエット開始日の1~7日前、30日前の朝と夜の体重値が表示されるので、変化を振り返ることができます。
〔朝晩ダイエットとは〕
朝晩ダイエットとは、「毎日朝と晩に体重を測って、1日の体重変化を管理するダイエット法」のことで、医療現場で実践され、その効果が実証されています。
体重は、通常1日のうちで朝起きたときが最も軽く、夕食後が最も重くなっています。夜間は、寝ている間の生命維持活動(基礎代謝)によって体重が減り、日中はエネルギー消費以上の飲食によって体重が増えるためです。この体重変化のメカニズムを活用しているのが朝晩ダイエットです。
就寝中の体重減少量と日中の体重の増減から、夕食後の体重目標を毎日設定し、目標をクリアしたかを確認。毎日の成果がわかるので、モチベーションをキープしながらダイエットを続けることができます。
■メーカー希望小売価格 : HBF-207 オープン価格
■販売目標 : 9万台(発売後1年間)
主な仕様
名称/型式 | オムロン体重体組成計 カラダスキャン HBF-207 |
---|---|
電源 | 単3形マンガン乾電池(R6)4個 (単3形アルカリ乾電池(LR6)も可) |
電池寿命 | 約6ヶ月(単3形マンガン電池(黒)使用、室温23℃、1日8回測定時) |
表示*1 |
●体重 0~100kgまで:100g単位 100~135kgまで:200g単位 ●BMI 2.5~90.0:0.1単位 ●体脂肪率 5.0~50.0%:0.1%単位 ●体脂肪率判定 低い/標準/やや高い/高い ●骨格筋率 5.0~60.0%:0.1%単位 ●骨格筋率判定 低い/標準/やや高い/高い ●基礎代謝 385~3999Kcal:1kcal単位 ●内臓脂肪レベル 1~30:1レベル単位 ●内臓脂肪レベル判定 標準/やや高い/高い ●体年齢 18~80才:1才単位 ●朝晩ダイエット 目標/結果(達成/未達成) ●ポイントメモリ 今日/1~7日前/30日前 |
体重計精度 | 0kgを超え67.5kgまで:1±200g 67.5kgを超え100.0kgまで:1±300g 100.0kgを超え135.0kgまで:1±600g |
質量 | 約2.0kg(電池含む) |
外形寸法 | 幅 約304×高さ 約38×奥行き 約300mm |
付属品 | お試し用電池(単3形マンガン乾電池4本)、取扱説明書(品質保証書付き) |
JANコードNO. | HBF-207 4975479407727(ピンク) HBF-207-W 4975479407741(ホワイト) |
*1 9才以下の方:体重とBMIのみの表示。
17才以下の方:内臓脂肪レベル、体年齢は測定できません。
81才以上の方:体組成は参考値となります。
オムロン体重体組成計 カラダスキャン HBF-207
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先