ニュースリリース

1ヶ月のダイエット目標達成に必要な消費カロリーを表示し、毎日の努力をお知らせする活動量計

オムロン 活動量計 Calori Scan HJA-310
女性の健やかな美しさを考える「オムロン式美人」第一弾商品 11月1日発売
女性向け情報サイト「オムロン式美人サイト」も10月11日オープン
商品
(写真)=オムロン 活動量計 カロリスキャン HJA-310

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:宮田 喜一郎)は、1ヶ月のダイエット目標体重を達成するために必要な1日の目標消費カロリーを表示し、目標消費カロリーを達成したらお知らせする活動量計「オムロン 活動量計 カロリスキャン HJA-310」(以下HJA-310)を、11月1日から発売します。
また、女性の「ちょうどいい」健康と美をサポートする女性のための情報サイト「オムロン式美人」(https://www.healthcare.omron.co.jp/bijin/)を10月11日よりオープンします。

◇

オムロンでは、女性の社会進出、結婚・出産といったライフスタイルの変化や価値観の 多様化、月経や更年期など女性特有の体の変化と、「健康で美しくありたい」という思いをサポートするために、社内で「オムロン式美人プロジェクト」を立ち上げました。 プロジェクトでは、「ちょうどいい」をコンセプトに、一人ひとりが自分にあったペースで、 健やかで美しい毎日を過ごすことができるような商品・サービスの開発に取り組んでいます。

このたび発売するHJA-310は、「オムロン式美人」の第一弾商品です。1ヶ月の減量目標値*1を設定すると、目標達成するために必要な1日の総消費カロリーを自動計算。目標を達成すると、「バンザイマーク」がお知らせします。さらに、目標以上のカロリーを消費すると、翌日に100kcalごとにプリンマークを1つ表示*2。がんばった分の成果が「ごほうびプリンマーク」でわかるので、モチベーションがアップします。

また、目標消費カロリーを達成するための目安となる残りの歩行時間*3を表示するので、あとどれぐらい活動すればよいのかが簡単にわかります。
本体の3つのボタンに書かれたイラストは表示される数値と連動しているので、(時計のイラスト:現在時刻と残りの歩行時間、プリンのイラスト:総消費カロリーと目標カロリー、ウォーキングのイラスト:歩数と脂肪燃焼量)、見たい数値がすぐにチェックすることができます。
色は、ホワイト、ピンク、ブルーの3色をご用意しました。小さくて軽いので、装着に便利です。

詳細は、次のとおりです。

  • *1 減量目標値は、無理のないよう、現在の体重の4%以内でご自身で設定します。
    4%以上では設定できません。
  • *2 6個まで表示。
  • *3 時速4kmの歩行で算出。

HJA-310主な特長

1.目標の達成度合いが、「バンザイマーク」と「プリンマーク」でわかる

1ヶ月の減量目標値*1を設定すると、目標達成するために必要な1日の総消費カロリーを自動計算。目標を達成すると、バンザイマークがお知らせします。
さらに、目標以上のカロリーを消費すると、翌日に100kcalごとにプリンマークを1つ表示*2。がんばった分の成果が「ごほうびプリンマーク」でわかるので、モチベーションがアップします。

  • *1 減量目標値は、無理のないよう、現在の体重の4%以内でご自身で設定します。
    4%以上では設定できません。
  • *2 6個まで表示。

2.目標達成の目安がわかる

目標消費カロリーを達成するための目安となる残りの歩行時間を表示するので、あとどれぐらい活動すればよいのかが簡単にわかります。

3.見たい数値がすぐにわかるボタン

本体の3つのボタンに書かれたイラストは表示される数値と連動しているので、見たい数値がすぐにチェックすることができます。

■メーカー希望小売価格   
オープン価格 

■販売目標           
10万台(発売後1年間)

■主な仕様 

名称/型式 オムロン 活動量計 HJA-310 カロリスキャン
電源電圧 DC3V(リチウム電池CR2032×1個)
電池寿命 約6ヶ月(1日12時間装着時)新品電池使用、当社試験条件による
表示  総消費カロリー 0~59,999kcal
目標総消費カロリー 0~59,999kal
歩数 0~99,999歩
脂肪燃焼量 0.0~999g
目標活動時間 0~1,440分
時刻 0:00~23:59
ごほうびカロリー 0~6個
メモリ 7日分
設定 性別 男/女
年齢 6~99才
体重 10~136kg:1kg単位
身長 100~199cm:1cm単位
減量目標値 0.0~(体重×0.04)kg:0.1kg単位
時刻 0:00~23:59:24時間表示
質量 約21g(電池含む)
外形寸法 幅 約30.0×高さ 約59.9×奥行き 約13.0mm
付属品 落下防止用クリップ付きストラップ
お試し用電池(リチウム電池CR2032×1個、内蔵)
簡易ドライバー、取扱説明書(品質保証書付き)

オムロン式美人サイトのご紹介 https://www.healthcare.omron.co.jp/bijin/

オムロン式美人サイトでは、働く女性や、妊娠・出産を希望されている方、更年期を迎えた方々が、日々の生活の中で知っておきたい女性の体に関する情報をお届けします。

(写真)=オムロン 活動量計 HJA-310 カロリスキャン
(写真)=オムロン 活動量計 HJA-310 カロリスキャン