2つのエアバッグで加圧マッサージする、ふくらはぎ専用マッサージャ
同時発売 11月1日発売 -

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:宮田喜一郎)は、マッサージャの新商品として、エアバッグによってふくらはぎを加圧マッサージする「オムロン エアマッサージャ HM-253」(以下HM-253)を11月1日から発売します。
◇
長時間の立ち仕事や、椅子に座りっぱなしで同じ姿勢のまま過ごすことが多いデスクワークによって、足の疲れやむくみに悩む女性は多く、自宅で手軽にマッサージを行ないたいという女性が増えています。
このたび発売するHM-253は、エアバッグによって加圧マッサージする、ふくらはぎ専用のマッサージャです。本体には、エアバッグを上下に2つ内蔵。ふくらはぎに本体を巻いてスイッチを押すと、まず下部のエアバッグが膨らみ、ふくらはぎ下部を圧迫します。次に、上部のエアバッグが膨らみ、ふくらはぎ全体を圧迫。その後、下部のエアバッグから順に排気します。この動きを繰り返すことによって、脚を下から上へと、やさしくもみ上げます。
マッサージの強さは、強/弱の2段階の切り替えが可能なので、お好みの強さを選んでマッサージできます。マッサージ開始後15分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」を搭載しているので、電源の切り忘れによる必要以上の刺激を防ぎます*1。
本体は、高さ約20cmのコンパクトデザインを採用しました。折りたたむことができるので、すっきり収納できます。また、布カバーは取り外して洗濯することができるので、いつでも清潔にご使用いただけます。
色は、ブラウン、ピンクの2色をご用意しました。
なお、バイブレーターの振動によってふくらはぎをマッサージする「オムロン レッグマッサージャ HM-252」も、ブラウンとピンクの2色を揃えて同時発売します。
*1 スイッチを押し、手動で電源を切ることもできます
詳細は次のとおりです。
<クッションマッサージャ HM-253主な特長>
1.上下2つのエアバッグによって、ふくらはぎをやさしくもみ上げマッサージ
本体には、エアバッグを上下に2つ内蔵。ふくらはぎに本体を巻いてスイッチを押すと、まず下部のエアバッグが膨らみ、ふくらはぎ下部を圧迫します。次に、上部のエアバッグが膨らみ、ふくらはぎ全体を圧迫。その後、下部のエアバッグから順に排気します。この動きを繰り返すことによって、脚を下から上へと、やさしくもみ上げます。

2.お好みの強さを選べる、2段階切り替え
マッサージの強さは、強/弱の2段階の切り替えが可能なので、お好みの強さを選んでマッサージできます。マッサージ開始後15分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」を搭載しているので、電源の切り忘れによる必要以上の刺激を防ぎます。
3.すっきり収納ができるコンパクトデザイン
本体は、高さ約20cmのコンパクトデザインを採用しました。折りたたむことができるので、すっきり収納できます。柔らかく、肌触りのよい生地の布カバーは、簡単に取り外して洗濯することができるので、いつでも清潔にお使いいただけます。
色は、ブラウンとピンクの2色をご用意しました。

■販売価格 :オープン価格
■販売目標 :HM-253/5万台(発売後1年間) ・ HM-252/7万台(発売後1年間)
■主な仕様 :
<HM-253>
HM-253-PK(ピンク) :4975479193378
<HM-252>
販売名 | オムロン レッグマッサージャ HM-252 |
---|---|
定格電源 | AC100V 50/60Hz |
定格入力 | 6W |
振動回転 | 弱:約2,900回/分 強:約3,700回/分 |
本体質量 | 約500g(ACアダプタ含まず) |
外形寸法(本体) | 幅約590×高さ約200×奥行き約45mm(本体カバーあり) |
対象ふくらはぎ周 | 30~43cm |
付属品 | 専用ACアダプタ、本体カバー、取扱説明書(品質保証書付き) |
JANコードNo. | HM-252-BW(ブラウン) :4975479193385 HM-252-PK(ピンク) :4975479193392 |
医療機器認証番号 | 225AABZX00179000 |
(左)オムロン エアマッサージャ HM-253、(右)オムロン レッグマッサージャ HM-252
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先