ニュースリリース

操作のしやすいコンパクトデザイン。使いやすさを追求した低周波治療器

オムロン 低周波治療器 HV-F021
-多彩なモードと15段階の強さ調節で、充実のマッサージを実現 12月2日発売 -
商品
オムロン 低周波治療器 HV-F021

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:宮田喜一郎)は、低周波治療器の新商品として、コンパクトなデザインで簡単操作の「オムロン 低周波治療器 HV-F021」(以下HV-F021)を12月2日から発売します。

◇

生活習慣の変化などにより、肩のこりや慢性の腰痛、関節痛などの症状を持つ人が増えています。厚生労働省が行った「平成22年度国民生活基礎調査」によると、日本人が訴える自覚症状の第1位は男性が「腰痛」で女性は「肩こり」、同2位は男性が「肩こり」で女性が「腰痛」、さらに女性の3位は「手足の関節の痛み」という調査結果が出ています。年齢別に見ると、男性・女性ともに20歳代から「腰痛」「肩こり」が、さらに45歳以上からは「手足の関節の痛み」がトップ3に入っています。

このたび発売するHV-F021は、コンパクトなデザインで操作も簡単な、自宅で手軽に快適にマッサージを行える低周波治療器です。
本体は、当社従来品*1に比べて長さが約56%の112mm、幅が約87%の52mmと、コンパクトデザインを採用。丸みを帯びたデザインなので手にすっぽり収まり、楽に操作を行えます。また、本体に搭載しているスイッチは、電源とモード選択、強さ選択の3種類だけのシンプル設計。選択した治療内容は大型の液晶画面に表示されるので、初めての方でも簡単にお使いいただけます。

治療箇所は、肩・腕・腰・ふくらはぎ・足裏・関節(ひじ・ひざ)の6種類。選んだ治療箇所に効果的なプログラムを選ぶことができるほか(「部位選択モード」)、「たたく」「もむ」「おす」のマッサージ(「もみ方モード」)を選択可能。計9種類のプログラムの中から、最適な治療を行えます。
低周波の刺激は15段階で調節できるので、やさしい刺激から強めの刺激まで、お好みの強さを選んで治療できます。治療開始後15分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」を搭載しているので、電源の切り忘れを防ぎます*2。

色は、ピンクとホワイトの2色をご用意しました。

*1 「オムロン 低周波治療器 HV-F128」との比較
*2 手動で電源を切ることもできます

詳細は次のとおりです。

<低周波治療器 HV-F021主な特長>

1. 操作のしやすい、コンパクトデザイン

本体は、当社従来品*に比べて長さが約56%の112mm、幅が約87%の52mmと、コンパクトデザインを採用。丸みを帯びたデザインなので手にすっぽり収まり、楽に操作を行えます。本体に搭載しているスイッチは、電源とモード選択、強さ選択の3種類だけのシンプル設計。選択した治療内容は大型の液晶画面に表示されるので、初めての方でも簡単にお使いいただけます。色は、ピンクとホワイトの2色をご用意しました。

*オムロン 低周波治療器 HV-F128との比較

HV-F021-PK(ピンク)HV-F021-W(ホワイト)

2. 6つの「部位選択モード」と3つの「もみ方モード」による、多彩なプログラム

治療箇所は、肩・腰・腕・関節(ひじ・ひざ)・ふくらはぎ・足裏の6種類。選んだ治療箇所に効果的なプログラムを選ぶことができるほか(「部位選択モード」)、「たたく」「もむ」「おす」のマッサージ(「もみ方モード」)を選択可能。計9種類のプログラムの中から、最適な治療を行えます。

肩・腰・腕関節・ふくらはぎ・足裏

3.お好みの強さを選べる、15段階切り替え

低周波の刺激は15段階で調節できるので、やさしい刺激から強めの刺激まで、お好みの強さを選んで治療できます。治療開始後15分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」を搭載しているので、電源の切り忘れを防ぎます。

「ふくらはぎ」モードで、強さレベル「5」で7分間治療をしている際の表示(残りの治療時間が「あと8分」と表示されます)

■ 販売価格 :オープン価格

■ 販売目標 :8万台(発売後1年間)

■ 主な仕様 :

販売名 オムロン 低周波治療器 HV-F021
電源 DC3V(単4形アルカリ乾電池2個)
基本周波数 約1~238Hz
定格時間 15分
本体質量 約100g(電池含む)
本体寸法 縦112×横52×厚さ25mm
付属品 導子コードBタイプ(1本)、ロングライフパッド(グレー/1組2枚入り)、お試し用電池(単4形乾電池2個)、導子収納具(グレー/1個)、取扱説明書(品質保証書付き)
JANコードNo. HV-F021-PK(ピンク)  :4975479405150
HV-F021-W(ホワイト):4975479405143
医療機器認証番号 225AABZX00193000