過去最高歩数から上位3つの記録を表示。自分の最高記録がひと目でわかる。
オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:宮田喜一郎)は、大きな液晶画面に過去の歩数記録から上位3つを表示する歩数計「オムロン 歩数計 HJ-325」(以下HJ-325)を2月3日から発売します。
当社の歩数計ユーザーアンケートによると、歩数計購入者は、50歳代以上が6割以上を占めています。歩数計ユーザーの8割はウォーキングを行っており、「成果の確認」と「運動モチベーション維持」のために、歩数計を活用しています。
このたび発売するHJ-325は、過去のデータから歩行記録上位3つを表示する「マイベスト3」機能を搭載したポケットインタイプの歩数計です。本体の
(王冠マーク)ボタンを押すと、最高記録の歩数と日付(年、月、日)が1位から3位まで順番に表示されるので、過去の記録を励みに、ウォーキングのモチベーションが高まります。*1
大きな液晶に大きな文字、シンプル操作で高齢者にも使いやすい、歩数だけを測定したい人に向けたベーシックタイプの歩数計です。
本体にある3つのボタンは、ボタン1つにつき、機能1つなので、見たい画面をすぐに出すことができ、操作も簡単です。文字も大きめで見やすく、測定結果を簡単に確認できます。色は、ホワイト、ピンク、ブルーの3色をご用意しました。
「マイベスト3」機能搭載で*2、歩数以外にも消費カロリーや脂肪燃焼量、しっかり歩数*3などを測定し、測定記録を簡単に転送できる通信機能付き「歩数計 HJ-326F」も、同時発売します。近距離無線通信技術NFCを搭載しているので、歩数や消費カロリーなどの測定データを転送し、健康サポートサービス「ウェルネスリンク」*4を活用してパソコンやAndroidスマートフォン*5でデータ管理・確認を行うことができます。
*1 1万歩以上のデータが対象。
*2 機器本体にのみ表示。ウェルネスリンクには表示されません。
*3 脂肪を効果的に燃焼することができる有酸素運動の状態の歩数。本商品では、1分間に60歩以上、
かつ10分以上継続して歩行したときの歩数。
*4 サービスの利用には、NTTドコモとオムロンヘルスケアが共同出資するドコモ・ヘルスケアの健康
サポートサービス「わたしムーヴ」への会員登録が必要です。
*5 対応機種は以下の通りです。
スマートフォン:Android OS 2.3以上でおサイフケータイもしくはNFCに対応する機種(一部機種除く)
携帯電話:NTTドコモ903iシリーズ以降のおサイフケータイ(iモードFeliCa対応携帯電話)対応機種(一部機種除く)
詳細は次のとおりです。
<歩数計 HJ-325/326F 主な特長>
1. 過去の歩行記録上位3つを表示。自分の最高記録がわかるので、歩く励みに。
(HJ-325/326F)
過去のデータから歩行記録上位3つを表示する「マイベスト3」機能を搭載。
本体の
ボタンを押すと、最高記録の歩数と日付(年、月、日)を1位から3位まで順番に表示するので、過去の記録を励みに、ウォーキングのモチベーションが高まります。*
*1万歩以上のデータが対象。

本体の
ボタンを押すと、マイベスト1位の歩数と達成年月日を表示。
ボタンを押すごとに、2位、3位と表示が切り替わります。
2. 1ボタン1表示の簡単操作。文字も大きく使いやすい。(HJ-325のみ)
ボタン1つにつき、機能が1つなので、操作が簡単です。文字も大きめサイズで見やすく、歩いた記録が簡単に確認できます。

3. 歩数や活動カロリーデータをパソコンやAndroidスマートフォンで管理 (HJ-326Fのみ)
近距離無線通信技術NFCを搭載しているので、歩数や消費カロリーなどの測定データを転送し、健康サポートサービス「ウェルネスリンク」*1を活用してパソコンやAndroidスマートフォンでデータの管理・確認を行うことができます。
測定データは、おサイフケータイ機能付きのAndroidスマートフォンや携帯電話から簡単に自動転送できるほか*2、別売品の通信トレイ(HHX-IT3)を使ってUSBケーブルでパソコンに転送することも可能です。

*1 サービスの利用には、NTTドコモとオムロンヘルスケアが共同出資するドコモ・ヘルスケアの健康サポートサービス「わたしムーヴ」への会員登録が必要です。
*2 対応機種は以下の通りです。
スマートフォン:Android OS 2.3以上でおサイフケータイもしくはNFCに対応する機種(一部機種除く)
携帯電話:NTTドコモ903iシリーズ以降のおサイフケータイ(iモードFeliCa対応携帯電話)対応機種(一部機種除く)
■ 販売価格:
HJ-325 オープン価格
HJ-326F オープン価格
■ 販売目標:
HJ-325 15万台(発売後1年間)
HJ-326F 6万台(発売後1年間)
■ 主な仕様:
【HJ-325】
| 販売名 | オムロン 歩数計 HJ-325 |
|---|---|
| 電源電圧 | DC3V(リチウム電池 CR2032×1個) |
| 電池寿命 | 約6ヶ月(1日14時間装着時)新品電池使用、当社試験条件による |
| 表示 | 歩数 0~99,999歩 時刻 0:00~23:59 |
| メモリ | 1~7日前 |
| 設定 | 日付 2014年1月1日~2039年12月31日 時刻 0:00~23:59/24時間表示 |
| 外形寸法 | 縦 約57 × 横 約42 × 厚さ 約13mm |
| 質量 | 約23g(電池含む) |
| 付属品 | お試し用電池(CR2032×1個) 落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、 取扱説明書(品質保証書付き) |
【HJ-326F】
| 販売名 | オムロン 歩数計 HJ-326F |
|---|---|
| 電源電圧 | DC3V(リチウム電池 CR2032×1個) |
| 電池寿命 | 約6ヶ月(1日14時間装着時)新品電池使用、当社試験条件による |
| 表示 | 歩数 0~99,999歩 歩行距離 0.0~999.9km 歩行時間* 0~1440分 しっかり歩数 0~99,999歩 しっかり歩行時間 0~1440分 エクササイズ歩数* 0~99,999歩 エクササイズ量* 0.0~999.9Ex 消費カロリー 0~59,999kcal 脂肪燃焼量 0~999.9g 時刻 0:00~23:59 *スマートフォンやパソコンで設定することにより、本体に表示させることができます。 |
| メモリ | 表示メモリ 前日分 本体記憶メモリ 42日分 |
| 通信方式 | NFC-F(ISO/IEC 18092準拠) |
| 設定 | 体重 30~136kg : 1kg単位 身長 100~199cm : 1cm単位 歩幅 30~120cm : 1cm単位 日付 2014年1月1日~2039年12月31日 時刻 0:00~23:59 : 24時間表示 |
| 外形寸法 | 縦 約57 × 横 約42 × 厚さ 約13mm |
| 質量 | 約23g(電池含む) |
| 付属品 | お試し用電池(CR2032×1個) 落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、 クイックガイド(品質保証書付き) |
(写真)=オムロン 歩数計 HJ-325
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先