ニュースリリース

Wi-Fi通信機能搭載で、測定データを自動転送

オムロン 体重体組成計 HBF-253W カラダスキャン
-乗るだけで、約4秒のスピード測定 7月25日発売-
商品
(写真)=オムロン 体重体組成計 HBF-253W 『カラダスキャン』

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:宮田喜一郎)は、Wi-Fi通信機能を搭載し、測定データを自動転送する、オムロン 体重体組成計 HBF-253Wカラダスキャン(以下HBF-253W)を7月25日より発売します。さらに、体組成等の測定データをグラフ管理するスマートフォンアプリ「からだグラフ」にiPhone版を7月24日より追加します。

◇

体重や体脂肪率の測定データをグラフ管理するなど、体重体組成計を使って体型維持や健康管理を行う方は多く、当社でも2012年よりおサイフ携帯機能付きAndroidスマートフォン等を使ってデータを転送できるNFC通信機能付き体重体組成計を発売しています。

このたび発売するHBF-253Wは、Wi-Fi通信機能を搭載。測定したデータを、健康管理サービス「ウェルネスリンク」に自動転送します*1。これにより、体重体組成計の主な設置場所である脱衣場等に、データ転送のためにスマートフォンを持っていくことなく、データ管理を簡単に行えます。
さらに、毎日の測定データがグラフ表示され、変化がわかりやすく確認できるデータ管理アプリ「からだグラフ」のiPhone版も7月24日よりリリースします*2。従来のAndroid版とあわせて、より多くの方にスマートフォンでのデータ管理をご利用いただけるようになりました。

本体には、乗るだけで誰が乗ったかを推定する自動認識機能を搭載。ウェルネスリンクへの機器登録時に、イニシャル(英大文字、数字、ドットを含む3文字)を設定いただき、その後、イニシャルを選択して体組成を測定すると、測定データが機器に登録されます。次回以降は、本体に乗ると自動的に電源が入り、測定を開始します。測定時間は、約4秒と高速なので、電源ボタンを押すことなく、簡単にすばやく体組成を測定できます。測定結果は、イニシャルとともに表示されます。

さらに、1回目と2回目の体重測定値の差を表示する「体重引き算機能」を搭載。赤ちゃんやペットを抱いて測った合計体重と、自分だけで測った体重差が50g単位で表示されるので、小さな体重変化までわかります。

  • *1ウェルネスリンクのご利用には、NTTドコモとオムロンヘルスケアが共同出資するドコモ・ヘルスケアの健康サービス「WM(わたしムーヴ)への会員登録(無料)が必要です。
    データの自動転送には、WiFiが利用できる環境が必要です。
  • *2アプリの利用には、NTTドコモとオムロンヘルスケアが共同出資するドコモ・ヘルスケアの健康サービス「わたしムーヴ」への会員登録(無料)が必要です。

詳細は次のとおりです。

【主な特長】

1. Wi-Fi通信機能搭載で、測定データを自動転送

Wi-Fi通信機能を搭載。測定したデータを、健康サポートサービス「ウェルネスリンク」に自動転送します。これにより、いつでもどこでもスマートフォンやパソコンで、簡単に測定データを確認できます。

2. スマートフォンアプリ「からだグラフ」に、iPhone版を追加

毎日の測定データがグラフで表示され、変化がわかりやすく確認できるデータ管理アプリ「からだグラフ」のiPhone版をリリース。7月24日よりご利用いただけます。
従来のAndroid版とあわせて、より多くの方にスマートフォンでのデータ管理を活用いただけるようになりました。

<からだグラフ iPhone版>

3. 自動認識機能を搭載。乗るだけで約4秒の高速測定。

本体には、乗るだけで誰が乗ったかを推定する自動認識機能を搭載。ウェルネスリンクへの機器登録時に、イニシャル(英大文字、数字、ドットを含む3文字)を設定いただき、その後、イニシャルを選択し、体組成を測定すると、測定データが機器に登録されます。次回以降は、本体に乗ると自動的に電源が入り、測定を開始します。測定時間は、約4秒。電源ボタンを押すことなく、簡単にすばやく体組成を測定できます。

<測定結果画面>
測定結果画面

<測定項目と表示画面>
測定項目と表示画面
※結果は2秒で自動的に切り替わります。

4. 体重引き算機能搭載で、赤ちゃんやペットの体重が簡単にわかる

1回目と2回目の体重測定値の差を表示する「体重引き算機能」を搭載。赤ちゃんやペットを抱いて測った合計体重と、自分だけで測った体重差が50g単位で表示されるので、小さな体重変化までわかります

1回目→2回目(合算)→体重差
※1回目と2回目の測定は逆でも体重差を表示します。

■メーカー希望小売価格:オープン価格

■販売目標:11,500台(発売後1年間)

■主な仕様:

販売名 オムロン 体重体組成計 HBF-253W カラダスキャン
表示 体重      3~100kgまで :50g単位
        100~135kgまで :100g単位
BMI      3.0~90.0 :0.1単位
体脂肪率    5.0~50.0% :0.1%単位
体脂肪率判定  12段階(低い/標準/やや高い/高い)
骨格筋率    5.0~60.0% :0.1%単位
骨格筋率判定  12段階(低い/標準/やや高い/高い)
基礎代謝    385~3999kcal :1kcal単位
対象年齢6才以上
内臓脂肪レベル 1~30 :1レベル単位
内臓脂肪レベル判定 9段階(標準/やや高い/高い)
体年齢     18~80才
対象年齢18才以上
メモリ 表示メモリ   測定結果表示時、前回値を表示
本体記憶メモリ 最大30回分
通信方式 無線LAN IEEE 802.11b 準拠
設定項目 機器では設定できません。
健康サポートサービスWMへの登録情報を本体に自動転送します。
重力補正    お使いの地域から、該当エリアを自動設定
個人データ登録 4人分
イニシャル   英大文字、数字、ドット(.)を含む3文字
生年月日    1900年1月1日~2040年12月31日
性別      男/女
身長      100.0~199.5cm :0.5cm単位
*ゲストで測る場合の個人データは使用時に本体で設定
電源 単4形アルカリ乾電池 4個(LR03)
電池寿命 約6ヶ月 (単4形アルカリ乾電池、室温23℃、測定4回/日使用の場合)
外形寸法 幅 約327×奥行き 約312×厚さ 約30mm
質量 約2.2kg(電池含む)
付属品 お試し用乾電池(単4形アルカリ乾電池4個)、スタートアップガイド、取扱説明書(品質保証書付き)、活用ガイド、専用ケーブル(2種類)