ニュースリリース

疲れた首などの筋肉をつつみこみ、しっかりとほぐす

オムロン ネックマッサージャ HM-141
- ブラウン、ピンクの2色展開 7月18日発売 -
商品
(写真)=オムロン ネックマッサージャ HM-141

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:宮田喜一郎)は、累計販売台数94万台*1を記録したマッサージャシリーズの新商品として、簡単、手軽に首などの筋肉をつつみこみ、しっかりとほぐす「オムロン ネックマッサージャ HM-141」(以下HM-141)を7月18日から発売します。

◇

近年、俯いた姿勢でスマートフォンを長時間使用することで生じる、肩こりや首こりなどの「スマホ症候群」を訴える人が増えています。特に女性は、男性よりも筋力が弱いため、肩や首がこりやすいといわれています。実際、厚生労働省が行った「平成22年度国民生活基礎調査」によると、日本人が訴える自覚症状の第1位は、女性が「肩こり」という結果でした。生活習慣の変化などで、肩こりや首こりで悩む女性は、ますます増えると考えられます。

このたび発売するHM-141は、軽量・コンパクト設計で、女性でも簡単に操作できる、ネックマッサージャです。首や肩まわりにフィットしやすい形状で、ほぐしたい部位に本体を当てて電源ボタンを押すと、もみ玉が回転してすぐにマッサージを行うことができます。首や肩だけでなく、腰や太もも、ふくらはぎなど、こりや疲れを感じやすい部位にもご使用いただけます。

もみ玉には、ヒーター機能を搭載。マッサージ中にヒーターボタンを押すことで、筋肉を温めながら、しっかりとコリをほぐすことができます。
マッサージのスピードは、「速い」「遅い」の2段階の切り替えが可能なので、その日の気分やこり具合に合わせて、お好みのスピードを選ぶことができます。マッサージ開始後15分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」を搭載しているので、電源の切り忘れによる必要以上の刺激を防ぎます*2。

本体カバーには、肌触りのよい生地を採用。心地のよいマッサージが体感いただけます。色は、ブラウン、ピンクの2色をご用意しました。

  • *1HM-341、HM-240、HM-252、HM-253の累計販売台数(2014年6月時点)
  • *2スイッチを押し、手動で電源を切ることもできます

詳細は次のとおりです。

ネックマッサージャ HM-141主な特長

1. 女性でも使いやすい、小さくて軽いコンパクト設計

首や肩まわりにフィットしやすいコンパクトな形状なので、ほぐしたい部位にピッタリと当ててマッサージを行うことができます。軽量なので首、肩まわりに乗せても負担が少なく、女性でも簡単に操作ができます。首や肩だけでなく、腰や太もも、ふくらはぎなど、こりや疲れを感じやすい部位にもご使用いただけます。

2. スイッチを押すだけの簡単操作

電源ボタンを押すともみ玉が回転し、すぐにマッサージがスタートします。マッサージのスピードは、「速い」「遅い」の2段階の切り替えが可能なので、その日の気分やこり具合に合わせて、お好みのスピードを選ぶことができます。
マッサージ開始後15分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」を搭載しているので、電源の切り忘れによる必要以上の刺激を防ぎます。

3. じんわり温かくて気持ちいいヒーター機能

もみ玉には、ヒーター機能を搭載。マッサージ中にヒーターボタンを押すことで、筋肉を温めながら、しっかりとコリをほぐすことができます。内蔵ヒーターは、マッサージ中のみ温かくなるので、電源の切り忘れによる事故を防ぎます。

4. ブラウンとピンクの2色展開

本体カバーには、肌触りのよい生地を採用。心地のよいマッサージが体感いただけます。色は、ブラウン、ピンクの2色をご用意しました。

左からHM-141-BW(ブラウン)、HM-141-PK(ピンク)

■ 販売価格:オープン価格

■ 販売目標:5万台(発売後1年間)

■ 主な仕様:

販売名 オムロン ネックマッサージャ HM-141
電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 30W(ヒーター部6.0W含む)
回転数 遅:約30回/分、速:約40回/分
使用環境温湿度 +10~+40℃、30~85%RH
保管環境温湿度 -20~+60℃、10~95%RH
質量 約1180g(専用ACアダプタ含まず)
外形寸法 幅約360×高さ約338×奥行き約178mm
付属品 専用ACアダプタ(HM-AC-141)、取扱説明書(品質保証書付き)
別売品 専用ACアダプタ(HM-AC-141)
JANコードNo. HM-141-BW(ブラウン) :4975479408601
HM-141-PK(ピンク)   :4975479408618
医療機器認証番号 226AABZX00086000