ニュースリリース

初めて血圧測定をする方にも、簡単に操作できる手首式血圧計

オムロン 手首式血圧計 HEM-6130
-カフがぴったり巻けているかどうかをマークで表示 8月1日発売 -
商品
(写真)=オムロン 手首式血圧計 HEM-6130

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:宮田喜一郎)は、カフ(手に巻くバンド部分)を手首に巻いてボタンを押すだけで簡単に血圧測定ができる、手首式血圧計「オムロン 手首式血圧計 HEM-6130」(以下HEM-6130)を8月1日から発売します。

高血圧症は日本人に最も患者数が多い生活習慣病で、推定患者数は4300万人近くにのぼるといわれています。高血圧治療や健康管理・疾病予防のために、家庭で毎日血圧を測定し、測定記録を管理することの重要性がますます高まっており、なかでも手首で簡単に測定できる手首式血圧計は、その手軽さや持ち運びの便利さなどから需要が拡大しています。

このたび発売するHEM-6130は、カフを手首に巻いて測定ボタンを押すだけで電源が入り、測定を開始することができる手首式血圧計です。カフが適切な強さで巻けているかをチェックし、画面でお知らせする「カフぴったり巻きチェック」機能を搭載しているので、測定に慣れていない方でも、安心して正しく測定できます。
測定の結果は、測定値とともに、8段階のレベルでグラフ表示。家庭血圧の高血圧の基準である「最高135/最低85 mmHg」を超えているかどうか、血圧の状態をひと目でチェックできます。さらに、60回分の測定記録を呼び出すことのできるメモリ機能など、毎日の測定に役に立つシンプルな機能を搭載しています。また、最新の測定記録から10分以内に測定された、最大3回の測定記録の平均値も表示。血圧の状態を知ることで、健康と生活習慣を見直すきっかけにしたいという方々に簡単にお使いいただけます。

詳細は次のとおりです。

<自動血圧計 HEM-6130 主な特長>

1.使いやすい「ワンプッシュスイッチ」

測定ボタンを押すだけで電源が入り、測定が始まります。

2.カフが正しく巻かれているかどうかをお知らせする「カフぴったり巻きチェック」

正確に血圧を測定するには、カフを正しく手首に巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうか確認し、画面でお知らせするので、初めて血圧を測定する方にも、安心してお使いいただけます。

3.血圧の状態がひと目で確認できる「血圧値レベル表示」

測定した血圧値を、8段階のレベルで表示。家庭血圧の高血圧の基準である「最高135/最低85 mmHg」を超えているかどうか、血圧の状態をひと目でチェックできます。

4.60回分の血圧値を記録するメモリ付き

血圧値と脈拍を日時とともに自動的に記録。60回分の測定記録と、最新の測定記録から10分以内に測定された、最大3回分の測定記録の平均値を確認することができます。


■販売価格:オープン価格

■販売目標:35,000台(発売後1年間)

■主な仕様:

販売名 オムロン 自動血圧計 HEM-6130シリーズ
商品型式名 HEM-6130
表示方式 デジタル表示方式
測定方式 オシロメトリック法
測定範囲 圧力:0~299mmHg 、脈拍数:毎分40~180拍
測定精度 圧力:±3mmHg以内
脈拍数:読み取り数値の±5%以内
電源 単4形アルカリ乾電池 2個
電池寿命 約300回(単4形アルカリ乾電池 2個使用時、室温23℃、170mmHg加圧、
手首周16.5cmの場合)
使用環境温湿度 +10~+40℃・30~85%RH
対象手首周 13.5~21.5cm
本体質量 約101g(電池含まず)
外形寸法 幅 約78 × 高さ 約60 × 奥行き 約21mm(手首カフ含まず)
付属品 お試し用電池(単4形アルカリ乾電池 2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、測定姿勢確認カード、EMC技術資料
医療機器認証番号 225AABZX00153000