メディクリーンシリーズで最軽量のコンパクトサイズ
全国の薬局・ドラッグストアにて 9月1日発売 -

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:宮田喜一郎)は、充電式の音波式電動歯ブラシの新商品として、手みがきの約5倍の歯垢除去力*1はそのままに、本体のコンパクト化を実現した、メディクリーンシリーズで最軽量*2の「オムロン音波式電動歯ブラシ メディクリーン HT-B306」(以下HT-B306)を9月1日から全国の薬局・ドラッグストアにて発売します。
◇
口腔内衛生(オーラルケア)への関心は年々高まっており、虫歯や口臭、歯周病予防のために、手みがきよりも簡単に歯垢を取り除くことができる電動歯ブラシの需要は拡大しています。アンケート調査によると、オーラルケアで重視するものとして、「高い歯垢除去力」、「歯ぐきにやさしい」、「ホワイトニング力」という声が多くありました。また、電動歯ブラシに対しては「重さ」、「大きさ」、「持ちやすさ」を求める声が多く、より手みがきに近いスタイルで磨きたいという消費者が多いことが分かります*3。
このたび発売する「HT-B306」は、メディクリーンシリーズで最軽量のコンパクトサイズを実現した音波式電動歯ブラシです。重さは、ブラシを含めて46g。軽くて持ちやすく、手みがきと同じスタイルでブラッシングが可能です。
本体は、凹凸の少ないデザインなので、段差に汚れがたまりにくく、お手入れも簡単です。防水設計で水洗いも可能なので、本体に付いた歯磨き粉などの汚れを手軽に洗い流すことができ、いつでも清潔に保つことができます。
また、充電式なので煩わしい電池交換が不要。1回10時間の満充電で、1日2分×2回の使用頻度であれば、7日間連続してご使用いただけます。
付属のブラシは、従来シリーズでご好評いただいている、歯垢除去に効果的な「トリプルクリアブラシ」、やわらかい毛先がソフトに歯垢をかき出す「極細マイルドブラシ」、歯のすき間や磨きづらい部位をピンポイントで磨く「すき間みがきブラシ」のほか、今回新たに、歯の表面のステインを効果的に除去する「極細スパイラルブラシ」を追加。4種類のブラシを使い分けることで、歯周病や歯ぐきの衰え、口臭、歯の着色汚れといった、お口の悩みに合わせたケアが可能です。
付属ブラシを絞った「HT-B305」も同時に新発売します。HT-B306、HT-B305両モデルとも、初めて電動歯ブラシをご使用いただく方でも、簡単に操作できます。
*1 オムロンヘルスケア調べ。クリーンモードでトリプルクリアブラシを使用した時、歯肉縁上の手みがきとの比較値。
*2 充電機能搭載のモバイルケース付きで携帯性を強化したHT-B601と同等(2013年3月発売)
*3 オムロンヘルスケア調べ。
詳細は次のとおりです。
<音波式電動歯ブラシ メディクリーン HT-B306主な特長>
1.軽くて持ちやすく、磨きやすい コンパクトサイズ
本体は46g(ブラシ含む)と軽く、女性でもシニアの方でも持ちやすくて磨きやすい、メディクリーンシリーズで最軽量のコンパクトサイズです*1。軽量・細さでご好評いただいた従来シリーズ*2と比較して、本体の長さは約45mm短く、重さは約2.0g軽量化しました。
また、凹凸の少ないデザインなので、段差に汚れがたまりにくく、お手入れも簡単です。防水設計で水洗いも可能なので、本体に付いた歯磨き粉などの汚れを手軽に洗い流すことができ、いつでも清潔に保つことができます。
充電式なので煩わしい電池交換が不要。1回10時間の満充電で、1日2分×2回の使用頻度であれば、7日間連続してご使用いただけます。
*1 HT-B601と同等
*2 HT-B470
2.ステインを除去する新型ブラシを追加した、ケアの目的に合わせて選べる4種類のブラシ
ブラシは、従来シリーズでご好評いただいている、歯垢除去に効果的な「トリプルクリアブラシ」、やわらかい毛先がソフトに歯垢をかき出す「極細マイルドブラシ」、歯のすき間や磨きづらい部位をピンポイントで磨く「すき間みがきブラシ」のほか、今回新たに、歯の表面のステインを効果的に除去する「極細スパイラルブラシ」を追加。らせん状の「極細スパイラル毛」の表面の凹凸が、歯の表面に付着したステインを効果的にかきとります。4種類のブラシを使い分けることで、気になり出した歯周病、歯ぐき、口臭、歯の着色汚れといった、お口の悩みに合わせたケアが可能です。
3.独自の立体微振動「マルチアクション」により、歯垢除去力は手みがきの 約5倍
縦・横方向の振動を組み合わせた独自の立体微振動「マルチアクション」により、歯の凹凸やすき間などの、手みがきでは磨きにくい部位まで毛先が届き、歯垢をしっかり除去します。モードは、1分間に約25,500回の高速振動ですばやく歯垢を除去する「クリーンモード」を搭載しています。トリプルクリアブラシを使用して、クリーンモードでブラッシングすると、手みがきをした時と比較して、約5倍の歯垢除去力を実現しました。
4.1回10時間の満充電で、7日間使用可能
充電式なので、煩わしい電池交換が不要。1回10時間の満充電で、1日2分×2回の使用頻度であれば、7日間連続してご使用いただけます。付属の充電台は、従来シリーズ*1と比較して約25%小さくなり、洗面台の限られたスペースでも邪魔にならないコンパクトサイズです。
*1 HT-B470
■販売価格:オープン価格
■販売目標:HT-B306 12万台、 HT-B305 20万台(発売後1年間)
■主な仕様:
<HT-B306/HT-B305>
名称/型式 | オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B306/HT-B305 |
---|---|
電源電圧 | AC100~110V 50/60Hz |
消費電力 | 約1.0W(充電時) |
充電方式 | 電磁誘導方式 |
使用電池 | ニッケル水素電池(Ni-MH2.4V) |
充電時間 | 約10時間(室温23℃にて) |
連続使用時間 | 約30分※(室温23℃にて満充電後)、オートパワーオフ約3分 |
モード | クリーンモード |
振動数 | 約25,500回/分(無負荷時) |
使用環境温湿度 | +5~+35℃、30~85%RH |
保管環境温湿度 | -20~+60℃、10~95%RH |
質量 | 本体:約46g(ブラシ含む) 充電器:約115g |
外形寸法 | 本体:全長約195(ブラシ含む)×幅約18.8×奥行き約18.8mm 充電器:幅約51×高さ約27×奥行き約30mm |
付属品 | トリプルクリアブラシ(1本)、極細マイルドブラシ(1本、HT-B306のみ)、すき間みがきブラシ(1本、HT-B306のみ)、極細スパイラルブラシ(1本、HT-B306のみ)、充電器(1台)、ブラシスタンド(1台)、取扱説明書(品質保証書付き) |
JANコードNo. | HT-B306-W(ホワイト) :4975479406492 HT-B305-PK(ピンク) :4975479406485 |
※充電池の特性として、充電を繰り返すたびに満充電での使用時間は次第に短くなります。
■別売品:
トリプルクリアブラシ | SB-072 | メーカー希望小売価格 600円(2本入り、税別) |
極細マイルドブラシ | SB-082 | メーカー希望小売価格 600円(2本入り、税別) |
すき間みがきブラシ | SB-092 | メーカー希望小売価格 800円(2本入り、税別) |
極細スパイラルブラシ | SB-032 | メーカー希望小売価格 800円(2本入り、税別) |
※HT-B306、HT-B305どちらにも対応。HT-305にはトリプルクリアブラシのみ付属。
(写真)=オムロン 音波式電動歯ブラシ『メディクリーン』 HT-B306
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先