無線通信や、サーバー連携も可能になった研究用高精度活動量計

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:宮田喜一郎)は、無線通信やサーバ連携が可能になった研究用途向けの高精度活動量計 Active style PRO HJA-750C(以下HJA-750C)を、9月18日に発売を開始します。
販売は、当社の医療機器販売会社であるオムロン コーリン株式会社(本社所在地:東京都文京区、代表取締役社長:小林 洋)を通じて行います。
当社では、2008年に、独立行政法人国立健康・栄養研究所との共同で開発したアルゴリズムを搭載した研究用途向けの高精度活動量計 HJA-350ITを発売しました。これにより、通常歩行に加え、速歩やジョギングといった運動、また掃除、洗濯などの生活活動を高精度に推定することが可能になりました。
そのアルゴリズムは、国際的にも高く評価され、HJA-350ITを使用した研究が多数進められており、アメリカスポーツ医学会(ACSM)や、日本体力医学会などの国内外の主要学会において、研究成果は20本以上の論文として発表されています。
このたび発売する、HJA-750Cは、高い評価をいただいているアルゴリズムはそのままで、商品を小型・軽量化しました。また、従来USB対応のみであったデータ通信を、NFC(Near Field Communication:近距離無線通信の国際規格のひとつ)やBluetoothの無線通信に対応。データは、個別PCや研究用サーバで管理いただけます。グローバルでの多様な研究に、対応可能になりました。
詳細は次の通りです。
<活動量計 HJA-750C 主な特長>
1. 高精度3D加速度センサ搭載 低強度から高強度まで活動強度を正確に10秒単位で計測可能
HJA-750Cは正確なデータ収集を実現するため、一般の活動量計よりも高精度の3D加速度センサを搭載。また、オムロン独自のアルゴリズムで歩行と生活活動を識別し、低強度から高強度まで正確に活動強度(METs)を計測します。計測されたMETsデータは10秒ごとに記録しており、詳細なデータ解析が可能です。
【活動量の測定精度】
- *当社独自の信号処理1)によって、体の動きと姿勢の変化を捉え、さまざまな活動を識別することで、歩行時の活動強度だけでなく、一般の活動量計では捉えることのできない生活活動時の活動強度も精度良く計測します。計測精度については、エネルギー消費量測定の基準法である「ダグラスバッグ法」との比較を行っています。2)
1)Oshima Y et al.: Gait Posture, 2010.
2)Ohkawara K et al.: Br J Nutr, 2011.
2. HJA-350Tと同じアルゴリズムを搭載し、同等の測定精度を保障
今までのエビデンスやデータを継続して活用可能
今まで研究で獲得してきたデータやエビデンスを継続して活用できるように、HJA-350IT開発時に作成したアルゴリズムを搭載。今までと同等の測定精度を担保します。
3. 小型・薄型、軽量化
活動量計本体は、従来機種比22%(体積比)と、小型化・薄型化・軽量化しました。
4. 無線通信に対応し、データを簡単に転送
NFC/BLEでの無線通信に対応。簡単にデータを転送することが可能です。
(※NFCは専用通信クレードル、BLEはiPhoneでのデータ転送に対応しています。)
5. ローカルPC、サーバでのデータ管理に対応
測定データは、ローカルPCでの管理に加え、研究サーバでのデータ管理に対応します。
計測データはCSV形式での出力が可能です。
■メーカー希望小売価格 :20,000円(税別)
■主な仕様 :
販売名 | オムロン 活動量計 Active style PRO HJA-750C |
---|---|
測定機能 | METs、歩数 |
メモリ | 最大45日分(表示は当日分のみ) |
電源電圧 | DC3V(リチウム電池CR2032×1個) |
通信方式 | NFC-F(ISO/IEC 18092準拠) Bluetooth® Version 4.0 (Low Energy support) Bluetooth®通信距離 約10m |
使用環境 | 温度 : -10℃~+40℃ *データ通信時 : +5℃~+35℃ 湿度 : 30~85%RH 気圧 : 600~1050hPa |
電池寿命 | 約2ヶ月(1日14時間装着時)、新品電池使用、当社試験条件による |
外形寸法 | 縦52×横40×厚さ12mm |
質量 | 約23g(電池含む) |
付属品 | ストラップ、ストラップ用クリップ、装着ホルダ、取扱説明書(品質保証書付き *電池は付属していません。 |
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先