ニュースリリース

立ったままでも測定値が見やすい大文字表示

オムロン 体重体組成計 HBF-220 カラダスキャン
-お子様から年配の方まで使いやすい、ベーシックタイプ 11月20日発売-
商品
(写真)=オムロン 体重体組成計 HBF-220 『カラダスキャン』

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:宮田喜一郎)は、大きな文字で、立ったままでも測定結果が見やすい、オムロン 体重体組成計 HBF-220カラダスキャン(以下HBF-220)を11月20日より発売します。

◇

弊社の体重体組成計に関する調査によると、体重体組成計購入意向者の購入ポイントとして、約半数の49%が「機能がシンプル」、次いで21%が「いろいろ測定できる」をあげています。また、50代~70代の方からは、「表示の見やすさ」「乗った時の安定感」「操作が簡単」といった、だれもが安心して使える機能やデザインへの要望が寄せられています。

このたび発売するHBF-220は、文字の高さ36mmと当体重体組成計では最大の文字表示で、立ったままでも測定結果がしっかり確認できます。また、本体サイズは奥行き(縦)約25.6cm、(幅)約32.6cmと、幅が広いため、大柄の男性でも安定して乗ることができます。

本体には、乗るだけで誰が乗ったかを推定する自動認識機能を搭載。過去の体組成データから誰が乗ったのか推定するので、従来のように、生年月日や性別、身長を事前登録した個人番号を選択する必要がなく、電源をONして乗るだけで、素早く測定できます。
基本機能(体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、骨格筋率、体年齢、基礎代謝、BMI)に加え、前回測定した体重との差を表示。子供アルゴリズム搭載で、6歳からの体脂肪率、骨格筋率、基礎代謝がわかるので、子供の肥満予防にも役立ちます。

色は、ホワイト、ピンク、ブラウンの3色をご用意しました。充実した基本機能と誰でも安心して使えるデザインで、ご家族の健康管理に最適です。

詳細は次のとおりです。

主な特長

1. 大きな文字表示で、立ったままでも測定値が確認しやすい

文字高36mmと当体重体組成計では最大の文字表示で、立ったままでも測定結果がしっかり確認できます。

2. ゆったりサイズで、男性でも安定感ある乗り心地

本体サイズは奥行き(縦)約25.6cm、(幅)約32.6cmと、幅が広く、大柄の男性でも安定して乗ることができます。

3. 充実した基本機能を搭載

本体には、乗るだけで誰が乗ったかを推定する自動認識機能を搭載。過去の体組成データから誰が乗ったのか推定するので、従来のように、生年月日や性別、身長を事前登録した個人番号を選択する必要がなく、電源をONして乗るだけで、素早く測定できます。
基本機能(体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、骨格筋率、体年齢、基礎代謝、BMI)に加え、前回測定した体重との差を表示。子供アルゴリズム搭載で、6歳からの体脂肪率、骨格筋率、基礎代謝がわかるので、子供の肥満予防にも役立ちます。

【測定項目と表示画面】

測定項目と表示画面

■メーカー希望小売価格 :オープン価格

■販売目標 : 120,000台(発売後1年間)

■主な仕様 :

販売名 オムロン 体重体組成計 HBF-220 カラダスキャン
表示 体重      2~100kgまで  :100g単位
        100~135kgまで :200g単位
体重差     -99.9~99.9kg
BMI      2.5~90.0    :0.1単位
体脂肪率    5.0~50.0%   :0.1%単位
体脂肪率判定  4段階(低い/標準/やや高い/高い)
骨格筋率    5.0~60.0%   :0.1%単位
骨格筋率判定  4段階(低い/標準/やや高い/高い)
基礎代謝    385~3999kcal  :1kcal単位
対象年齢
6才以上
内臓脂肪レベル   1~30     :1レベル単位
内臓脂肪レベル判定 3段階(標準/やや高い/高い)
体年齢      18~80才
対象年齢
18才以上
メモリ      前回値表示
設定項目 重力補正    地域設定「1」または「2」
日付      2014年1月1日~2040年12月31日
時刻      0:00~23:59  :24時間表示
個人データ登録 4人分
生年月日    1900年1月1日~2040年12月31日
性別      男/女
身長      100.0~199.5cm :0.5cm単位
*ゲストで測る場合の個人データは使用時に本体で設定
電源 単4形マンガン乾電池 4個(R03)
(単4形アルカリ乾電池 LR03もご使用になれます)
電池寿命 約1年
(単4形マンガン乾電池、室温23℃、1日4回測定の場合)
外形寸法 幅 約326×奥行き 約256×厚さ 約31mm
質量 約1.8kg(電池含む)
付属品 お試し用乾電池(単4形マンガン乾電池4個)、
取扱説明書(品質保証書付き)