Bluetooth/NFC通信機能搭載で、血圧データを簡単転送
オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:宮田喜一郎)は、Bluetooth通信とNFC通信機能を搭載し、測定データをiPhoneやAndroidスマートフォンで簡単に転送して専用アプリで管理することができる「オムロン 上腕式血圧計 HEM-7280C」(以下HEM-7280C)を2月6日から発売します。
◇
高血圧症は日本人に最も患者数が多い生活習慣病で、推定患者数は約4,300万人といわれます。厚生労働省が2012年に実施した「国民健康・栄養調査」によると、男性の41.8%、女性の28.4%が高血圧と分類されます*1。年齢が高くなるほど高血圧の比率は高まりますが、2009年の同調査と比較すると、高血圧と分類される人は30代の男性で3.7%、40代の男性で1.4%増加しており、健康管理・疾病予防のためには、壮年期から家庭で毎日血圧を測定し、血圧の変化を管理していく重要性が高まっています。
このたび発売するHEM-7280Cは、当社の家庭用血圧計としては初めて、BluetoothとNFCの両方の近距離無線通信技術を搭載した上腕式の血圧計です。測定データはiPhoneやAndroidスマートフォンで簡単に転送し、健康サポートサービス「ウェルネスリンク」を活用してスマートフォン専用アプリ「からだグラフ」やパソコンで血圧の変化をグラフで管理することができます*2。また、別売品の通信トレイ(HHX-IT4)を使って、USBケーブルで測定データをパソコンに転送することも可能です。
本体には、バックライト機能搭載のブラック液晶画面を採用しているので、測定結果をはっきりと確認することができます。また、測定の開始・停止時に押す「測定/停止」スイッチは、周囲が青く光るLED付きなので、暗い部屋の中でも簡単に使えます。
測定を開始すると、カフが適切な強さで正しく巻けているかをチェックし、結果をマークで表示。正しく測定ができたかどうかがひと目でわかり、安心して毎日の血圧測定を行えます。
同時に、測定人数や機能の異なる「HEM-7270C」も発売いたします。
なお、HEM-7280C、HEM-7270Cともに、松阪工場(三重県松阪市)での製造です。
- *1日本高血圧学会による血圧の分類のうち、高血圧とされる「Ⅰ度高血圧」「Ⅱ度高血圧」「Ⅲ度高血圧」に分類される人数の割合
- *2ウェルネスリンク、アプリのご利用には、NTTドコモとオムロンヘルスケアが共同出資するドコモ・ヘルスケアの健康サービス「WM(わたしムーヴ)」への会員登録(無料)が必要です
詳細は次のとおりです。
上腕式血圧計 HEM-7280C 主な特長
1. 血圧データをiPhone/Androidスマートフォン、パソコンで簡単管理
当社の家庭用血圧計としては初めて、BluetoothとNFCの両方の近距離無線通信技術を搭載。iPhoneやAndroidスマートフォンで測定データを転送し、健康サポートサービス「ウェルネスリンク」を活用して、iPhone/Androidスマートフォン専用アプリ「からだグラフ」でデータの管理・確認を行うことができます。
また、別売品の通信トレイ(HHX-IT4)を使ってUSBケーブルで測定データをパソコンに転送することも可能です。
iPhone/Android専用アプリ「からだグラフ」
2. 測定結果が見やすい、バックライト付きブラック液晶画面(HEM-7280Cのみ)
本体には、バックライト機能搭載のブラック液晶画面を採用。測定結果をはっきりと確認することができます。また、測定の開始・停止時に押す「測定/停止」スイッチは、周囲が青く光るLED付きなので、暗い部屋の中でも簡単に使えます。

3. 丸みを帯びた、コンパクトなデザイン
本体は、丸みを帯びたコンパクトなデザインを採用。HEM-7280Cはダークネイビー、HEM-7270Cはダークブラウンと、部屋になじむシックなカラー展開です。

4. 巻き方による測定誤差を軽減する新技術を追加した「フィットカフ」
カフ(腕帯)そのものが腕にフィットする構造なので、片手で簡単に装着できます。カフに内蔵している、測定時に腕を圧迫するための空気袋は腕の全周をカバーする形状となっているので、腕にカフを装着した際にカフが正しい位置から左右に回転してしまっても、血管をきっちりと圧迫することができ、正確に測定することができます。

<松阪工場での家庭用血圧計生産開始について>
今回発売するHEM-7280CとHEM-7270Cは、ともに松阪工場(三重県松阪市)での製造です。
健康医療機器の生産拠点として1981年に家庭用血圧計の生産を開始した松阪工場は、1993年の中国・大連、2007年のベトナムへの生産拠点設立以降は、グローバル生産統轄拠点として生産戦略の策定と遂行を行うとともに、血圧計の心臓部であるモジュールおよび医療機器の生産を行ってきました。大連工場、ベトナム工場の規模が拡大を続ける中、松阪工場にも量産現場を創り、日本で生産技術を磨いていくことで、世界をけん引する「ものづくり技術人材」を育成するとともに、その技術を世界の生産現場へと広げていくことをめざし、2014年より家庭用血圧計の本格生産を約10年ぶりに再開しました。
今後、松阪工場は2015年度末の全自動化をめざし、技術革新を続けていきます。
■販売価格 : オープン価格
■販売目標 : HEM-7280C・HEM-7270C 2機種合計 7万台(発売後1年間)
■主な仕様 :
| 販売名 | HEM-7280C :オムロン 上腕式血圧計 HEM-7280 シリーズ HEM-7270C :オムロン 上腕式血圧計 HEM-7270 シリーズ |
|---|---|
| 表示方式 | デジタル表示方式 |
| 測定方式 | オシロメトリック法 |
| 測定範囲 | 圧力:0~299mmHg 、脈拍数:毎分40~180拍 |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池 4個、専用ACアダプタ |
| 電池寿命 | 約300回(単3形アルカリ乾電池 4個使用時、室温23℃、170mmHg加圧、腕周27cmの場合) |
| 通信方式 | NFC-F( ISO/IEC 18092準拠)、Bluetooth® Version 4.0( Low Energy support) |
| 本体質量 | HEM-7280C :約365g(電池含まず) HEM-7270C :約330g(電池含まず) |
| 外形寸法 | 幅 115×高さ 86×奥行き 145mm |
| 付属品 | 腕帯(対象腕周:17~36cm)、専用 AC アダプタ、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料 |
| 医療機器認証番号 | HEM-7280C :226AABZX00160000 HEM-7270C :226AABZX00161000 |
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先