ニュースリリース

通信機能搭載で、iPhone/Androidスマートフォンで簡単にデータ管理

オムロン 活動量計 HJA-403C カロリスキャン
-階段上りや早歩きの歩数を測定 1月30日発売-
商品
(写真)=オムロン 活動量計 HJA-403C カロリスキャン

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:宮田喜一郎)は、歩数だけでなく、階段上りや早歩き歩数を測定し、それらの測定データをiPhoneやAndroidスマートフォンで、簡単に管理することができる通信機能付きの活動量計「オムロン 活動量計 HJA-403C カロリスキャン」(以下HJA-403C)を1月30日から発売します。

◇

HJA-403Cは、気圧センサーを搭載し、気圧センサーが測定した気圧変動から上下の移動を認識。さらに、加速度センサーが測定した身体活動の加速度信号から歩行とそれ以外の身体活動を認識します。これにより、平地での歩行と階段歩行を識別し、階段上りの歩数*1を測定します。さらに、加速度センサーが4Mets*2以上の歩行を早歩きとして測定。これにより、通勤途中や日常生活でのちょっとした努力の成果が「階段上り歩数」「早歩き歩数」として確認できます。

さらに、Bluetooth/NFC通信機能を搭載。測定したデータは、健康サポートサービス「ウェルネスリンク」*3、およびデータ管理アプリ「からだグラフ」*3(iPhone版/Android版)で、簡単にデータ管理をしていただけます。からだグラフでは、従来の歩数、消費カロリーに加え、早歩き歩数*4、階段上り歩数*4がグラフで表示されます。

4週間で減らしたい体重を設定すると、減量目標を達成するために必要な1日の目標活動カロリーを自動算出。その目標活動カロリーを達成するために必要な活動時間を、階段上りならあと何分、早歩きならあと何分とわかりやすく表示するとともに、1日の活動カロリーの進捗状況を、インジケータでお知らせするので、達成度がひと目でわかります。
1日の目標活動カロリーを達成するとバンザイマーク、さらに150%に達したら♪マークが表示されるので、モチベーションが高まります。

本体色は、ホワイト、レッド、ブラック、グリーンの4色をご用意しました。

  • *1階段歩数は10歩単位で表示。階段下りは普通歩行としてカウントします。
  • *2Metsは、身体活動の強さを、安静時の何倍に相当するかで表す単位。普通歩行は、3.0Mets、早歩き(約93m/分)は4.3Mets、階段上りは8.8Metsが目安です。
  • *3サービスの利用には、NTTドコモとオムロンヘルスケアが共同出資するドコモ・ヘルスケアの健康サービス「わたしムーヴ」への会員登録が必要です。
  • *4早歩き歩数、階段上り歩数は、パソコンサービスのグラフでは表示されません。

詳細は次のとおりです。

活動量計 HJA-403C 主な特長

1.Bluetooth/NFC通信機能を搭載し、スマートフォンで簡単にデータ管理
Bluetooth/NFC通信機能を搭載。測定したデータは、健康サポートサービス「ウェルネスリンク」、および、データ管理アプリ「からだグラフ」(iPhone版/Android版)で、簡単にデータ管理をしていただけます。からだグラフでは、歩数、早歩き歩数、階段上り歩数それぞれがグラフ表示されます。

【からだグラフ 早歩き歩数画面】

2.気圧センサーと加速度センサーを併用し、「階段上り歩数」と「早歩き歩数」を測定
気圧センサーによる気圧変動と、加速度センサーによる歩行認識により、平地での歩行と階段歩行を識別。階段上りの歩数を測定し「階段上り歩数」として表示します。
さらに、加速度センサーが4Mets*2以上の歩行を早歩きとして識別し「早歩き歩数」として表示します。

【階段上り歩数/早歩き歩数画面】

3.1日の目標活動カロリーに対する達成度合いを分かりやすく表示
4週間で減らしたい体重を設定すると、減量目標を達成するために必要な1日の目標活動カロリーを自動算出。目標活動カロリーを達成するために必要な活動量を、階段上りならあと何分、早歩きならあと何分と分かりやすく表示するとともに、1日の活動カロリーの進捗状況を、インジケータでお知らせするので、達成度がひと目でわかります。
1日の目標活動カロリーを達成するとバンザイマーク、さらに150%に達したら♪マークが表示されるので、モチベーションが高まります。

【階段上り目標時間/早歩き目標時間表示画面】目標達成までに必要な1日分の活動時間の目安を階段上りならあと何分、
早歩きならあと何分と分かりやすく表示。

【目標達成度インジケータ表示】目標達成状況を、インジケータで表示
この場合、目標達成度80%。うち40%分が3METs以上の活動

【活動カロリー/時刻表示画面】目標達成するとバンザイマーク、目標を150%達成したら♪マークを表示

■販売価格  オープン価格

■販売目標  45,000台(発売後1年間)

■主な仕様 :

販売名 オムロン 活動量計 HJA-403C カロリスキャン
電源電圧 DC3V(リチウム電池 CR2032×1個)
電池寿命 約3ヶ月(1日12時間装着時) 新品電池使用、当社試験条件による
表示 活動カロリー   0~59,999kcal
総消費カロリー  0~59,999kcal
脂肪燃焼量    0~999.9g
歩数       0~99,999歩
階段上り歩数   0~99,990歩
早歩き歩数    0~99,999歩
階段上り目標時間 0~1440分
早歩き目標時間  0~1440分
距離       0.0~999.9km
目標達成度    0~100%
時刻       0:00~23:59
メモリ 表示メモリ   7日分
本体記憶メモリ 最大14日分
通信方式 NFC-F(ISO/IEC 18092準拠)
Bluetooth4.0(Low Energy)
Bluetooth通信距離 約10m
設定 性別    男/女
年齢    6~99才
体重    10~136kg      :1kg単位
身長    100~199cm      :1cm単位
歩幅    30~120cm      :1cm単位
減量目標値 0.0~(体重×0.04)kg:0.1kg単位
日付    2014年1月1日~2040年12月31日
時刻    0:00~23:59     :24時間表示
外形寸法 縦 約33 × 横 約78 × 厚さ 約12 mm
質量 約28g(電池含む)
付属品 お試し用電池(CR2032×1個、内蔵)
落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、
クイックガイド(品質保証書付き)