ニュースリリース

通信機能搭載で、iPhone/Androidスマートフォンで簡単にデータ管理

オムロン 体重体組成計 HBF-254C カラダスキャン
-自動認識機能搭載で、乗るだけ約4秒のスピード測定 2月6日発売-
商品
(写真)=オムロン 体重体組成計 HBF-254C 『カラダスキャン』

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:宮田喜一郎)は、Bluetooth/NFC通信機能を搭載し、iPhone/Androidスマートフォンで簡単にデータ管理ができる、オムロン 体重体組成計 HBF-254Cカラダスキャン(以下HBF-254C)を2月6日より発売します。

◇

体重や体脂肪率を毎日測り測定データをグラフ管理するなど、体重体組成計を活用して体型維持や健康管理を行う方は多く、毎日使うアイテムとして、機能だけではなくそのデザインにもこだわって体重体組成計を選ぶ方が増えています。当社が2012年に発売した体重体組成計「HBF-252F」は、機能に加え、透明電極を使った凹凸のないガラス天板のデザインが好評をいただき、発売以来、体重体組成計の金額シェアNO.1を獲得しています。*1

このたび発売するHBF-254Cは、Bluetooth/NFC通信機能を搭載。測定したデータは、健康サポートサービス「ウェルネスリンク」*2およびデータ管理アプリ「からだグラフ」*2(iPhone版/Android版)で、簡単にデータ管理をしていただけます。

本体には、過去の測定値*3から、乗るだけで誰が乗ったかを推定する自動認識機能を搭載。本体に乗ると自動的に電源が入り、測定を開始します。測定時間は約4秒。電源ボタンを押すことなく、簡単にすばやく体組成を測定できます。
体重は50g単位で測定し、測定結果は前回の測定値と並んで表示されるので、毎日の体重の小さな変化も確認できます

色は、ホワイト、ブラック、レッドの3色展開。透明電極とガラス天板で凹凸のないフラットデザインなので、洗面所やリビングなどにも馴染んで設置できます。

  • *12012年9月~2014年8月平均。当社調べ。
  • *2「ウェルネスリンク」および「からだグラフ」の利用には、NTTドコモとオムロンヘルスケアが共同出資するドコモ・ヘルスケアの健康サービス「WM(わたしムーヴ)への会員登録(無料)が必要です。
  • *3初回測定時に、個人データ(生年月日、身長、性別)登録および体組成(体重、体脂肪率、骨格筋率など)測定が必要です。

詳細は次のとおりです。

主な特長

1. Bluetooth/NFC通信機能を搭載で、測定データをiPhone/Androidアプリで簡単管理
Bluetooth/NFC通信機能を搭載。測定したデータは、健康サポートサービス「ウェルネスリンク」およびデータ管理アプリ「からだグラフ」(iPhone版/Android版)で、簡単にデータ管理ができます。

【からだグラフ iPhone版】【からだグラフ iPhone版】

2. 乗るだけで体組成が測れる「自動認識機能搭載」
本体には、過去の測定値から、乗るだけで誰が乗ったかを推定する自動認識機能を搭載。本体に乗ると自動的に電源が入り、測定を開始します。測定時間は約4秒。電源ボタンを押すことなく、簡単にすばやく体組成を測定できます。

3. 体組成の変化がひと目でわかる「前回値表示」
体重は50g単位で測定。体脂肪率など体組成の測定結果は前回の測定値と同時に表示されるので、細かい毎日の体重変化などがひと目で確認できます。

乗るだけで体組成が測れる「自動認識機能搭載」

【測定項目と表示画面】【測定項目と表示画面】*結果は2秒で自動的に切り替わります。

■メーカー希望小売価格 :オープン価格

■販売目標 :40,000台(発売後1年間)

■主な仕様 :

販売名 オムロン 体重体組成計 HBF-254C カラダスキャン
表示 体重      3~100kgまで  :50g単位
        100~135kgまで :100g単位
BMI      3.0~90.0    :0.1単位
体脂肪率    5.0~50.0%   :0.1%単位
体脂肪率判定  12段階(低い/標準/やや高い/高い)
骨格筋率    5.0~60.0%   :0.1%単位
骨格筋率判定  12段階(低い/標準/やや高い/高い)
基礎代謝    385~3999kcal  :1kcal単位
対象年齢
6才以上
内臓脂肪レベル 1~30      :1レベル単位
内臓脂肪レベル判定 9段階(標準/やや高い/高い)
体年齢     18~80才
対象年齢
18才以上
メモリ 表示メモリ   測定結果表示時、前回値を表示
本体記憶メモリ 30回分
通信方式 NFC-F (ISO/IEC 18092準拠)
Bluetooth 4.0 (Low Energy)
Bluetooth通信距離 約10m
設定項目 重力補正    地域番号「1」~「7」
日付      2014年1月1日~2045年12月31日
時刻      0:00~23:59 (24時間表示)
個人データ登録 4人分
 ・生年月日    1900年1月1日~2040年12月31日
 ・性別      男/女
 ・身長      100.0~199.5cm : 0.5cm単位
 *ゲストで測る場合の個人データは使用時に本体で設定
電源 単4形アルカリ乾電池 4個(LR03)
電池寿命 約6ヶ月(単4形アルカリ乾電池、室温23℃、測定4回/日使用、1週間に4回の転送を行った場合)
外形寸法 約327×奥行き 約249×厚さ 約30mm
質量 約1.7kg(電池含む)
付属品 お試し用乾電池(単4形アルカリ乾電池4個)、取扱説明書(品質保証書付き)