約10秒のスピード検温で毎朝の負担を軽減
オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:宮田喜一郎)は、平均10秒ですばやく検温することができ、検温結果が見やすいライトを搭載した「オムロン 婦人用電子体温計 MC-683L」(以下MC-683L)を、4月1日から発売します。
◇
女性のライフスタイルは、ここ数十年の急激な社会環境の変化とともに大きく変化し、晩婚化やそれにともなう出産の高齢化が進む中、月経困難症や子宮筋腫などの女性特有の健康トラブル、月経開始前の「月経前症候群(PMS)」などに悩む女性が増えています。20代から40代の女性に対して行った調査によると、約90%の女性が病院に行くほどの症状ではないものの、だるさや頭痛、肩こり、月経の悩み、憂鬱な気分など軽い不快を感じる体の不調(「プチ不調」)を抱えており*1、自分の体調を把握し、月経リズムに合わせた健康管理を行う重要性が高まっています。基礎体温を毎朝測定することは女性の健康管理に役立ちますが、朝目が覚めた後、起き上がる前に床の中で検温する必要があり、婦人用電子体温計には「短時間測定」が求められています。
このたび発売するMC-683Lは、平均10秒ですばやく検温することができ、暗い部屋でも検温結果を確認しやすいライトを表示部分に搭載した婦人用電子体温計です。10秒での予測検温は、婦人用電子体温計としては最速です*2。
感温部(先端部)が検知した舌下での体温の変化データを、当社独自の分析・演算技術で高速演算処理することで、約5分後の体温(平衡温)を平均10秒で予測して表示。忙しい朝の検温の負担を減らし、毎朝の継続的な検温の習慣化に役立ちます。
検温が終了すると、検温結果が表示されるのと同時に表示部の側面からライトが10秒間自動点灯するので、暗い部屋でも検温結果をひと目で確認できます。また、電源を入れた時にもライトが点灯するので、操作も簡単です。
なお、電源を入れると、前回測った検温結果を確認することもできます。
色は、ピンク、ホワイト、ベージュの3色をご用意しました。ケース付きなので清潔に使っていただけます。
当社では、女性の「健康で美しくありたい」という思いをサポートする「オムロン式美人」の事業を通じて、今後も女性が自分の体のリズムを知り、上手に付き合うことで健やかで美しい生活を送ることができるような商品・サービスの開発に取り組んでいきます。
- *12013年4月 オリコン・コミュニケーションズ「プチ不調に関する調査」
- *2当社調べ(2015年3月時点)。オムロン 婦人用電子体温計 MC-652LC、MC-642Lと同等
詳細は次のとおりです。
婦人用電子体温計 MC-683L 主な特長
1. すばやく検温できる、平均10秒の予測検温
感温部(検温を行う先端部)と内部の高速応答センサが、舌下での体温をすばやく検知します。さらに、検知した体温の変化データを、当社独自の分析・演算技術で高速演算処理することで、約5分後の体温(平衡温)を平均10秒で予測して表示。忙しい朝の検温の負担を減らし、毎朝の継続的な検温の習慣化に役立ちます。
なお、予測検温終了後にそのままくわえ続けると、実測検温が始まります。
2. 暗いところでも検温結果が見やすいライト付き
朝、暗い部屋でも検温値がわかるように、検温結果の表示部分にライトを搭載。検温が終了すると、検温結果が表示されるのと同時に液晶画面の側面からライトが10秒間自動点灯します。また、電源を入れた時にもライトが点灯するので、操作も簡単です。

3. 舌下に密着し、くわえやすいフラット感温部
感温部(舌下にあてる部分)には、先端が平らになった、当社独自のフラット形状を採用。舌下への密着面積が広がり、しっかりくわえることができるため、測定中に位置がずれることがなく、より正確で安定した測定が行えます。

4. 保管や携帯に安心、便利な収納ケース付き
持ち運びや収納に便利な収納ケースが付いています。ケースの正面には花柄の模様が付いているため、収納時にケースの前後を間違える心配がありません。

5. 清潔な抗菌樹脂製
本体は抗菌樹脂を使用しています。また、感温部とケースは水洗いが可能なので、清潔にお使いいただけます。
■メーカー希望小売価格 : オープン価格
■販売目標 : 17万台(発売後1年間)
■主な仕様 :
| 名称/型式 | オムロン 婦人用電子体温計 MC-683L |
|---|---|
| 電源電圧 | DC3V(アルカリボタン電池LR41×2個) |
| 電池寿命 | 約1,100回(予測検温)、約500回(実測検温) |
| 感温部 | サーミスタ |
| 測定方式 | 予測式/実測式(ピークホールド方式) |
| 体温表示 | 4桁+℃表示、0.01℃ごと |
| 測定精度 | ±0.05℃(35.00~38.00℃)、 ±0.10℃(32.00~34.99℃ および 38.01~42.00℃) (標準室温23℃にて、恒温水槽で実測測定した場合) |
| 測定範囲 | 32.00~42.00℃ |
| 使用環境温湿度 | 周囲温度:+10~+40℃、相対湿度:30~85%RH |
| 保管環境温湿度 | 周囲温度:-20~+60℃、相対湿度:10~95%RH |
| 測定標準時間 | 予測検温時間:約10秒 実測検温時間:約5分 |
| 本体質量 | 約14g(電池含む) |
| 外形寸法 | 幅20×長さ136.8×厚さ12.7mm |
| 付属品 | お試し用電池(アルカリボタン電池LR41×2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書・EMC技術資料、オムロン式美人基礎体温表 |
| 医療機器認証番号 | 226AGBZX00099000 |
| JANコードNO. | MC-683L-PK(ピンク) :4975479425875 MC-683L-W(ホワイト) :4975479425882 MC-683L-BG(ベージュ) :4975479425899 |
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先