毎日の測定が楽しくなるポップなツートンカラー

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:荻野 勲)は、ポップなツートンカラーで、毎日の測定が楽しくなる「オムロン 体重体組成計 カラダスキャン HBF-223」(以下HBF-223)を、5月20日から発売します。
◇
ダイエットや健康管理のために、体重や体脂肪率の管理をしている女性が増え、毎日使用する機器として、デザインや収納性といったニーズも高まっています。
このたび発売するHBF-223は、毎日の測定のモチベーションにつながるピンク、オレンジ、グリーンのポップなツートンカラーの体重体組成計です。厚さ28mmの薄型設計、コンパクトで収納しやすいA4サイズで、四隅には隙間に立て置きしても滑らないストッパーラバーがついているので、収納スペースが少ない一人暮らしの方も置き場所に困ることなくお使いいただけます。
本体には、過去の体組成データから誰が乗ったかを推定する自動認識機能を搭載。電源を入れて乗るだけで、素早く測定できます。
基本機能(体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI)に加え、子どもアルゴリズムを搭載しているので6歳から測定可能です。
さらに、発売日の5月20日より、カラフルな3色展開に合わせ、「ハッピーカラー診断サイト」を開設します。気分や行動に関する簡単な質問に答えると、本体色のロマンティックな「ピンク」、エネルギッシュな「オレンジ」、安らぎの「グリーン」の中から、お客さまの今にマッチするおすすめのカラーを診断します。
(ハッピーカラー診断サイト: 現在、公開は終了しています)
男性でも乗りやすい大きさ(幅約285mm×奥行き約280mm)で、基本機能に加え、骨格筋率、体年齢がわかる、シックなダークブルー、ブラウン、グリーンの3色展開のHBF-224も同時発売します。
詳細は次のとおりです。
体重体組成計 カラダスキャン HBF-223/224 主な特長
1. ポップなピンク、オレンジ、グリーンの3色展開(HBF-223)
ロマンティックなピンク、エネルギッシュなオレンジ、安らぎのグリーンの3色をご用意しました。
さらに、発売日の5月20日より、カラフルな3色展開に合わせ、「ハッピーカラー診断サイト」を開設。簡単な気分・行動チェックで、お客さまの今にマッチするおすすめカラーを診断します。
ハッピーカラー診断サイト
2. シックなダークブルー、ブラウン、グリーンの3色展開(HBF-224)
部屋のインテリアにもマッチする落ち着いたダークブルー、ブラウン、グリーン の3色をご用意しました。
3. 収納に便利な薄型、コンパクト設計(HBF-223,224)
厚さ28mmの薄型設計、四隅には隙間に立て置きしても滑らないストッパーラバーがついているので、収納に便利です。
■メーカー希望小売価格 : オープン価格
■販売目標 : HBF-223,HBF-224 2機種合計 30万台(発売後1年間)
■主な仕様:
【HBF-223】
名称/型式 | オムロン体重体組成計 HBF-223 カラダスキャン | |
---|---|---|
表示 |
体重 2~100kgまで :100g単位 100~135kgまで:200g単位 体重差 -99.9~99.9kgまで BMI 2.5~90.0 :0.1単位 |
|
体脂肪率 5.0~50.0% :0.1%単位 体脂肪率判定 4段階(低い/標準/やや高い/高い) |
対象年齢 6才以上 | |
内臓脂肪レベル 1~30 :1レベル単位 内臓脂肪レベル判定 3段階(標準/やや高い/高い) |
対象年齢 18歳以上 | |
体重計精度 |
2.0kgを超え67.5kgまで : ±200g 67.5kgを超え100.0kgまで : ±300g 100.0kgを超え135.0kgまで : ±600g |
|
電源 | 単4形マンガン乾電池4個(L03) (単4形アルカリ乾電池(LR03)も使用可) |
|
電池寿命 | 約1年(単4形マンガン乾電池使用、当社試験条件による) | |
質量 | 約1.3kg(電池含む) | |
外形寸法 | 幅 約285×奥行き 約210×厚さ 約28mm | |
付属品 | お試し用電池(単4形マンガン乾電池4本) 取扱説明書(品質保証書付き) |
【HBF-224】
名称/型式 | オムロン体重体組成計 HBF-224 カラダスキャン | |
---|---|---|
表示 |
体重 2~100kgまで :100g単位 100~135kgまで :200g単位 体重差 -99.9~99.9kgまで BMI 2.5~90.0 :0.1単位 メモリ 前回値表示 |
|
体脂肪率 5.0~50.0% :0.1%単位 体脂肪率判定 4段階(低い/標準/やや高い/高い) 基礎代謝 385~3999kcal : 1kcal単位 骨格筋率 5.0%~60.0% : 0.1%単位 骨格筋率判定 4段階(低い/標準/やや高い/高い) |
対象年齢 6才以上 | |
内臓脂肪レベル 1~30 :1レベル単位 内臓脂肪レベル判定 3段階(標準/やや高い/高い) 体年齢 18~80才 |
対象年齢 18歳以上 | |
体重計精度 |
2.0kgを超え67.5kgまで : ±200g 67.5kgを超え100.0kgまで : ±300g 100.0kgを超え135.0kgまで : ±600g |
|
電源 | 単4形マンガン乾電池4個(L03) (単4形アルカリ乾電池(LR03)も使用可) |
|
電池寿命 | 約1年(単4形マンガン乾電池使用、当社試験条件による) | |
質量 | 約1.6kg(電池含む) | |
外形寸法 | 幅 約285×奥行き 約280×厚さ 約28mm | |
付属品 | お試し用電池(単4形マンガン乾電池4本) 取扱説明書(品質保証書付き) |
(写真)=オムロン 体重体組成計 カラダスキャン HBF-224
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先