ニュースリリース

基本機能充実で、初心者にも使いやすい血圧計

オムロン 上腕式血圧計 HEM-7134
-毎日の簡単で正確な測定をサポート 10月20日発売 -
商品
(写真)=オムロン 上腕式血圧計 HEM-7134

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:荻野 勲)は、上腕式血圧計の新商品として、カフが適切な強さで正しく巻けているかをチェックしてお知らせする機能など基本機能が充実し、初心者でも使いやすい血圧計「オムロン 上腕式血圧計 HEM-7134」(以下HEM-7134)と「オムロン 上腕式血圧計 HEM-7133」(以下HEM-7133)を、10月20日から発売します。

◇

メーカー希望小売価格 オープン価格
販売目標 HEM-7134・HEM-7133 2機種合計 20万台(発売後1年間)

高血圧症は日本人に最も患者数が多い生活習慣病で、推定患者数は約4,300万人といわれており、高血圧治療や健康管理・疾病予防のために、家庭で毎日血圧を測定して結果を確認することの重要性がますます高まっています。

このたび発売するHEM-7134は、カフ(腕帯)が腕に適切な強さで巻けているかをチェックする「カフぴったり巻きチェック機能」を搭載した上腕式血圧計です。測定のたびに、カフの巻き方を確認して画面でお知らせするので、測定に慣れていない方でも、安心して正しく測定できます。
カフは、腕に装着した際に正しい位置から左右に回転しても、血管をきっちりと圧迫し、正確に測定することができる独自の「フィットカフ」を採用。カフそのものが腕にフィットする構造で、片手で簡単に装着できます。
測定の結果は、測定値とともに、8段階のレベルでグラフ表示。家庭血圧の高血圧の基準である「最高血圧135/最低血圧85mmHg」を超えているかどうか、血圧の状態をひと目でチェックできます。さらに、60回分の測定記録を呼び出すことのできるメモリ機能など、毎日の測定に役に立つ基本機能が充実しています。

同時に、ソフトな素材の軟性腕帯を採用した「HEM-7133」も発売いたします。

詳細は次のとおりです。

上腕式血圧計 HEM-7134 主な特長

1. カフが正しく巻かれているかどうかをお知らせする「カフぴったり巻きチェック」
正確に血圧を測定するには、カフを正しく腕に巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうか確認し、画面でお知らせするので、初めて血圧を測定する方にも、安心してお使いいただけます。

正しくぴったり巻けている時の表示,カフがゆるい時の表示

2. 巻き方による測定誤差を軽減する独自技術を搭載した「フィットカフ」
カフそのものが腕にフィットする構造で、片手で簡単に装着できる「フィットカフ」。腕にカフを装着した際にカフが正しい位置から左右に回転しても、血管をきっちりと圧迫することができるため、正確に測定することができます。

3. 血圧の状態がひと目で確認できる「血圧値レベル表示」
測定した血圧値を、8段階のレベルで表示。家庭血圧の高血圧の基準である「最高135/最低85 mmHg」を超えているかどうか、血圧の状態をひと目でチェックできます。

4. 60回分の血圧値を記録するメモリ付き
血圧値と脈拍を日時とともに自動的に記録。60回分の測定記録と、最新の測定記録から10分以内に測定された、最大3回分の測定記録の平均値を確認することができます。

主な仕様:

販売名 オムロン 上腕式血圧計 HEM-7130シリーズ
型式 オムロン 上腕式血圧計 HEM-7134/HEM-7133
表示方式 デジタル表示方式
測定方式 オシロメトリック法
測定範囲 圧力:0~299mmHg 、脈拍数:毎分40~180拍
電源 単3形アルカリ乾電池 4個
電池寿命 約300回(単3形アルカリ乾電池 4個使用時、室温23℃、170mmHg加圧、腕周27cmの場合)
本体質量 約290g(電池含まず)
外形寸法 幅 107×高さ 80×奥行き 141mm
付属品 腕帯(HEM-7134:フィットカフ(対応腕周17~36cm)、HEM-7133:軟性腕帯(対応腕周22~32cm))、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個)、収納ソフトケース(HEM-7134のみ)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
医療機器認証番号 225AABZX00105000

【ご参考】今回発売する血圧計2機種の機能比較表

HEM-7134 HEM-7133
腕帯タイプ フィットカフ 軟性腕帯
カフぴったり巻きチェック ○ ○
血圧値レベル表示 ○ ○
平均値表示 ○ ○
メモリ 1人×60回 1人×60回
収納ソフトケース ○ -