ニュースリリース

ヒーターを搭載したもみ玉が、温めながら背中・腰をマッサージ

オムロン シートマッサージャ HM-330
-椅子の上に乗せて使いやすいシートタイプ 11月20日発売-
商品

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:荻野 勲)は、温めながら背中や腰をマッサージする「オムロン シートマッサージャ HM-330(以下HM-330)」を、11月20日から発売します。

◇

メーカー希望小売価格 オープン価格
販売目標 30,000台(発売後1年間)

このたび発売する「HM-330」は、累計販売台数180万台*1のマッサージャシリーズの新商品で、椅子の上に乗せて使いやすいシートタイプのマッサージャです。ヒーターを搭載したもみ玉が回転することにより、温めながら背中や腰をマッサージします。*2

「同時もみと交互もみ繰り返し」「同時もみ」「交互もみ」の3つのモードを搭載し、背中と腰を広くマッサージすることができます。マッサージの速さは、遅/速と2段階の切り替えが可能です。
また、あたためボタンを押すと、もみ玉に搭載したヒーターが作動して、温めながらマッサージします。必要以上の刺激を防ぐため、マッサージ開始後10分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」も搭載しています。*3

また、本体の質量は約4.5kg。シート型の形状なので、ご自宅のソファの上やオフィスの椅子など、さまざまな場所でご使用が可能です。
本体カバーには、当社の従来のマッサージャシリーズでも好評をいただいている、肌触りのよい、柔らかな生地を採用しています。カバーの汚れが気になる際は、取り外して洗濯し、清潔に保つことができます。

色は、ディープブラウン、ワインレッドの2色をご用意しました。

  • *12015年10月時点 (HM-341、HM-240、HM-252、HM-253、HM-141)
  • *2あたため機能による温熱治療効果はありません
  • *3スイッチを押し、手動で電源を切ることもできます

詳細は次のとおりです。

シートマッサージャHM-330 主な特長

1. 簡単操作で背中・腰をマッサージ
本体は、「同時もみと交互もみ繰り返し」「同時もみ」「交互もみ」の3つのモードを採用し、マッサージの速さは、遅/速と2段階の切り替えが可能です。それぞれボタン一つで切り替えが可能で、本格的なマッサージが体感いただけます。また、必要以上の刺激を防ぐため、マッサージ開始後10分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」を搭載しています。(スイッチを押し、手動で電源を切ることもできます)

簡単操作で背中・腰をマッサージ

簡単操作で背中・腰をマッサージ

2. じんわり温かいヒーター機能
もみ玉には、ヒーター機能を搭載。マッサージ中に「あたため」ボタンを押すことで、じんわりと温めながら、しっかりとコリをほぐすことができます。内蔵ヒーターは、マッサージ中のみ温かくなるので、電源の切り忘れによる事故を防ぎます。(あたため機能による温熱治療効果はありません)

3. 持ち運びしやすいコンパクト設計
本体の質量は約4.5kg。シート型の形状なので、ご自宅のソファの上やオフィスの椅子など、さまざまな場所でご使用が可能です。

持ち運びしやすいコンパクト設計

■主な仕様 :

販売名 オムロン シートマッサージャ HM-330シリーズ
商品型式 HM-330-DB(ディープブラウン)/HM-330-WR(ワインレッド)
定格電源 AC100V 50/60Hz
定格入力 70W(ヒーター部14W含む)
回転数 遅:約32回/分 速:約38回/分
使用環境条件 +10~+35℃/30~85% RH
ただし、あたため機能使用時は+10~+30℃
保管環境条件 -20~+60℃/10~95% RH
本体質量 約4.5kg(ACアダプタ含まず)
外形寸法 幅 約430×高さ 約610×奥行き 約130mm(本体カバーあり)
ヒーターの最高温度 50℃以下
付属品 専用ACアダプタ、本体カバー(本体装着済み)、取扱説明書(品質保証書付き)
JANコードNO. HM-330-DB(ディープブラウン):4975479408717
HM-330-WR(ワインレッド) :4975479408724
医療機器認証番号 227AABZX00074000