ニュースリリース

Bluetooth通信機能搭載で、血圧データを簡単転送

オムロン 手首式血圧計 HEM-6321T
-iPhoneでグラフ管理が可能 11月30日発売 -
商品
(写真)=オムロン 手首式血圧計 HEM-6321T

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:荻野 勲)は、Bluetooth通信を搭載し、測定データをiPhoneで簡単に転送して専用アプリで管理することができる手首式血圧計「オムロン 手首式血圧計 HEM-6321T」(以下HEM-6321T)を11月30日から発売します。また、機能を絞ったベーシックタイプの「オムロン 手首式血圧計 HEM-6320T」(以下HEM-6320T)も同時発売します。

◇

メーカー
希望小売価格
販売目標
(発売後1年間)
HEM-6321T オープン価格 30,000台
HEM-6320T オープン価格 30,000台

高血圧症は日本人に最も患者数が多い生活習慣病で、推定患者数は4,300万人近くにのぼるといわれています。一般に、血圧は高齢になるほど高くなる傾向がありますが、厚生労働省の統計調査によると、医療機関で「高血圧」といわれたことがある人の割合は、10年前に比べて男女ともに、30代~70代のすべての年代で増加傾向にあります*1。
高血圧の状態を長期間放置していると、脳卒中や心筋梗塞のリスクが高まることも指摘されており、健康管理・疾病予防のために若い世代から家庭で毎日血圧を測定し、データを管理する重要性がますます高まっています。このような状況の中、手首で簡単に測定できる手首式血圧計は、その手軽さや持ち運びの便利さなどから需要が拡大し、血圧計市場における手首式血圧計の販売台数の構成比は、2005年の24%から2014年には28%と、約4%伸びています*2。

このたび発売するHEM-6321Tは、当社の家庭用の手首式血圧計としては初めてBluetooth通信機能を搭載。測定データはiPhoneで簡単に転送し、健康サポートサービス「ウェルネスリンク」を活用してスマートフォン専用アプリ「からだグラフ」やパソコンでグラフ管理することができます*3。
液晶画面にはバックライトを採用しているので、暗い場所でも測定結果をはっきりと確認することができます。また、2人分の血圧値と脈拍を日時とともに自動的に記録し、それぞれ最新の測定記録から10分以内に測定された記録(最大3回分)の平均値と、100回分の測定記録を呼び出して本体で確認することができます。
当社の血圧計の中では最も静かに測定することができる*4「サイレント測定」なので、オフィスや外出先など、いつでもどこでも周囲の状況を気にすることなく測定できます。さらに、カフ(手首に巻くベルト部分)が適切な強さで巻けているかをチェックし、画面でお知らせする「カフぴったり巻きチェック」、正しく測定できる手首の位置をお知らせする「測定姿勢ガイド」など、従来機種でも好評をいただいているサポート機能を搭載。測定に慣れていない方でも、毎日の測定を安心してより正確に行えます。

バックライトを搭載せず、本体に記録するメモリが1人分の「HEM-6320T」も同時発売いたします。なお、HEM-6321T、HEM-6320Tともに、松阪工場(三重県松阪市)での製造です。

  • *1「平成22年 国民健康・栄養調査」
  • *2オムロンヘルスケア調べ
  • *3ウェルネスリンク、アプリのご利用には、NTTドコモとオムロンヘルスケアが共同出資するドコモ・ヘルスケアの健康サービス「WM(わたしムーヴ)」への会員登録(無料)が必要です
  • *4オムロン 自動血圧計 HEM-6310シリーズ/HEM-6220シリーズと同等

詳細は次のとおりです。

主な特長

1. 血圧データをiPhone、パソコンで簡単管理

当社の家庭用手首式血圧計としては初めて、Bluetooth通信機能を搭載。iPhoneで測定データを転送し、健康サポートサービス「ウェルネスリンク」を活用して、iPhone専用アプリ「からだグラフ」でデータの管理・確認を行うことができます。
また、パソコンサービスを使うと、グラフの確認以外にも、日々の測定データの変化をもとにした分析などを表示する「データナビ」や、朝と晩に測定した血圧データをグラフで表示し、簡単に印刷することができる「朝晩血圧手帳」の利用が可能です。

血圧データをiPhone、パソコンで簡単管理
iPhone専用アプリ「からだグラフ」

2. 測定結果が見やすい、バックライト付き液晶画面(HEM-6321Tのみ)
液晶画面にはバックライトを採用。暗い場所でも測定結果をはっきりと確認することができます。

3. 100回分の測定データを2人分本体に記録 (HEM-6321Tのみ)
2人分の血圧値と脈拍を日時とともに自動的に記録し、それぞれ最新の測定記録から10分以内に測定された記録(最大3回分)の平均値と、100回分の測定記録を呼び出すことができます。

4. 周囲の状況を気にすることなく測定できる「サイレント測定」
当社の血圧計の中では最も静かに測定することができる*「サイレント測定」。オフィスや外出先など、いつでもどこでも周囲の状況を気にすることなく測定できます。

  • *HEM-6310シリーズ/HEM-6220シリーズと同等

5. カフが正しく巻かれているかどうかをお知らせする「カフぴったり巻きチェック」
測定のたびに、カフが適切な強さで正しく巻けているかをチェックし、液晶画面でお知らせします。

6. 正しく測定できる手首の位置をお知らせする「測定姿勢ガイド」
手首式血圧計で血圧を正確に測るには、手首を心臓の高さに持ってくることが大切です。測定時に血圧計が正しい高さになると、液晶画面上に青色のランプと「測定姿勢チェックマーク」が点灯。自動的に測定を開始します。誤った姿勢で測定をしようとすると、オレンジ色のランプが点灯し、「測定チェックマーク」が点滅してお知らせするので、正しい姿勢を簡単にとることができます。

正しく測定できる手首の位置をお知らせする「測定姿勢ガイド」

■主な仕様 :

販売名 オムロン 手首式血圧計 HEM-6320シリーズ
表示方式 デジタル表示方式
通信方式 Bluetooth Version4.0(Low Energy support)
測定方式 オシロメトリック法
測定範囲 圧力:0~299mmHg 、脈拍数:毎分40~180拍
測定精度 圧力:±3mmHg以内
脈拍数:読み取り数値の±5%以内
電源 単4形アルカリ乾電池 2個
電池寿命 約300回(単4形アルカリ乾電池 2個使用時、室温23℃、手首周16.5cm、170mmHg加圧の場合)
使用環境温湿度 +10~+40℃・30~85%RH
対象手首周 13.5~21.5cm
本体質量 約100g(電池含まず)
外形寸法 幅89×高さ61×奥行き25mm(手首カフ含まず)
付属品 お試し用電池(単4形アルカリ乾電池 2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、測定姿勢確認カード、EMC技術資料
JANコードNo. HEM-6321T :4975479409868
HEM-6320T :4975479409875
医療機器認証番号 HEM-6321T/HEM-6320T :227AGBZX00088000