ニュースリリース

腕を入れるだけで、正しい姿勢で正確に測定

オムロン 上腕式血圧計 HEM-1021 スポットアーム
-正しい測定姿勢を表示でお知らせ  9月20日発売 -
商品
(写真)=オムロン 上腕式血圧計 HEM-1021

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:荻野 勲)は、腕を通すだけで正しい測定姿勢をとりやすい全自動タイプの上腕式血圧計の新商品として、正しい測定姿勢がとれていることを画面でお知らせする姿勢チェック表示など、正確測定サポート機能を搭載した「オムロン 上腕式血圧計 HEM-1021 スポットアーム」(以下HEM-1021)と、ACアダプタ使用時に液晶バックライトが点灯する「オムロン 上腕式血圧計 HEM-1011 スポットアーム」(以下HEM-1011)を、9月20日から発売します。

◇

メーカー
希望小売価格
販売目標
(発売後1年間)
HEM-1021 オープン価格 30,000台
HEM-1011 オープン価格 30,000台

高血圧症は日本人に最も患者数が多い生活習慣病で、推定患者数は約4,300万人といわれており、高血圧治療や健康管理・疾病予防のために、家庭で毎日血圧を測定して結果を確認することの重要性がますます高まっています。

このたび発売するHEM-1021は、腕を通した可動式腕帯(腕を通す部分)の角度から、正しい姿勢がとれているかを判断し、画面でお知らせする姿勢チェック表示を搭載。これにより、前かがみの姿勢で腹圧がかかることで生じる測定誤差を防ぎ、毎日の測定をより正確に、楽に行いたい高齢者の方々にも安心してお使いいただけます。また、血圧値とともに姿勢チェックの結果も記録されるため、測定後に正確な姿勢で測定した値だけを確認することができます。
さらに、朝と夜に測定した測定値を自動で識別して個別に記録・管理し、それぞれの1週間の平均値を表示することができます。朝に測定した血圧の1週間の平均値が、家庭血圧の基準である「最高血圧135/最低血圧85mmHg」を超えた場合には「早朝高血圧マーク」が点灯するので、早朝高血圧の早期発見に役立ちます。

同時に、測定姿勢チェック表示の機能は搭載せず、ACアダプタ使用時に液晶バックライトが点灯し、測定値が見やすい「HEM-1011」も発売いたします。

詳細は次のとおりです。

上腕式血圧計 HEM-1021/HEM-1011 主な特長

1. 正しい姿勢を画面でお知らせする「測定姿勢チェック表示」(HEM-1021のみ)
血圧を正確に測るには、正しい姿勢(腕帯が心臓の高さで、背筋がまっすぐ伸びており、前かがみな姿勢による腹圧がかかっていない)をとることが大切です。HEM-1021は、腕を通した可動式腕帯(腕を通す部分)の角度から、正しい姿勢がとれているかを判断し、画面でお知らせします。正しい角度になると、液晶表示部に表示される黒色のマークが中央の黄色の部分に移動するので、正しい姿勢をとれているかどうかをひと目で確認することができます。血圧値とともに姿勢チェックの結果も記録されるため、測定後に正確な姿勢で測定した値だけを確認することも可能です。

正しい姿勢を画面でお知らせする「測定姿勢チェック表示」

2. 測定する腕を支える「らくらくサポート腕置き」(HEM-1021のみ)
手の甲までしっかりサポートできる腕置が、測定する腕を安定させるので、腕に余計な力が入らず、リラックスしながら正しい姿勢を保って測定できます。

3. 早朝高血圧の確認に役立つ「早朝高血圧マーク」
朝と夜に測定した測定値を自動で識別して個別に記録・管理し、それぞれの1週間の平均値を表示することができます。朝に測定した血圧の1週間の平均値が、家庭血圧の基準である「最高血圧135/最低血圧85mmHg」を超えた場合には「早朝高血圧マーク」が点灯するので、早朝高血圧の早期発見に役立ちます。

早朝高血圧の確認に役立つ「早朝高血圧マーク」

主な仕様:
<HEM-1021>

販売名 オムロン デジタル自動血圧計 HEM-1020
型式 HEM-1021
表示方式 デジタル表示方式
測定方式 オシロメトリック法
測定範囲 圧力:0~299mmHg 、脈拍数:毎分40~180拍
電源 専用AC アダプタ(AC100V)、単2 形アルカリ乾電池4個(別売)
電池寿命 単2形アルカリ乾電池4個使用時
約300回(室温23℃、170mmHg加圧、腕周25cmの場合)
約100回(室温15℃、210mmHg加圧、腕周17cmの場合)
適用腕周範囲 腕周17~32cm(上腕中央部)
本体質量 約1600g(電池含まず)
外形寸法 幅179×高さ211×奥行き246mm
付属品 専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、クイックガイド、EMC 技術資料
JANコード 4975479416958
医療機器認証番号 220AGBZX00307000

<HEM-1011>

販売名 オムロン デジタル自動血圧計 HEM-1010
型式 HEM-1011
表示方式 デジタル表示方式
測定方式 オシロメトリック法
測定範囲 圧力:0~299mmHg 、脈拍数:毎分40~180拍
電源 専用AC アダプタ(AC100 V)、単3形アルカリ乾電池 4個
電池寿命 単3形アルカリ乾電池 4個使用時
約250 回(室温23 ℃、170 mmHg 加圧、腕周25 cm の場合)
約55 回(室温15 ℃、210 mmHg 加圧、腕周17 cm の場合)
適用腕周範囲 腕周17~32cm(上腕中央部)
本体質量 約1600g(電池含まず)
外形寸法 幅230×高さ217×奥行き228mm
付属品 専用AC アダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、クイックガイド、EMC 技術文書、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 本)
JANコード 4975479416941
医療機器認証番号 218AGBZX00030000

【ご参考】今回発売する血圧計2機種の機能比較表

HEM-1021 HEM-1011
正しい姿勢をお知らせ ○ -
早朝高血圧確認機能 ○ ○
体動お知らせ ○(体動) ○(姿勢・体動)
血圧値レベル表示 ○ -
メモリ 2人×90回 2人×84回