ニュースリリース

正しい測定姿勢を表示でお知らせ

オムロン 手首式血圧計 HEM-6301
-毎日の簡単で正確な測定をサポート 10月3日発売-
商品
(写真)=オムロン 手首式血圧計 HEM-6301

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:荻野 勲)は、手首式血圧計の新商品として、正しく測定できる手首の位置をお知らせする「測定姿勢ガイド」、カフ(手首に巻くベルト部分)が適切な強さで巻けているかをチェックする「カフぴったり巻きチェック」など、毎日の測定をより正確に行っていただくためのサポート機能を搭載した「オムロン 手首式血圧計 HEM-6301」(以下HEM-6301)を10月3日から発売します。

◇

メーカー
希望小売価格
販売目標
(発売後1年間)
HEM-6301 オープン価格 43,000台

高血圧症は日本人に最も患者数が多い生活習慣病で、推定患者数は約4,300万人といわれており、高血圧治療や健康管理・疾病予防のために、家庭で毎日血圧を測定して結果を確認することの重要性がますます高まっています。

このたび発売するHEM-6301は、毎日の測定をより正確に行っていただくためのサポート機能を搭載した手首式血圧計です。手首式血圧計で血圧を正確に測るには、手首を心臓の高さに持ってくることが大切です。HEM-6301は、液晶画面の表示とランプで、正しく測定できる手首の位置をお知らせ(「測定姿勢ガイド」)。測定時に血圧計が正しい高さになると、液晶画面上に青色のランプと「測定姿勢チェックマーク」が点灯し、自動的に測定を開始します。誤った姿勢で測定すると、オレンジ色のランプが点灯し、「測定姿勢チェックマーク」が点滅してお知らせするので、正しい姿勢を簡単にとることができます。
また、カフ(手首に巻くベルト部分)が適切な強さで巻けているかをチェックし、画面でお知らせします(「カフぴったり巻きチェック」)ので、測定に慣れていない方でも、安心して正しく測定できます。
さらに、当社の血圧計の中では最も静かに測定することができる*1「サイレント測定」なので、オフィスや外出先など、いつでもどこでも周囲の状況を気にすることなく測定できます。

なお、HEM-6301は松阪工場(三重県松阪市)での製造です。

  • *1オムロン 自動血圧計 HEM-6310シリーズ/HEM-6220シリーズと同等

詳細は次のとおりです。

主な特長

1. 正しく測定できる手首の位置をお知らせする「測定姿勢ガイド」

手首式血圧計で血圧を正確に測るには、手首を心臓の高さに持ってくることが大切です。測定時に血圧計が正しい高さになると、液晶画面上に青色のランプと「測定姿勢チェックマーク」が点灯。自動的に測定を開始します。誤った姿勢で測定をしようとすると、オレンジ色のランプが点灯し、「測定姿勢チェックマーク」が点滅してお知らせするので、正しい姿勢を簡単にとることができます。

2. カフが正しく巻かれているかどうかをお知らせする「カフぴったり巻きチェック」

測定のたびに、カフが適切な強さで正しく巻けているかをチェックし、液晶画面でお知らせします。

3. 周囲の状況を気にすることなく測定できる「サイレント測定」

当社の血圧計の中では最も静かに測定することができる*「サイレント測定」。オフィスや外出先など、いつでもどこでも周囲の状況を気にすることなく測定できます。

  • *オムロン 自動血圧計 HEM-6310シリーズ/HEM-6220シリーズと同等

■主な仕様:

販売名 オムロン 自動血圧計 HEM-6310シリーズ
商品型式名 HEM-6301
表示方式 デジタル表示方式
測定方式 オシロメトリック法
測定範囲 圧力:0~299mmHg 、脈拍数:毎分40~180拍
測定精度 圧力:±3mmHg以内
脈拍数:読み取り数値の±5%以内
電源 単4形アルカリ乾電池 2個
電池寿命 約300回(単4形アルカリ乾電池 2個使用時、室温23℃、手首周16.5cm、170mmHg加圧の場合)
使用環境温湿度 +10~+40℃・30~85%RH
対象手首周 13.5~21.5cm
本体質量 約80g(電池含まず)
外形寸法 幅89×高さ61×奥行き13mm(手首カフ含まず)
付属品 お試し用電池(単4形アルカリ乾電池 2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、測定姿勢確認カード、EMC技術資料
JANコードNo. 4975479409974
医療機器認証番号 224AABZX00068000