かわいいフルーツが、目標達成度をお知らせ

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:荻野 勲)は、1ヶ月のダイエット目標体重を設定するとダイエット目標達成に必要な1日の消費カロリーを自動計算し、目標消費カロリーを達成すると、達成度に応じてかわいいフルーツのマークでお知らせする活動量計「オムロン 活動量計 HJA-314」(以下HJA-314)を、10月14日から発売します。
◇
メーカー 希望小売価格 |
販売目標 (発売後1年間) |
|
---|---|---|
HJA-314 | オープン価格 | 45,000台 |
女性の健康志向、ダイエット志向は、ここ数年変わることなく増加傾向にあります。活動量計へのニーズも高く、当社の活動量計に関する定量調査では20代から40代の女性のポケットイン型活動量計の利用意向は30%を超えています*1。
当社が2011年に発売した女性向け活動量計 HJA-310は、小さめの本体サイズ、丸みを帯びたデザイン、「ごほうびカロリ機能」が好評をいただき、累計販売台数は約32万台となっています*2。
このたび発売するHJA-314は、好評をいただいている機能はそのままに、表示機能やデザインを一新しました。
1ヶ月のダイエット目標体重を登録すると*3、目標達成に必要な1日の目標消費カロリーを自動計算して表示。目標を達成すると「バンザイマーク」がお知らせします。さらに、目標以上のカロリーを消費すると、翌日に100kcalごとにフルーツマークを1つ表示。フルーツマークは、リンゴ、ブドウ、さくらんぼ、バナナ、イチゴ、メロンの6種類が順に表示されます。目標達成度合いに応じて、フルーツマークが増えるので、モチベーションアップにつながります。
また、目標消費カロリーを達成するための目安となる残りの歩行時間*4を表示するので、あとどのくらい活動すればよいのかが簡単にわかります。
本体カラーは、レッド、オレンジ、グリーンと元気のでるビタミンカラー3色をご用意しました。
- *12015年 歩数計/活動量計定量調査 オムロンヘルスケア調べ(20代~60代の男女2,000人)
- *22016年8月現在
- *3減量目標値は、無理のないよう、現在の体重の4%以内でご自身で設定します。4%以上は設定できません
- *4時速4kmの歩行で算出
詳細は次のとおりです。
活動量計 HJA-314 主な特長
1. 「バンザイマーク」と「フルーツマーク」が、目標達成度をお知らせ
1ヶ月のダイエット目標体重を登録すると*、目標達成に必要な1日の目標商品カロリーを自動計算して表示。目標を達成すると「バンザイマーク」がお知らせします。さらに、目標以上のカロリーを消費すると、翌日に100kcalごとにフルーツマークを1つ表示。目標達成度合いに応じて、フルーツマークが増えるので、モチベーションアップにつながります。
- *減量目標値は無理のないよう、現在の体重の4%以内でご自身で設定します。4%以上は設定できません
2. 目標達成の目安がわかる
目標消費カロリーを達成するための目安となる歩行時間を表示するので、あとどのくらい活動すればよいかが簡単にわかります。
主な仕様:
販売名 | オムロン 活動量計 HJA-314 カロリスキャン |
---|---|
表示 |
総消費カロリー 0~59,999kcal 目標総消費カロリー 0~59,999kcal 歩数 0~99,999歩 脂肪燃焼量 0~999g 目標活動時間 0~1,440分 時刻 0:00~23:59 ごほうびカロリー 0~6個 メモリ 7日分 |
設定 |
性別 男/女 年齢 6~99才 体重 10 ~136kg : 1kg単位 身長 100~199cm : 1cm単位 減量目標値 0.0~(体重×0.04)kg : 0.1kg単位 時刻 0:00~23:59 : 24時間表示 |
電源電圧 | DC3V(リチウム電池CR2032×1個) |
電池寿命 | 約6ヶ月(1日12時間装着時) 新品電池使用、当社試験条件による |
本体質量 | 約21g(電池含む) |
外形寸法 | 縦 約59.0 × 横 約30.0 × 厚さ 約13.0 mm |
付属品 | 落下防止用クリップ付きストラップ、お試し用電池【CR2032 ×1個、内蔵】 簡易ドライバー、取扱説明書(品質保証賞付き) |
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先