ニュースリリース

乗って測るだけ。操作なしで測定データを自動転送

オムロン 体重体組成計 HBF-228T カラダスキャン
-健康管理アプリ「OMRON connect(オムロンコネクト)」に自動で転送され、 iPhone/Androidスマートフォンでグラフ管理が可能 11月21日発売 -
商品
(写真)=オムロン 体重体組成計 HBF-228T カラダスキャン

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:荻野 勲)は、iPhoneやAndroidスマートフォン専用の健康管理アプリ「OMRON connect(オムロンコネクト、以下オムロンコネクト)」に、測定データを自動で転送して、簡単に管理・確認することができる「オムロン 体重体組成計 HBF-228T カラダスキャン(以下HBF-228T)」を11月21日より発売します。

メーカー
希望小売価格
販売目標
(発売後1年間)
HBF-228T オープン価格 10,000台

◇

このたび発売するHBF-228Tは、Bluetooth通信機能を搭載した体重体組成計です。当社従来品では、データを転送する時にスマートフォンアプリの起動と操作が必要でしたが、HBF-228Tは測定後にアプリを起動しなくても、自動でデータがアプリに転送されます。データ送信の手間が省け、より日々の健康管理が簡単になりました。

本体には、乗るだけで誰が乗ったかを過去の測定値から推定する自動認識機能を搭載。本体に乗ると自動的に電源が入り、約4秒で測定が完了します。電源ボタンを押すことなく、簡単にすばやく体重体組成を測定できます。洗面所やリビングなどに置いてもなじむ高級感のある白色のデザインを採用し、ガラス天板で凹凸のないフラットなデザインに仕上げました。

詳細は次のとおりです。

主な特長

1. 測定後は「オムロンコネクト」に操作なしでデータを自動転送

Bluetooth通信機能を搭載。測定終了後60分間は、アプリが起動していなくても測定データを自動で転送*1。体重や体脂肪率などのデータを簡単に確認・管理することができます。データ送信の手間がなくなり、より日々の健康管理が簡単になりました。

  • *1本体とスマートフォンが通信可能な条件下にある場合
    (通信距離10m。ただし同一室内に本体と通信端末があり、そこに大きな障害物がない場合)

2. 乗るだけで体組成が測れる「自動認識機能」搭載

過去の測定値から、乗るだけで誰が乗ったかを推定する自動認識機能を搭載。本体に乗ると自動的に電源が入り、測定を開始します。測定時間は約4秒。電源ボタンを押すことなく、簡単にすばやく体重体組成を測定できます。

【「オムロンコネクト」について】

「オムロンコネクト」は、血圧や体重などオムロンの健康医療機器で測定したバイタルデータを簡単に管理できる無料のアプリです。 2016年4月に台湾と中国でサービスを開始以降、日本では2016年11月よりサービスを開始しました。2017年10月に欧州50ヶ国を追加し、現在までに110ヶ国に対応し、約30万を超えるダウンロードを記録しています*2。

また、Apple社の健康管理アプリ「ヘルスケア」をはじめ、他社の健康管理アプリとデータ連携することができるので、日頃お使いのダイエットアプリなどでもデータを確認・管理いただけます。現在日本国内では、18のアプリケーションと連携しています*2。

  • *22017年10月31日現在

■主な仕様 :

販売名 オムロン 体重体組成計 HBF-228T カラダスキャン
表示 体重 2~100kgまで :100g単位 対象年齢
6才以上
100~135kgまで :200g単位
BMI 2.5~90.0 :0.1単位
体脂肪率 5.0~50.0% :0.1%単位
体脂肪率判定 4段階(低い/標準/やや高い/高い)
骨格筋率 5.0~60.0% :0.1%単位
骨格筋率判定 4段階(低い/標準/やや高い/高い)
基礎代謝 385~3999kcal :1kcal単位
内臓脂肪レベル 1~30 :1レベル単位 対象年齢
18才以上
内臓脂肪レベル判定 3段階(標準/やや高い/高い)
体年齢 18~80才
メモリ 本体記憶メモリ 30回分(4人合計 120回分、スマートフォンアプリでのみ表示)
通信方式 Bluetooth® Smart
設定項目 重力補正 地域番号「1」または「2」
個人データ登録 4人分
・生年月日 1900年1月1日~2045年12月31日
・性別 男/女
・身長 100.0~199.5cm  :0.5cm単位
*ゲストで測る場合の個人データは使用時に本体で設定
電源 単4形アルカリ乾電池 4個(LR03)
電池寿命 約6ヶ月
(単4形アルカリ乾電池、1日4回測定、当社試験条件による)
外形寸法 幅 約285×奥行き 約280×厚さ 約28mm
質量 約1.6kg(電池含む)
付属品 お試し用乾電池(単4形アルカリ乾電池4個)、取扱説明書(品質保証書付き)