新暦:3月5日~3月20日ころ
「啓」は「開く」、「蟄」は「虫の冬ごもり」を意味しています。つまり、虫達が活動を再開する時期で、山野に生命力があふれます。
花粉症のピークの時期でもあります。春一番が吹き、外からの刺激が多く、自律神経のバランスを取りづらくなるので、生活リズムを崩さぬよう心がけてください。
朝は昼に向かって交感神経が優位になっていく時間帯です。起きたらすぐに窓際で太陽の光を浴びながら深呼吸してみましょう。これにより、元気ややる気をもたらすセロトニンというホルモンの分泌がうながされます。日光によって体内時計もリセットされ、自律神経も調います。
またセロトニンは夜になると睡眠を促すメラトニンに変化します。質の良い睡眠のためにも生活リズムを意識して過ごしましょう。
冷えの改善とデトックスで春に備えましょう。
CARE1 たんぽぽコーヒー
体を温める力が強い
たんぽぽコーヒーは、乾燥させたたんぽぽの根をコーヒー豆のようにローストして作る飲み物。たんぽぽ茶とも呼ばれています。
たんぽぽの根に含まれる苦味成分は、体を温めて代謝をよくしたり、デトックスして血をきれいにしたり、胃や肝臓の機能を向上させたりする作用を持っています。
たんぽぽコーヒーは、ノンカフェイン。コーヒー豆は使用していません。風味や飲み口が似ていることから、そう呼ばれています。
CARE2 香りを持ち歩く
気分で精油を変えて
好みの精油を植物油と合わせ3~5%に希釈し(3%の場合、植物油10mlに精油を約6滴)、遮光タイプのロールオンボトルに入れます。
こめかみや手首、爪などに塗って芳香浴をしたり、マスクに塗って風邪を予防したり、旅先でお風呂に入れたり、枕元に置いたりと、さまざまな使い方ができます。
植物油はスイートアーモンドやグレープシードなどがおすすめ。精油は花粉症対策ならユーカリ、ティートリーなど。
柑橘系精油は日焼けに注意を。