血圧の正しい測り方

高血圧 セルフチェック(正しい測り方・健康診断)

測定のタイミング

血圧は一日の中でも時々刻々と変化しています。日本高血圧学会は、起床時と就寝前(寝る前)の毎日決まった時間帯に測定することを推奨しています。
起床後は、起きて1時間以内、トイレをすませ、服薬・食事前に測定します。
就寝前は、入浴後1時間以上時間をあけて測定しましょう。

[起床後1時間以内]

  • 排尿後
  • 朝食前
  • 服薬前(降圧剤を飲んでいる場合)
  • 1~2分安静にしてから

[就寝前]

  • 1~2分安静にしてから

血圧を測る5つのポイント

POINT1

リラックスして測りましょう

血圧は、直前の身体や精神状態の影響を受けます。イライラしていたり、緊張していたりしては、正確な血圧値を知ることはできません。血圧を測る前に、1~2分の安静時間を設けましょう。楽な姿勢で座り、5~6回深呼吸をすることもおすすめです。

POINT2

排尿、排便はすませましょう

排尿、排便をすませて数分経ってから、または、尿意・便意のないときに測定しましょう。

POINT3

座った姿勢で、カフ(腕帯)を正しく巻いて測りましょう。

正しい姿勢を保つこと、カフを正しく装着することは、血圧測定で最も大切なポイントです。椅子の背もたれに軽くもたれ、足を組まず、リラックスして座ります。測定部位(上腕や手首)が心臓の高さ(乳頭の位置)になるよう、机が低い場合は本やクッションなどで調整してください。
カフは、巻き終わった時に、すき間ができないようにぴったりと巻きます。

POINT4

毎日同じ時間帯に測りましょう

血圧は長期的なデータにこそ意味があります。一日のうちで最も安定した状態が保てる時間帯を選んで、毎日できるだけ同じ時刻に測定しましょう。

POINT5

寒すぎたり熱すぎたりしない部屋で測りましょう

室温20℃前後に保った部屋で測定しましょう。

正しいカフの巻き方

上腕式血圧計

CHECK.1

素肌か薄手の肌着の上に巻く

カフは、素肌か薄手の肌着の上に、すき間ができないようにぴったりと巻きます。セーターなど厚手の服は、腕まくりをせずに脱いでから測定してください。

CHECK.2

エアチューブは手のひら側

エアチューブを手のひら側にして、腕の中心にくるように位置を調整しましょう。

CHECK.3

カフを巻く位置

カフがひじの関節部にかからないように、ひじの内側のくぼみから1~2cm上に巻きます。

手首式血圧計

CHECK.1

素肌の上に巻く

カフは、素肌の上に、すき間ができないようにぴったりと巻きます。

CHECK.2

巻きやすい方の手首に巻く

カフは、巻きやすい方の手首に巻いてください。ただし、左手首と右手首では、測定値が異なる場合があるため、いつも同じ手首で測りましょう。

CHECK.3

カフを巻く位置

カフが手首の骨にかからないように、手首と手のひらの境目から1~1.5cm離して巻きます。

正しい測定姿勢

上腕式血圧計(腕帯巻きつけタイプ)

上腕式血圧計(腕帯巻きつけタイプ)

上腕式血圧計(全自動タイプ)

腕式血圧計(全自動タイプ)

手首式血圧計

手首式血圧計

動画で見る血圧計の使い方


上腕式血圧計
(フィットカフタイプ)

上腕式血圧計
(軟性腕帯タイプ)

手首式血圧計
(HEM-6320/6310/HEM-6220シリーズ)

手首式血圧計

※このコラムは、掲載日現在の内容となります。掲載時のものから情報が異なることがありますので、あらかじめご了承ください。

関連コラム

商品を見る