誰にでも使いやすい、簡単操作の手首式血圧計
オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:山田 義仁)は、カフ(手首に巻くバンド部分)に、誰でも簡単に正しい測定姿勢がとれるよう「カフハートマーク」をつけた、手首式血圧計の新商品『オムロンデジタル自動血圧計 HEM-6200』(以下HEM-6200)を11月2日から、一部店舗を除き、全国の薬局・ドラッグストアにて発売します。
一般に血圧は、加齢とともに高くなる傾向があります。しかし近年、日本では30歳以上の男性の約半数、女性の約4割が高血圧であるといわれています。(*)
また、家庭で血圧を測る方は、30、40歳代にも広がり、手首で簡単に血圧を測定できる手首式血圧計は、その手軽さや、持ち運びの便利さなどから、とくに初めて血圧管理をされるお客さまにご好評をいただいております。
手首式血圧計で正確に血圧を測定するには、手首を心臓の高さに合わせることが大切です。今回発売するHEM-6200には、手首に巻くカフの部分にあるハートマークを胸の中心にあてることで、自然に手首が心臓の高さになり、簡単に正しい測定姿勢をとることができます。また、ボタンひとつで測定できるワンプッシュボタン操作、ひと目で血圧値のレベルがわかる表示など、毎日の測定に役に立つシンプルな機能を搭載していますので、家庭での血圧管理をはじめたいと思っていらっしゃるお客さまにも、簡単にお使いいただけます。
*平成12年 厚生労働省「第5次循環器疾患基礎調査」より。
性・年齢階層別 高血圧(140/90mmHg以上)の人の割合
主な特長
1. 正しい手首の位置の目印となる「カフハートマーク」
カフ(手首に巻くバンド部分)についているハートマークを胸の中心にあてることで、自然に正しい測定姿勢をとることができます。

2. 血圧値レベル表示で測定結果をわかりやすく表示
8段階の表示によって、血圧値のレベルをひと目でチェックできます。
*日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2009」では、家庭で血圧を測った場合、最高135mmHg/最低85mmHg以上が高血圧の基準とされています。

3. 装着しやすい「ぴったりフィットカフ」
「ぴったりフィットカフ」は手首に沿う形をしているため、簡単に正しく巻くことができます。

4. 60回分の血圧値を記録するメモリ付き
血圧値と脈拍を日時とともに自動的に記録し、最新の測定記録から10分以内に測定された記録(最大3回分)の平均値と60回分の測定記録を呼び出すことができます。
5. ワンプッシュボタン
測定ボタンを押すだけで、電源が入り、測定が始まります。
主な仕様
| 販売名 | オムロンデジタル自動血圧計 HEM-6200 |
|---|---|
| 表示方式 | デジタル表示方式 |
| 測定方式 | オシロメトリック法 |
| 測定範囲 | 圧力/0~299mmHg、脈拍数/40~180拍毎分 |
| 測定精度 | 圧力/±3mmHg以内、脈拍数/読み取り数値の±5%以内 |
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池(2個) |
| 電池寿命 | 約300回(単4形アルカリ乾電池(2個)使用時、室温23℃、1日2回、170mmHg加圧の場合) |
| 装置寿命 | 5年もしくは30000回のいずれか早く到達した方(消耗部品を除く) |
| 使用環境温湿度 | +10~+40℃・30~85%RH |
| 保管環境温湿度 | -20~+60℃・10~95%RH |
| 測定可能な手首周囲長 | 135~215mm |
| 本体質量 | 約117g(電池含まず) |
| 外形寸法 | 幅71×高さ41×奥行き70mm(手首カフ含まず) |
| 付属品 | お試し用電池(単4形アルカリ乾電池 2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 |
| JANコードNo. | 4975479605444 |
| 医療機器認証番号 | 221AGBZX00240000 |
■メーカー希望小売価格:オープン価格
■販売目標:5万台(発売後1年間)
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先