ダイエットの進捗状況を総合判断する 「MYダイエット判定」機能搭載の両足式体重体組成計

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:山田 義仁)は、ダイエットの進捗状況を総合判断する「MYダイエット判定」機能搭載の両足式体重体組成計「オムロン体重体組成計 カラダスキャン HBF-204」(以下HBF-204)を、12月1日から発売します。
毎日の健康管理ツールとして体組成計を活用する方が増えていますが、なかでも近年の傾向として、従来の主な購入層である30歳代に加え、メタボリックシンドロームの予防や改善などの健康管理を目的とした40代、筋力アップを意識しながら美しい体型を目指ざす20代の方の購入比率が拡大しています(*1)。
また、体組成計購入時に重視するポイントは、従来の「機能(測定項目)の多さ」から「欲しい機能があるか」へと変化しています(*2)。
このたび発売するHBF-204では、2008年9月に発売した当社の両手両足式体重体組成計HBF-601/701に搭載し、好評をいただいている当社のオリジナル機能「MYダイエット判定」機能を、乗るだけで簡単に測定できる両足式の体重体組成計に搭載しました。
「MYダイエット判定」機能は、ダイエット開始日を基準日に、ダイエットの進み具合を体重と内臓脂肪レベル、骨格筋率の変化のバランスから総合的に「良好」「維持」「注意」の3段階で判定し、3色のランプ(「青:良好」「緑:維持」「橙:注意」)で分かりやすく表示します。
見やすい大型画面に、「体重」「体脂肪率」「内臓脂肪レベル」「基礎代謝」「骨格筋率」「BMI」「体年齢」が自動的に切り替わって表示されるので、立ったままでも結果確認ができます。
本体には、4人分の個人データ(測定に必要な年齢・性別・身長)が登録できるので、ご家族の健康管理に最適です。
また、本体は、当社商品最薄の約38mmのコンパクト設計で、邪魔になりません。
カラーは、ホワイトとブラックの2色をご用意しています。
- *1 2009年 オムロンヘルスケア調べ
- *2 2006年~2009年 オムロンヘルスケア調べ
主な特長
1. 「MYダイエット判定」機能で、ダイエットの進捗状況をチェック
当商品で初めて測定した数値またはダイエット開始日を「MY基準日」として設定すると、MY基準日と以降の測定日の体重と内臓脂肪レベル、骨格筋率の変化のバランスから総合的に「良好」「維持」「注意」の3段階で判定し、3色のランプ(「青:良好」「緑:維持」「橙:注意」)で分かりやすく表示します。
例えば、体重と体脂肪率が減り、骨格筋率が増えていると、太りにくく、リバウンドしにくい正しいダイエットが実行されていると判断し「良好」となります。
2. 大型画面で、測定結果の確認が簡単
見やすい大型画面に、「体重」「体脂肪率」「内臓脂肪レベル」「基礎代謝」「骨格筋率」「BMI」「体年齢」が自動的に切り替わって表示されるので、立ったままでも結果確認ができます。
3. 当社最薄の厚さ38mmで、コンパクト
本体は、当社商品最薄の約38mmのコンパクト設計で、邪魔になりません。
4. 測定値の変化が確認できるポイントメモリ搭載
1日前、7日前、30日前の測定値を表示するポイントメモリを搭載。今日の結果と比較することで、体組成の変化を確認できます。
主な仕様
名称/型式 | オムロン体重体組成計 HBF-204 |
---|---|
電源 | 単3形マンガン乾電池(R6) 4個 (単3アルカリ乾電池(LR6)も可) |
電池寿命 | 約1年(単3形マンガン電池(黒)使用、室温23℃、1日4回測定時) |
表示 |
●体重 0~100kgまで :100g単位 100~135kgまで :200g単位 ●体脂肪率 5.0~50.0% :0.1%単位 ●体脂肪率判定 低い/標準/やや高い/高い ●内臓脂肪レベル 1~301レベル単位 ●内臓脂肪レベル判定 標準/やや高い/高い ●骨格筋率 5.0~60.0% :0.1%単位 ●骨格筋率判定 低い/標準/やや高い/高い ●基礎代謝 385~3999Kcal :1kcal単位 ●体年齢 18~80才 :1才単位 ●BMI 2.5~90.0 :0.1単位 ●MYダイエット判定 良好/維持/注意 ●メモリ ポイントメモリ 今日/1日前/7日前/30日前 |
体重計精度 | 0kgを超え67.5kgまで :±200g 67.5kgを超え100.0kgまで :±300g 100.0kgを超え135.0kgまで :±600g |
質量 | 約1.8kg(電池含む) |
外形寸法 | 幅 約300×高さ 約38×奥行き 約290mm |
付属品 | お試し用電池(単3形マンガン乾電池4本) 取扱説明書(品質保証書付き) |
JANコードNO. | HBF-204-K 4975479407598(ブラック) HBF-204-W 4975479407581(ホワイト) |
■メーカー希望小売価格:オープン価格
■販売目標:15万台(発売後1年間)
オムロン体重体組成計 カラダスキャン HBF-204
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先