過去からの数値の変化を画面上でグラフ表示
オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:山田 義仁)は、過去からの数値の変化を画面上でグラフ表示する「オムロン体重体組成計 カラダスキャン HBF-375」(以下HBF-375)を、2月23日から発売します。
美しいプロポーション作りにはげむ女性や、メタボリックシンドローム対策に取り組む男性など、ダイエットへの関心が高い方は多く、当社調査(*1)でも約73%が「ダイエットの必要性を感じている」と回答しています。
しかし、ダイエットの成果がなかなか出ずにモチベーションが維持できないなどの理由で、挫折する方も多くいらっしゃいます。
このたび発売するHBF-375は、今日測った最新の測定値(体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMI、体年齢、部位別皮下脂肪率、部位別骨格筋率)を基準に、ポイントメモリ機能によって記憶された、1日前、7日前、30日前、60日前、90日前の測定値の変化を5段階のグラフで画面上に表示(*2)します。過去の数値変化が簡単に確認できるので、ダイエット継続のモチベーション維持をサポートします。
さらに、体幹、両腕、両脚の部位ごとの皮下脂肪率、骨格筋率が分かるとともに、その値が同じ年齢、同じBMIの方の平均(*3)と比べて、多いのか少ないか、どのレベルに位置しているかを5段階で表示します。
なお、内臓脂肪レベルと体幹皮下脂肪率が同じ年齢の方と比べてどのレベルに位置するかを表示する、HBF-373も同時発売します。(部位別測定はありません)
- *1 2009年12月 オムロンヘルスケア調べ
- *2 今日測っていない場合は、最新の測定値が基準となり、そこから1日前、7日前、30日前、60日前、90日前の変化を表示します。
- *3 平均値は当社調べによる。
HBF-375の主な特長
1. 過去からの測定値の変化をグラフでわかりやすく表示(カラダチャート)
今日測った最新の測定値(体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMI、体年齢、部位別皮下脂肪率、部位別骨格筋率)を基準に、ポイントメモリ機能によって記憶された、1日前、7日前、30日前、60日前、90日前の測定値の変化を、5段階のグラフで画面上に表示します。
グラフは、測定値の変化の大きさに合わせて1目盛が変化するので、過去からの数値変化がよりわかりやすく確認でき、ダイエット継続のモチベーション維持をサポートします。
また、大型画面で測定結果とグラフを同時に表示するので、ダイエットの成果がひと目でわかります。

2. 部位別に同じ年齢、BMIの方との比較が可能(同年齢比較)
体幹、両腕、両脚の部位ごとの皮下脂肪率、骨格筋率が分かるとともに、その値が同じ年齢、同じBMIの方の平均と比べて、多いのか少ないか、どのレベルに位置しているかを5段階で表示します。
*HBF-373の場合は、内臓脂肪レベルと体幹皮下脂肪率での同年齢比較

3. 測定値の変化が確認できるポイントメモリ搭載
1日前、7日前、30日前、60日前、90日前の測定値を表示するポイントメモリを搭載。
グラフ変化だけでなく、数値の確認もできます。
主な仕様
| 名称/型式 | オムロン体重体組成計 HBF-375 |
|---|---|
| 電源 | 単3形マンガン乾電池(R6)4個 (単3形アルカリ乾電池(LR6)も可) |
| 電池寿命 | 約1年(単3形マンガン電池(黒)使用、室温23℃、1日4回測定時) |
| 表示* |
●体重 0~100kgまで :100g単位 100~135kgまで :200g単位 ●BMI 2.5~90.0 :0.1単位 ●体脂肪率 5.0~50.0% :0.1%単位 ●内臓脂肪レベル 0.5~30.0 :0.5レベル単位 ●体脂肪率判定 低い/標準/やや高い/高い ●部位別皮下脂肪率 (全身・体幹・両腕・両脚) 5.0~60.0% :0.1%単位 ●部位別骨格筋率 全身・両腕 5.0~60.0% :0.1%単位 体幹 5.0~50.0% :0.1%単位 両脚 ●基礎代謝 385~3999Kcal :1kcal単位 ●内臓脂肪レベル 0.5~30.0 :0.5レベル単位 ●内臓脂肪レベル判定 標準/やや高い/高い ●体年齢 18~80才 :1才単位 ●同年齢比較 部位別皮下脂肪率 :5段階 部位別骨格筋率 :5段階 ●カラダチャート 5段階 ●ポイントメモリ 今日/1日前/7日前/30日前/60日前/90日前 |
| 体重計精度 | 0kgを超え67.5kgまで :±200g 67.5kgを超え100.0kgまで :±300g 100.0kgを超え135.0kgまで :±600g |
| 質量 | 約2.6kg(電池含む) |
| 外形寸法 | 幅約304×高さ約54×奥行き約329mm |
| 付属品 | お試し用電池(単3形マンガン乾電池4本) 取扱説明書(品質保証書付き) |
| JANコード | 4975479407659 |
*9才以下の方:体重とBMIのみの表示。
17才以下の方:内臓脂肪レベル、体年齢、同年齢比較は表示されません。
81才以上の方:体組成は参考値となります。
| 名称/型式 | オムロン体重体組成計 HBF-373 |
|---|---|
| 電源 | 単3形マンガン乾電池(R6)4個 (単3形アルカリ乾電池(LR6)も可) |
| 表示* |
●体重 0~100kgまで :100g単位 100~135kgまで :200g単位 ●BMI 2.5~90.0 :0.1単位 ●体脂肪率 5.0~50.0% :0.1%単位 ●体脂肪率判定 低い/標準/やや高い/高い ●骨格筋率 5.0~60.0% :0.1%単位 ●骨格筋率判定 低い/標準/やや高い/高い ●基礎代謝 385~3999Kcal :1kcal単位 ●内臓脂肪レベル 0.5~30.0 :0.5レベル単位 ●内臓脂肪レベル判定 標準/やや高い/高い ●体幹皮下脂肪率 5.0~60.0% :0.1%単位 ●体年齢 18~80才 :1才単位 ●同年齢比較 内臓脂肪レベル :5段階 体幹皮下脂肪率 :5段階 ●カラダチャート 5段階 ●ポイントメモリ 今日/1日前/7日前/30日前/60日前/90日前 |
| 体重計精度 | 0kgを超え67.5kgまで :±200g 67.5kgを超え100.0kgまで :±300g 100.0kgを超え135.0kgまで :±600g |
| 質量 | 約2.5kg(電池含む) |
| 外形寸法 | 幅約300×高さ約53×奥行き約331mm |
| 付属品 | お試し用電池(単3形マンガン乾電池4本)、取扱説明書(品質保証書付き) |
| JANコード | 4975479407659 |
*9才以下の方:体重とBMIのみの表示。
17才以下の方:内臓脂肪レベル、体幹皮下脂肪率、体年齢、同年齢比較は表示されません。
81才以上の方:体組成は参考値となります。
■メーカー希望小売価格:
HBF-375 オープン価格
HBF-373 オープン価格
■販売目標:
HBF-375 6万台(発売後1年間)
HBF-373 6万台(発売後1年間)

オムロン体重体組成計 カラダスキャン HBF-373
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先