測定結果を音声でお知らせ
オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:宮田 喜一郎)は、音声付電子体温計の新商品『オムロン 音声付電子体温計 MC-174V けんおんくん』(以下、MC-174V)を、12月10日から発売します。
今回発売するMC-174Vは、測定結果と手順を音声とブザーでお知らせする、音声付電子体温計です。
電源を入れるとブザーが鳴り、「測ってください」と音声が案内します。体温計をわきにはさむと、ブザーと「測っています」という案内があります。検温が終了するとブザーが3回鳴り、検温の結果を音声で読み上げます。さらに、押すといつでも検温の状態や測定結果を音声で読み上げる『音声スイッチ』や、音量を3段階で切り替えできる『音量調整スイッチ』など、使いやすい機能を搭載しています。また、ご希望の方には、使い方を音声で説明した音声ガイドのCDをご用意しています。(当社のホームページからもダウンロードし、ご利用いただけます。)
当社では、もっとも身近な健康チェックのバロメーターである体温測定を、誰にでも簡単におこなっていただけるように、ユニバーサルデザインを追求しています。MC-174Vは電源ボタン、音量調整ボタンなどの位置や、音声ガイドの内容など、機器の使いやすさに配慮し、検温結果が確認しにくい方にも、ひとりで検温しやすいように開発しました。
なお、当商品は実測式でわき・口中両用です。
詳細は次のとおりです。
主な特長
1.検温の開始から終了までを音声とブザーでしっかりガイド
電源を入れるとブザーが鳴り、「測ってください」と音声案内を開始します。わきにはさみ測定が始まると「測っています」、体温計がきちんとわきに挟まれていないと「はさみ直してください」と音声で案内します。検温が終わると再びブザーが鳴り、検温結果を音声でお知らせします。
2.検温の状態や結果をお知らせする「音声スイッチ」
「音声スイッチ」を押すと、いつでも検温の状態や検温結果を音声でお知らせします。ちゃんとはかれているか、または、ブザーを聞き逃したか不安なときに役立ちます。また、電源や音量調整のためのスイッチと区別しやすいように、音声スイッチの上に点字で「きく」と記載しています。
3.音量の切り替えができる「音量調整スイッチ」
大・中・小、3段階の音量の切り替えが可能です。外出先での検温や、お子様を起さないで検温したいときなど、状況にあわせて音量を選べるので便利な機能です。
4.はさみやすく、ずれにくいフラット感温部
先端が平らになった、はさみやすくずれにくい、オムロン独自の形状を採用しています。
5.保管や形態に安心、便利な収納ケース付
持ち運びや収納に便利なフルケースが付いています。

■メーカー希望小売価格:9,000円(非課税)
■販売目標:3,000台(発売後1年間)
主な仕様
| 販売名 | オムロン 音声付電子体温計 MC-174V |
|---|---|
| 電源電圧 | DC3V(リチウム電池 CR2032×1個) |
| 消費電力 | 100mW |
| 電池寿命測定方式 | 約350回(実測:10分) |
| 感温部 | サーミスタ |
| 測定方式 | 実測 |
| 体温表示 | 3桁+℃表示、0.1℃毎 |
| 測定精度 | ±0.1℃(標準室温23℃にて、恒温水槽で実測測定した場合) |
| 測定範囲 | 32.0℃~42.0℃ |
| 使用環境温湿度 | 周囲湿度:+10℃~+40℃ 相対湿度:30~85%RH |
| 本体質量 | 約26g(電池含む) |
| 外形寸法 | 幅34.9×長さ132.5×厚さ21.8mm |
| 付属品 | お試し用電池(リチウム電池CR2032×1個)、収納ケース、取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書付)、EMC技術資料 |
| JANコードNo. | 4975479425578 |
| 医療機器認証番号 | 222AGBZX00273000 |
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先