ニュースリリース

枕元に置くだけで、睡眠時間を管理

「オムロン ねむり時間計 HSL-001」
Androidアプリで寝つきと目覚めを管理して、体内時計を整える
スッキリ生活をサポートするねむり時間計とアプリサービス
「SleepDesign Lite」4月10日発売
商品
オムロン ねむり時間計 HSL-001 SleepDesign Lite

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長: 宮田 喜一郎)は、枕元に置くだけで、寝返りなどによる寝具の動きから寝つきにかかった時間、睡眠時間を計測する「オムロン ねむり時間計 HSL-001 」を4月10日に発売します。あわせて、「就床」「起床」時刻のバラつきと睡眠時間を管理し、体内時計の正常化をサポートするAndroidアプリ「ねむり体内時計」のサービスを4月10日に開始します。

◇

太陽の光とともに生活してきた人間にとって、夜も明るい街並みや家の中といった最近の夜の過剰な光は、眠りのリズムを乱すと考えられています。つまり、体の中で時を刻む「体内時計」がうまく調整されず、その結果、眠りの問題を引き起こすこともあります。

このたび発売する「オムロン ねむり時間計 HSL-001」(以下HSL-001)は、枕元に置くだけで、加速度センサーが、体動による寝具の動きを検知し、入眠時刻を判定。入眠から起床までの睡眠時間を本体で確認することができます。
起きやすいタイミングでアラームを鳴らす「スッキリアラーム」機能も搭載。
さらに、Androidスマートフォン用アプリ「ねむり体内時計」にデータを送ると*1、1週間の振り返りグラフと1ヶ月の体内時計がグラフ表示されるので、入眠および起床時間のばらつきがひとめで分かり、体内時計を整えるサポートをします。

色は、ホワイト、ピンク、ブルーの3色をご用意しました。
詳細は、次のとおりです。

*1 Android OS 2.3のおサイフケータイ機能またはNFCに対応するスマートフォン(一部機種除く)、または別売のUSBトレイ(型式HX-IT3)からPC経由。

ねむり時間計 HSL-001とアプリサービスの主な特長

1.枕元に置くだけで、寝具の動きから入眠時刻を検知して、睡眠時間を測定。

本体を枕元に置き*1、セットボタンを押すと測定をスタート。加速度センサーが、寝返りなどによる寝具の動きを検知し、入眠時間を判断します。起床時にセットボタンを押すと測定が終了し、睡眠時間(入眠から起床まで)を表示します。

2.起きやすいタイミングでアラームを鳴らす「スッキリアラーム」搭載

起きたい時間にアラームをセットし、アラーム設定時間から30分前までの間で*2、センサーが寝具の動きから体が起き出したことを検知するとアラームを鳴らす、スッキリアラームを搭載しています。
例えば、アラーム時刻を7:00 に設定すると、6:30 から7:00 の間で、起きやすいタイミングにアラームを鳴らしてくれます。

*2 スッキリアラームの開始時間は、標準で30分に設定されていますが、アラーム時刻前10分~60分の範囲で変更可能です。

3.Androidスマートフォンアプリで、就床・起床時間のばらつきを管理し、体内時計の調整をサポート

Androidスマートフォンアプリ「ねむり体内時計」にデータを転送すると*3測定記録を分かりやすく表示・管理することができます。週間グラフでは、1週間の寝つき時間、アラームが鳴ってから起床するまでの時間(起床にかかった時間が、曜日ごとに棒グラフで分かりやすく表示されるので、就床・起床時刻のばらつきや、寝つきや起床にかかった時間がひとめで分かります。さらに、気持ちよく目覚められたかどうかを星のマークで入力し、表示することで、睡眠時間と目覚めの関係などが分かります。

さらに、1ヶ月の睡眠の状態を体内時計グラフで表示。アラーム設定時刻から2時間を「おはようゾーン」、アラーム設定時刻から16時間~18時間後を「おやすみゾーン」として表示し、就床(おやすみ)時刻と起床(おはよう)時刻のばらつきが、その範囲内(2時間以内)に収まるように少しずつ生活習慣を変えることで、体内時計を整えるサポートをします。
睡眠時間と体内時計グラフは、twitterおよびfacebookへ投稿可能です。(twitterは文章のみ)

*3 Android OS 2.3のおサイフケータイ機能またはNFCに対応するスマートフォン(一部機種除く)、または別売のUSBトレイ(型式HX-IT3)からPC経由。

【1日の測定記録】 : 毎日の睡眠状態がわかる

【1週間グラフ:振り返り用】 
スッキリ星の数、スヌーズ回数、睡眠(寝つき、起床)の関係を振り返る。

【1ヶ月グラフ「体内時計」】 
ねむりの体内時計のばらつきがひとめでわかる

■メーカー希望小売価格 : オープン価格
■販売目標 : 80,000台(発売後1年間)
■主な仕様

販売名称 オムロン ねむり時間計 HSL-001
表示 睡眠時間 23時間59分まで
アラーム時刻またはスッキリアラーム時刻
現在時刻
メモリ 表示メモリ   1回分
本体記憶メモリ 最大14回分
電圧電源 DC6V(リチウム電池 CR2032×2個)
電池寿命 約6ヶ月(1日1回測定、新品電池使用、当社試験条件による)
外形寸法 幅約83×高さ約83×奥行き約16mm
質量 約64g(電池含む)
付属品 お試し用電池(CR2032×2個、内蔵)、簡易ドライバー、スタートアップガイド、取扱説明書(品質保証書付き)

オムロン ねむり時間計 HSL-001 SleepDesign Lite
オムロン ねむり時間計 HSL-001 SleepDesign Lite