赤ちゃんやペットの体重が簡単に分かる体重引き算機能搭載
オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:宮田喜一郎)は、1回目と2回目の体重測定値の差を表示する「体重引き算機能」搭載の体重体組成計の新商品「オムロン体重体組成計 HBF-251 カラダスキャン」(以下HBF-251)を、9月3日から発売します。
◇
20代~40代既婚女性を対象とした体重計、体組成計の購入動機調査によると、1位の健康管理目的(25%)に続き、2位は結婚や妊娠、出産などのライフイベントを機に購入したという方が22%をしめました*1。
この度発売する「HBF-251」は、1回目と2回目の体重測定値の差を50g単位で表示する体重引き算機能や、乗るだけで体重が測定できるステップON機能など、赤ちゃんや妊婦の体重管理に役立つ機能を搭載した体組成計です。
「体重引き算機能」では、赤ちゃんやペットを抱いた状態で測った合計体重と、自分だけで測った体重の差が50g単位で表示されるので、小さな赤ちゃんやペットの体重変化が細かくわかります。測定データは30回分記録されるので、日々の成長記録もわかります。
また、本体に乗るだけで自動的に電源が入り、体重測定を開始する「ステップON機能」を搭載。しゃがまずに測れるので、おなかの大きな妊娠中の体重管理に最適です*2。
さらに、6歳から体脂肪率などの体組成測定ができるので、お子様の成長記録や肥満予防にも役立ちます。
色は、ホワイト、レッド、ベージュ、グリーンの4色をご用意しました。洗面所やリビングなど、設置場所のトーンに合わせてお選びいただけます。
基本的な測定項目(体重、BMI、体脂肪率、骨格筋率、基礎代謝、内臓脂肪レベル、体年齢)に加え、30回分のメモリ機能、4人分の個人データ(生年月日、性別、身長)登録など、ご家族の健康管理に最適な体重体組成計です。
*1 2011年3月 オムロンヘルスケア調べ
*2 体脂肪率などの体組成測定時には、ステップON機能はお使いいただけません。
詳細は次のとおりです。
<HBF-251の主な特長>
1.体重引き算機能搭載で、赤ちゃんやペットの体重も簡単にわかる
赤ちゃんやペットを抱いて測った合計体重と、自分だけで測った体重の差が表示される「体重引き算機能」を搭載。50g単位で測ることができるので、小さな赤ちゃんやペットの体重変化が細かくわかります。測定データは30回分記録されるので、日々の成長記録もわかります。

*1回目と2回目の測定は逆でも体重差を表示します。
2.本体に乗るだけで体重測定を開始する「ステップON機能」
本体に乗るだけで自動的に電源が入り、体重測定を開始する「ステップON機能」を搭載。しゃがまずに測れるので、おなかの大きな妊娠中の体重管理に最適です。
3.日付表示で管理しやすい30回分のメモリ機能
登録した個人データ4人分(体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、骨格筋率、体年齢、基礎代謝、BMI)、体重引き算データ、体重データそれぞれ30回分が自動的に記録されます。

4.子どもの体組成も測定可能
6歳から体脂肪率、骨格筋率、基礎代謝の測定ができるので、お子様の成長記録や肥満予防にも役立ちます。
5.本体は4色展開
色は、ホワイト、レッド、ベージュ、グリーンの4色をご用意しました。洗面所やリビングなど、設置場所のトーンに合わせてお選びいただけます。

■メーカー希望小売価格 : オープン価格
■販売目標 : 6万台(発売後1年間、4色合計)
■主な仕様 :
【HBF-251】
| 名称/型式 | オムロン体重体組成計 HBF-251 カラダスキャン | |
|---|---|---|
| 表示 | 体重 | 2~100kgまで : 50g単位 |
| 100~135kgまで : 100g単位 | ||
| 体重差 | 0~133kgまで | |
| BMI | 2.5~90.0 : 0.1単位 | |
| ■対象年齢6歳以上 | ||
| 体脂肪率 | 5.0~50.0% : 0.1%単位 | |
| 体脂肪率判定 | 12段階(低い/標準/やや高い/高い) | |
| 骨格筋率 | 5.0~60.0% : 0.1%単位 | |
| 骨格筋率判定 | 12段階(低い/標準/やや高い/高い) | |
| 基礎代謝 | 385~3999Kcal : 1kcal単位 | |
| ■対象年齢18歳以上 | ||
| 内臓脂肪レベル | 1~30 : 1レベル単位 | |
| 内臓脂肪レベル判定 | 9段階(標準/やや高い/高い) | |
| 体年齢 | 18~80才 : 1才単位 | |
| メモリ | 前回~30回前 | |
| 体重計精度 | 2.0kgを超え67.5kgまで : ±100g 67.5kgを超え100.0kgまで : ±150g 100.0kgを超え135.0kgまで : ±300g |
|
| 電源 | 単4形マンガン乾電池4個(R03) (単4形アルカリ乾電池(LR03)も使用可) |
|
| 電池寿命 | 約6ヶ月(単4形マンガン乾電池使用、室温23℃、1日4回測定時) | |
| 質量 | 約1.7kg(電池含む) | |
| 外形寸法 | 幅 約323×高さ 約28×奥行き 約249mm | |
| 附属品 | お試し用電池(単4形マンガン乾電池4本) 取扱説明書(品質保証書付き) |
|
| JANコードNO. | HBF-251-R (レッド) 4975479407987 HBF-251-W(ホワイト) 4975479407994 HBF-251-BG (ベージュ) 4975479408007 HBF-251-G(グリーン) 4975479407970 |
|

写真)=オムロン体重体組成計 HBF-251 カラダスキャン
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先