ニュースリリース

回転するもみ玉が足裏をマッサージ

オムロン フットマッサージャ HM-240
-寒い冬も暖かく使えるフード付き 11月1日発売 -
商品
(写真)=オムロン フットマッサージャ HM-240

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:宮田喜一郎)は、マッサージャの新商品として、回転するもみ玉が足裏をマッサージする「オムロン フットマッサージャ HM-240」(以下HM-240)を11月1日から発売します。

◇

長時間の立ち仕事や、椅子に座りっぱなしで同じ姿勢のまま過ごすことが多いデスクワークによって、足の疲れやむくみに悩む女性は多く、風呂上りや就寝前など、自宅のリビングで手軽に足裏マッサージを行ないたいという女性が増えています。*1

このたび発売するHM-240は、夜でも周りに気兼ねすることなく静かに使える、静音設計のフットマッサージャです。スイッチを押すと、内蔵の2つのもみ玉が回転し、足裏のこりをほぐし、足の血行を促進します。「ヒーターボタン」を押すと、もみ玉に内蔵したヒーターが作動し、人の手のようなあたたかなもみ感でマッサージを行います。マッサージ開始後15分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」を搭載しているので、電源の切り忘れによる必要以上の刺激を防ぎます。*2

マッサージの際に足をのせるメッシュ布カバーは、通気性が良いので、快適にマッサージを行なえます。また、着脱可能なフード付きなので、寒いときにはフードを取り付けて暖かく、暑いときには取り外して通気性良く、お好みに合わせて使い分けできます。
メッシュ布カバーとフードは簡単に取り外して洗濯することができるので、いつでも清潔にご使用いただけます。

色は、ブラウン、ピンクの2色をご用意しました。リビングや寝室など、設置場所のトーンに合わせてお選びいただけます。

*1 当社調べ
*2 スイッチを押し、手動で電源を切ることもできます。

<クッションマッサージャ HM-240主な特長>

1.回転するもみ玉が足裏をマッサージ

スイッチを押すと、内蔵の2つのもみ玉が回転し、足裏のこりをほぐし、足の血行を促進します。「ヒーターボタン」を押すと、もみ玉に内蔵したヒーターが作動し、人の手のようなあたたかなもみ感でマッサージを行います。
マッサージ開始後15分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」を搭載しているので、電源の切り忘れによる必要以上の刺激を防ぎます。

2.夜でも周りに気兼ねなく使える静音設計

もみ玉の動きを改良し、静音設計を実現。夜でも周りに気兼ねすることなく、静かに使えます。



3.簡単に取り外して洗濯が可能な、フードとメッシュ布カバー付き

マッサージの際に足をのせるメッシュ布カバーは、通気性が良いので、快適にマッサージを行なえます。また、着脱可能なフード付きなので、寒いときにはフードを取り付けて暖かく、暑いときには取り外して通気性良く、お好みに合わせて使い分けできます。
メッシュ布カバーとフードは簡単に取り外して洗濯することができるので、いつでも清潔にご使用いただけます。

■販売価格 : オープン価格

■販売目標 : 5万台(発売後1年間)

■主な仕様 :

販売名 オムロン フットマッサージャ HM-240
定格電源 AC100V 50/60Hz
定格入力 30W(ヒーター部4.5W含む)
回転数 約36回/分
使用環境温湿度 +10~+40℃、30~85%RH
保管環境温湿度 -20~+60℃、10~95%RH
質量 約1.3kg
外形寸法 幅約310×奥行き約320×高さ約180mm(フードあり)
対応足サイズ 27cm以下
ヒーターの最高温度 50℃以下
付属品 専用ACアダプタ、フード、メッシュ布カバー、取扱説明書(品質保証書付き)
JANコードNo. HM-240-BW(ブラウン) :4975479408588
HM-240-PK(ピンク)  :4975479408571
医療機器認証番号 224AABZX00150000