ニュースリリース

米コルゲート社と共同開発した「極細スパイラルブラシ」が
歯の表面に付着したステインを効果的に除去

オムロン 音波式電動歯ブラシ『メディクリーン』 HT-B307
-清涼感のあるラベンダー、ホワイトの2色展開で11月20日発売 -
商品
(写真)=オムロン 音波式電動歯ブラシ『メディクリーン』 HT-B307-V

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:宮田喜一郎)は、充電式の音波式電動歯ブラシの新商品として、歯の表面に付着したステイン*1を効果的に除去する「極細スパイラルブラシ」を採用した「オムロン音波式電動歯ブラシ メディクリーン HT-B307」(以下HT-B307)を11月20日から発売します。

◇

10~60歳代の男女1,200人に行った調査によると、お口の悩みで多いのは、1位「口臭」、2位「虫歯」、3位「歯の着色・変色」でした。男女別にみると、男性が同様の結果だったのに対し、女性は多い順に「歯の着色・変色」、「口臭」、「虫歯」の順となっており、女性は、男性に比べて、見た目において歯の汚れや口元を意識していることが分かります*2。

このたび発売する「HT-B307」は、歯の表面に付着したステインを効果的に除去する「極細スパイラルブラシ」を付属した音波式電動歯ブラシです。この「極細スパイラルブラシ」は、手磨き歯ブラシおよび歯磨き粉でグローバルシェアNO.1である、アメリカのコルゲート社(Colgate-Palmolive ,本社:ニューヨーク)と共同開発しました。らせん状の「極細スパイラル毛」の表面の凹凸が、歯の表面に付着したステインを効果的にかきとります。

さらに、縦・横方向の振動を組み合わせた独自の立体微振動「マルチアクション」により、歯の凹凸やすき間などの、手磨きでは磨きにくい部位まで毛先が届き、歯垢やステインをしっかり除去。モードは、1分間に約25,500回の高速振動ですばやく歯垢を除去する「クリーンモード」を搭載しています。

本体は、ブラシを含めて46gと、軽くて持ちやすいデザインです。手磨きと同じスタイルでブラッシングが可能なので、初めて電動歯ブラシをご使用いただく方でも、簡単に操作できます。また、30秒ごとに振動が短く停止する「歯磨き時間ナビタイマー」を搭載。3分間で自動停止するオートパワーオフ機能とともに、ブラッシングの目安時間をお知らせします。

さらに、別売の替えブラシ(歯垢除去に効果的な「トリプルクリアブラシ」、やわらかい毛先がソフトに歯垢をかき出す「極細マイルドブラシ」、歯のすき間や磨きづらい部位をピンポイントで磨く「すき間みがきブラシ」)もご使用いただけます。ステインだけでなく、歯周病や歯ぐきの衰え、口臭など、お口の悩みに合わせたケアも可能です。

本体色は、ラベンダーとホワイトの2色をご用意いたしました。

  • *1歯の表面に付着した着色汚れ
  • *2ライフメディアの調査レポート「リサーチバンク」調べ。(2014年6月)

詳細は次のとおりです。

<音波式電動歯ブラシ メディクリーン HT-B307主な特長>

1. 歯の表面に付着したステインを効果的に除去する「極細スパイラルブラシ」

手磨き歯ブラシおよび歯磨き粉でグローバルシェアNO.1である、アメリカのコルゲート社(Colgate-Palmolive ,本社:ニューヨーク)と共同開発した「極細スパイラルブラシ」を搭載。らせん状の「極細スパイラル毛」の表面の凹凸が、歯の表面に付着したステインを効果的にかきとります。

※コルゲート社(アメリカ合衆国ニューヨーク州)
オーラルケア、パーソナルケア、ホームケア、ペットフードを中心とした消費財を手がける世界のリーディングカンパニー。Colgate, Palmolive, Mennen, Softsoap, Protex, Ajax, Suavitel, Hill's Science Dietなどのブランドで200を超える国と地域で展開。歯磨き粉は、世界140カ国以上でトップシェア。世界の歯科医から多くの推奨を得ています。

2.独自の立体微振動「マルチアクション」が歯垢を効果的に除去

縦・横方向の振動を組み合わせた独自の立体微振動「マルチアクション」により、歯の凹凸やすき間などの、手磨きでは磨きにくい部位まで毛先が届き、歯垢をしっかり除去します。モードは、1分間に約25,500回の高速振動ですばやく歯垢を除去する「クリーンモード」を搭載。


「マルチアクション」

3. 30秒ごとに振動が短く停止する「歯磨き時間ナビタイマー」

30秒ごとに振動が短く停止する「歯磨き時間ナビタイマー」を搭載。3分間で自動停止するオートパワーオフ機能とともに、ブラッシングの目安時間をお知らせします。

4. 軽くて持ちやすく、磨きやすい コンパクトサイズ

本体は46g(ブラシ含む)と軽く、女性でもシニアの方でも軽くて持ちやすい、メディクリーンシリーズで最軽量のコンパクトサイズです*1。初めて電動歯ブラシをご使用いただく方でも、簡単に操作できます。
*1 HT-B601と同等

5. お手入れ簡単なデザイン

凹凸の少ないデザインなので、段差に汚れがたまりにくく、お手入れも簡単です。防水設計で水洗いも可能なので、本体に付いた歯磨き粉などの汚れを手軽に洗い流すことができ、いつでも清潔に保つことができます。

6. 1回10時間の満充電で、7日間使用可能

充電式なので、煩わしい電池交換が不要。1回10時間の満充電で、1日2分×2回の使用頻度であれば、7日間連続してご使用いただけます。電池残量が少なくなると「充電お知らせランプ」でお知らせします。付属の充電台もコンパクトなので、洗面台の限られたスペースでも邪魔になりません。

7. ケアの目的に合わせて選べる替えブラシ(別売)

従来シリーズでご好評いただいている、歯垢除去に効果的な「トリプルクリアブラシ」、やわらかい毛先がソフトに歯垢をかき出す「極細マイルドブラシ」、歯のすき間や磨きづらい部位をピンポイントで磨く「すき間みがきブラシ」もご使用いただけます。(別売)
ブラシを替えることで、ステインだけでなく、歯周病や歯ぐきの衰え、口臭など、お口の悩みに合わせたケアも可能です。

■販売価格 : オープン価格

■販売目標 :10万台(発売後1年間)

■主な仕様 :

名称/型式 オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B307
電源電圧 AC100~110V 50/60Hz
消費電力 約1.0W(充電時)
充電方式 電磁誘導方式
使用電池 ニッケル水素電池(Ni-MH2.4V)
充電時間 約10時間(室温23℃にて)
連続使用時間 約30分※(室温23℃にて満充電後100g負荷でのブラッシング時)、オートパワーオフ約3分
モード クリーンモード
振動数 約25,500回/分(無負荷時)
使用環境温湿度 +5~+35℃、30~85%RH
保管環境温湿度 -20~+60℃、10~95%RH
質量 本体:約46g(ブラシ含む) 充電器:約115g
外形寸法 本体:全長約195(ブラシ含む)×幅約18.8×奥行き約18.8mm
充電器:幅約51×高さ約35.5×奥行き約63mm
付属品 極細スパイラルブラシ(1本)、充電器(1台)、ブラシスタンド(1台)、取扱説明書(品質保証書付き)
JANコードNo. HT-B307-V(ラベンダー):4975479416453
HT-B307-W(ホワイト) :4975479416446

※充電池の特性として、充電を繰り返すたびに満充電での使用時間は次第に短くなります。

■別売品:

トリプルクリアブラシ SB-072 メーカー希望小売価格 600円(2本入り、税別)
極細マイルドブラシ SB-082 メーカー希望小売価格 600円(2本入り、税別)
すき間みがきブラシ SB-092 メーカー希望小売価格 800円(2本入り、税別)
極細スパイラルブラシ SB-032 メーカー希望小売価格 800円(2本入り、税別)